Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Grid virtualiseret beskyttelse

Nytænkning af beskyttelse af transformatorstationer med virtualisering

Oplev, hvordan virtualiseret beskyttelse hjælper forsyningsselskaber med at modernisere transformatorstationer, udvide netkapaciteten og reducere kompleksiteten af hardware, kabler og livscyklus, samtidig med at gennemprøvede beskyttelsesprincipper opretholdes.

Byg et bedre gitter, ikke et mere kompliceret

I årtier betød udvidelse af en understation normalt at tilføje noget. Endnu et relæ. Et andet panel. Flere ledninger. Mere test. Mere vedligeholdelse.

Det var ikke nødvendigvis et problem. Kraftsystemer udviklede sig traditionelt gradvist, og forsyningsselskaber havde tid til at absorbere det ekstra udstyr og den tekniske indsats, der fulgte med det.

Men dagens gitter er anderledes.

Forsyningsselskaber tilføjer kapacitet, integrerer vedvarende produktion, understøtter elektrificering og betjener stadigt voksende belastninger, ofte samtidig med at de erstatter infrastruktur, der har været i drift i årtier. Udfordringen er ikke blot at bygge mere infrastruktur. Det gør det uden at skabe mere kompleksitet, hver gang systemet vokser.

Det er her virtualisering kommer ind i samtalen.

Billede, der viser udviklingen af transformatorstationer - konventionelle, digitale, virtuelle

Hvorfor forsyningsselskaber ser ud over den enhedscentriske model

Den digitale transformatorstation løste mange vigtige problemer. Procesbusarkitekturer reducerede kobberledninger. IEC 61850 forbedret interoperabilitet. Sammenlægning af enheder bragte feltdata tættere på det punkt, hvor beslutninger træffes.

Alligevel finder mange forsyningsselskaber stadig, at de administrerer snesevis af beskyttelses- og kontrolenheder spredt over en transformatorstation. Hver enkelt af disse enheder har en livscyklus. Det skal konstrueres, konfigureres, testes, dokumenteres, lappes, overvåges og til sidst udskiftes. Efterhånden som transformatorstationer udvides, udvides mængden af indsats, der kræves for at styre dem lige ved siden af dem.

De fleste forsyningsselskaber leder ikke efter en radikalt anderledes beskyttelsesfilosofi. De leder efter en enklere måde at skalere den infrastruktur, de allerede har tillid til. Virtualiseret beskyttelse giver en ny løsning på denne udfordring. I stedet for at hoste beskyttelsesfunktioner på dedikerede enheder, kører disse funktioner som software på centraliserede computerplatforme. Beskyttelsesprincipperne forbliver de samme. Standarderne forbliver de samme. Hvad der ændrer sig er, hvordan disse funktioner implementeres og vedligeholdes.

Sådan ser virtualisering ud i marken

Forestil dig et forsyningsselskab, der udvider en transformatorstation bygget for tyve år siden.

Under en konventionel tilgang betyder yderligere beskyttelsesfunktioner ofte ekstra hardware, yderligere ledninger og yderligere infrastruktur til at understøtte dem. Hvert nyt aktiv tilføjer omkostninger under idriftsættelse og skaber et andet aktiv, der skal vedligeholdes i løbet af de næste tyve eller tredive år.

I en virtualiseret arkitektur sker meget af denne udvidelse med software snarere end yderligere fysisk infrastruktur. Det eliminerer ikke ingeniørarbejde. Ingeniører skal stadig konfigurere, validere og teste systemet, i stedet bliver tilføjelsen af kapacitet mindre afhængig af tilføjelse af fysisk udstyr.

Sondringen kan virke subtil, men den ændrer, hvordan moderniseringsprojekter gribes an. Over tid skifter samtalen fra „Hvilken ny hardware har vi brug for?“ og mod „Hvordan ønsker vi, at systemet skal fungere?“

De reelle besparelser er uden for relæpanelet

Færre relæer har tendens til at få opmærksomhed fra forsyningsselskaber, men de er kun en del af historien. Den større effekt kommer fra at reducere alt, hvad der omgiver disse relæer: panelerne, der huser dem, kablerne, der forbinder dem, det fysiske rum, de optager, og den livscyklusindsats, der kræves for at understøtte dem.

Et ekstra relæ betyder måske ikke meget, men halvtreds af dem gør det normalt.

Beviser fra Siemens foreløbige virtualiserede beskyttelsesprojekter afspejler den bredere effekt. Typiske projektberegninger forbundet med SIPROTEC V, Siemens' virtuelle beskyttelsessystem, viser op til 80% besparelser i kobberkabler, op til 45% reduktion i beskyttelses- og kontrolbygningens fodaftryk, op til 25% besparelser i panelomkostninger og op til 20% besparelser i livscyklussen. Derudover kan projektudførelsen også fremskyndes med så meget som seks måneder.

Disse tal er vigtige, fordi de afslører, hvad forsyningsselskaber virkelig forsøger at opnå: mere kapacitet uden en proportional stigning i driftsbyrden.

Modernisering kræver ikke en ren skifer

Måske er det mest praktiske aspekt ved virtualisering, at det kan vedtages uden at rive infrastruktur ud, der allerede fungerer. Nogle forsyningsselskaber driver stadig konventionelle transformatorstationer bygget op omkring omfattende hardkablede arkitekturer. Andre har allerede investeret kraftigt i digitale transformatorstationer og procesbuskommunikation. Greenfield-projekter står over for et helt andet sæt beslutninger. Virtualisering kan passe ind i hvert af disse miljøer, hvilket muliggør en gradvis udvikling af transformatorstationsarkitekturen.

I stedet for at rive og erstatte kan hjælpeprogrammer introducere virtualiseret beskyttelse trinvist sammen med eksisterende infrastruktur. De kan nemt validere ydeevnen inden bredere implementering og modernisere i et tempo, der stemmer overens med deres unikke operationelle krav. Eksisterende investeringer kan forblive en del af løsningen snarere end at blive hindringer for den.

Dette kan være en af virtualiseringens største styrker.

Forsyningsinfrastrukturen udvikler sig gennem årtier. De teknologier, der lykkes, er sjældent dem, der kræver øjeblikkelig udskiftning af eksisterende aktiver. Det er normalt dem, der arbejder sammen med etablerede systemer, før de gradvist ændrer, hvordan disse systemer er bygget.

Mere software betyder ikke mindre ingeniørarbejde

Ingeniører er ofte skeptiske, når virtualisering kommer ind i diskussionen, og det af gode grunde. Beskyttelsessystemer beskytter kritisk infrastruktur. Hjælpeprogrammer kræver stadig deterministisk ydeevne, streng test og stærk cybersikkerhedskontrol. Forventningerne bliver ikke mindre krævende, fordi software spiller en større rolle. Hvis noget, forventningerne bliver højere.

Det, der ændrer sig, er, hvordan disse krav håndteres.

Moderne virtualiserede platforme centraliserer funktioner som opdateringer, konfigurationsstyring, backup og restaurering, overvågning og adgangskontrol. Cybersikkerhed bliver en del af arkitekturen i stedet for at blive adresseret én enhed ad gangen.

Lige så vigtigt er det, at mange virtualiserede beskyttelsesplatforme giver ingeniører mulighed for at fortsætte med at bruge velkendte arbejdsgange og værktøjer i stedet for at tvinge en helt ny måde at arbejde på. Teknologiadoption har tendens til at bevæge sig meget hurtigere, når folk ikke behøver at opgive alt, hvad de allerede ved.

Hvad kommer dernæst

Den langsigtede betydning af virtualisering er ikke, at den reducerer hardware. Det er, at det giver forsyningsselskaber mere frihed i, hvordan de udvikler deres systemer. Når beskyttelses- og kontrolfunktioner er afkoblet fra dedikeret hardware, får hjælpeprogrammer større fleksibilitet i implementering, test, vedligeholdelse og udvidelse. Det bliver også lettere at introducere nye applikationer, der ville have været vanskelige at understøtte i højt distribuerede arkitekturer.

Det er en af grundene til, at diskussioner om virtualiseret beskyttelse i stigende grad overlapper med samtaler om automatisering, avanceret analyse og kunstig intelligens. Softwaredefinerede arkitekturer skaber muligheder for at placere nye funktioner tættere på det sted, hvor operationelle beslutninger træffes, herunder integration af avanceret AI-analyse. De værktøjer, vi bruger til at imødekomme stigende efterspørgsel efter strøm, vil fortsætte med at udvikle sig, men i sidste ende vil de underliggende udfordringer ikke gøre det.

Forsyningsselskaber skal udvide, modernisere og dekarbonisere samtidigt. At gøre det med succes kræver mere end at tilføje infrastruktur. Det vil kræve at finde måder at forenkle det på. Virtualiseret beskyttelse tilbyder én vej mod dette mål: udvidelse af kapaciteten, samtidig med at den kompleksitet, der kræves for at understøtte den, reduceres.

Om forfatteren

Kamyar Moghadam er en registreret professionel ingeniør med 25 års erfaring inden for beskyttelses- og kontrolsystemer til elforsyningsselskaber. Hos Siemens arbejder han sammen med kunderne om at designe og modernisere systemer til beskyttelse af transformatorstationer, idet han trækker på projekterfaring i hele Nordamerika og Mellemøsten.

Hovedbillede af Kamyar Moghadam