Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Norsk virksomhed forvandler ørken til landbrugsjord

Fremtidens fødevareproduktion vil overstige de sidste 500 år på bare 3-4 årtier. En norsk innovation konverterer ørkener til dyrket jord, der i øjeblikket trives i parker i USA og Mellemøsten, og snart vil være en del af FN's Verdensfødevareprogram.

Næsten 2.000 fodboldbaner forsvinder hver time. Tolv millioner hektar agerjord bliver til ørken med en hastighed på 210 kilometer i timen. Det svarer til afstanden mellem Stavanger og Kristiansand, siger Tor Mæhlum Karlsen, Chief Technology Officer hos Desert Control.

Han forklarer, at det øverste jordlag, det vi går og står på, det vi dyrker afgrøder i, bliver tyndere og tyndere. Det forsvinder nedenfra.

— Ude af syne, ude af sind, siger Karlsen.

Men dette kan ikke fortsætte. Verdens befolkning vokser, og vi har brug for mere mad. For at producere mere mad har vi brug for mere vand. Halvfjerds procent af vandforbruget går til landbruget, og denne andel stiger, ifølge Desert Control.

Teknologidirektør Tor Mæhlum Karlsen har arbejdet hos Desert Control siden 2020. Foto: Jan Morten Bjørnsen

Teknologidirektør Tor Mæhlum Karlsen har arbejdet hos Desert Control siden 2020.
Foto: Jan Morten Bjørnsen

Garagelaboratoriet

Løsningen findes. Det er en flydende ler, såkaldt LNC (flydende naturlig ler), som produceres af det norske firma Desert Control. Efter en periode med udvikling og digitalisering af produktet og processen er den nu klar til skalering af teknologien.

Idéen til LNC blev født i midten af 2000'erne og udviklet i en garage i Stavanger af Kristian P. Olesen og hans søn Ole Morten Olesen, der stadig arbejder for virksomheden. I 2019 hentede de to en leder udefra og rejste den første kapital til at bygge en prototype.

Siden da har virksomheden støt bevæget sig mod sit mål.

Det specielle ler, som Desert Control laver, fungerer ved at tilføje det til det øverste lag af jord og omdanne ørkensand til agerjord. Det kan også føjes til allerede agerjord, hvilket reducerer behovet for kunstvanding.

Dette er nu blevet testet på forskellige jordtyper under forskellige forhold.

— Vi har kørt mange piloter. Det virkede for godt til at være sandt, så vi havde brug for akademisk validering, siger Karlsen.

Vi skaber historie sammen

Bag enhver succes er der en historie, der er værd at fortælle. Lær vores kunder og deres unikke historier bedre at kende.

Pilotprojekterne har været vellykkede. Både lerblandingen, de mobile enheder, der bruges til fremstilling af ler i marken, og distributionen af LNC over store områder er blevet grundigt testet, og Desert Control er nu klar til at skalere forretningen op.

For at lykkes med dette er der brug for mere end avanceret laboratoriearbejde, det kræver også højteknologiske løsninger.

— Parallelt med alle de praktiske ting, der gøres, sker der meget digitalt. Vi indsamler data fra forskellige sensorer i jorden, såvel som fra de produktionsenheder, der fremstiller LNC, forklarer han yderligere.

Dataene bruges til at overvåge virkningen af det flydende ler og til at kontrollere produktionen af LNC i de lokale produktionsenheder.

— Med Siemens systemer kan vi behandle de data, vi indsamler, tilføjer CTO Karlsen.

Skalering med teknologi

Opskriften på leret blev udviklet i et laboratorium i Sandnes. Det produceres og sendes i poser på et ton til de områder, hvor leret vil blive føjet til jorden. Der er mobile produktionsenheder, der blander tørt ler med vand, før det spredes ud.

Hele denne proces er blevet testet igen og igen. Både lejren, produktionsenhederne og fordelingen af ler over store arealer er nu på det niveau, der er nødvendigt for at kunne skalere op. Vi og Desert Control er i gang med at gøre det.

Vi leverer løsninger til dataindsamling og automatisering til virksomheden, som vandt specialprisen i Norges smarteste industrivirksomhed 2022.

— For at Desert Control kan blive en datadrevet organisation, er det afgørende, at data- og automatiseringssystemer er tæt integreret sammen. Det er her, vi hos Siemens kommer ind, siger Ståle Våga.

Han er Account Manager for Desert Control hos Siemens og har været involveret i at levere den teknologi, der gør det muligt for Desert Control at bruge it-baserede værktøjer og arbejdsprocesser, udvikle sin egen software og drage fordel af Siemens' omfattende portefølje af produkter og software.

I fremtiden vil det være muligt at bruge teknologi til at kontrollere produktionen overalt i verden fra kontoret i Norge.

— Med et enkelt tryk på en knap kan du sætte nyt udstyr i drift eller sende opdateringer til flere produktionsenheder på samme tid, siger Våga.

Målet er, at det meste af processen kan styres på denne måde, med kun en operatør ude i marken. Operatøren behøver ikke at have særlig viden om maskiner, data eller programmering, men skal kunne betjene maskinen.

— Operatøren vil medbringe en tablet og via en brugervenlig grænseflade modtage instruktioner om de forskellige trin. Derefter udfører maskinen de opgaver, der sendes fra kontoret i Norge, forklarer han yderligere.

Det er fire år siden samarbejdet startede, og Våga synes, det er spændende og meningsfuldt at være en del af noget, der potentielt kan redde verden.

— Det er altid rart at komme her. Man kan se, at de har et drev, alle tror på projektet, siger han, mens han går i gården mellem Desert Controls kontorer i FOMO kontorfællesskabet i Sandnes og laboratoriet.

Teknologidirektør Tor Mæhlum Karlsen (til venstre) og Jarle Horneland (højre) arbejder tæt sammen med Ståle Våga hos Siemens for at få det maksimale udbytte af den teknologi, Siemens leverer til Desert Control. Foto: Jan Morten Bjørnsen

Teknologidirektør Tor Mæhlum Karlsen (til venstre) og Jarle Horneland (højre) arbejder tæt sammen med Ståle Våga hos Siemens for at få det maksimale udbytte af den teknologi, Siemens leverer til Desert Control.
Foto: Jan Morten Bjørnsen

Redde verden

Inde i laboratoriet er fire personer dybt koncentrerede. Der er rør og kolber med sand, jord og grønne planter rundt omkring.

— Det er langt fra den garage, det startede i, siger Karlsen og hilser Rosalia Garcia Teijeiro, chef for forskning og udvikling i virksomheden.

Teijeiro viser rundt i laboratoriet og forklarer, hvordan forskerne her lige nu ser på, hvordan næringsstofferne optages i planter ved hjælp af LNC.

— Næringsstofferne bliver længere i jorden med LNC, og så har rødderne mere tid til at absorbere det. Dette gør planterne stærkere.

Hun er også i færd med at oprette et laboratorium i USA, hvor meget af aktiviteten finder sted. Virksomheden har også mange kunder og projekter i Mellemøsten. De bruger LNC til at holde parker, resorts og golfbaner grønne, men snart kommer den virkelige belønning for deres indsats.

Produktet vil blive brugt i ørkenen i Irak af FN's Verdensfødevareprogram.

FN-organisationen arbejder for at bekæmpe sult og forbedre fødevaresikkerheden i verden, og der er ingen tvivl om, at dette også er visionen for Desert Control; at redde verden. Men det skal finansieres, og udviklingen foregår ved at sælge produktet til dem, der har råd til det, og som uden LNC ville bruge endnu større mængder vand.

Ferskvand er en begrænset ressource, minder Karlsen og tilføjer, at jorden har en vis mængde stabile ferskvandsressourcer. For at de skal vare, kan vi ikke bruge mere end hvad der er tilgængeligt.

Men vi gør det nu.

— Hvordan er det muligt, undrer du dig sikkert? Det er fordi vi lever på kredit!

Det er et kæmpe problem, som Karlsen og hans kolleger ønsker at løse.

Vi pumper mere grundvand op, end der tilføjes. Det gør vi blandt andet for at kunne brødføde verdens voksende befolkning.

— Vi er nødt til at dyrke mere mad i de næste 30-40 år, end vi har gjort i de sidste 500 år.

Ørkenkontrol

Vil du vide mere? Kontakt Ståle Våga

Tlf. +47 901 30 580

Email: staale.vaaga@siemens.com