Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Covanta og SFS: Styrkelse af bæredygtige affaldsløsninger

Covanta fremstår som en forkæmper for innovation, da deponeringskapaciteten krymper, og efterspørgslen efter bæredygtig affaldshåndtering stiger.

JULI 2023

I lyset af den faldende deponeringskapacitet og den stigende efterspørgsel efter bæredygtig affaldshåndtering er Covanta, en førende affald-til-energi-virksomhed baseret i USA, fremstået som en forkæmper for innovative og miljøvenlige løsninger. Covantas engagement i at tackle udfordringer med bortskaffelse af affald og samtidig fremme genbrug af ressourcer har modtaget betydelig støtte fra Siemens Financial Services (SFS), hvilket styrker vores mission om at skabe en bæredygtig fremtid.

SFS ydede et bæredygtighedsbundet lån til Covanta. Finansieringen indeholder nøgleindikatorer (KPI'er), der tilskynder til en vækst på 2,5% i bæredygtigt affald, der behandles, og en 25% stigning i genbrug og genbrug af affald mellem 2020 og 2025.

En hånd, der holder en sodavandsflaske med en etiket.
En bunke affald med plastflasker, dåser og andre affaldsmaterialer.

Centralt i Covantas bæredygtige affaldshåndteringstilgang er dets netværk af avancerede affald-til-energi-anlæg. Hvert år behandler Covanta cirka 21 millioner tons affald, genererer bemærkelsesværdige 10 millioner MWh elektricitet, nok til at forsyne en million hjem og genbruge 600.000 tons metal. Ved at indføre teknologi fra affald til energi reducerer Covanta ikke kun deponeringsmængderne med 90%, men eliminerer også næsten et ton drivhusgasemissioner pr. ton kommunalt fast affald.

Gennem opnåelsen af de specifikke KPI'er, der er skitseret i den bæredygtighedsrelaterede låneaftale, vil Covanta omdirigere en større mængde affald fra lossepladser, hvilket resulterer i en betydelig reduktion i emissioner og fremme udviklingen af en cirkulær økonomi. Modellen for cirkulær økonomi fremmer genbrug og genanvendelse af materialer og bidrager til en mere bæredygtig og ressourceeffektiv fremtid.

Samarbejdet mellem Covanta og Siemens strækker sig ud over finansiering. Siemens leverer en bred vifte af udstyr, herunder turbinegeneratorer og højspændingsafbrydere. Dette mangeårige samarbejde er et eksempel på Siemens engagement i at fremme bæredygtige løsninger og fremme miljøforvaltning.

Brad Helgeson, CFO for Covanta, fremhæver værdien af SFS' strategiske støtte og udtaler: „Covanta værdsætter den stærke strategiske støtte fra Siemens Financial Services. Som verdensleder inden for affalds- og energiløsninger er bæredygtighed sammenflettet i alle aspekter af vores forretning. Det er det, der driver os til at innovere, vokse og udfordre os selv - og det er derfor, disse incitamenterede mål er så vigtige.“

Samarbejdet mellem SFS og Covanta repræsenterer et betydeligt skridt mod at opnå et mere bæredygtigt affaldshåndteringslandskab. Gennem dette samarbejde er vi med til at vise vejen mod en fremtid, hvor affald omdannes til værdifulde ressourcer, udledningen af drivhusgasser reduceres, og den cirkulære økonomi trives.

En affaldskomprimeringsmaskine komprimerer affald i en affaldsdump.

Kom i gang med din rejse