Skip to main content

Lov om bygningsenergi

Handle i dag for en bedre morgendag

I 2050 skal Europa være det første klimaneutrale kontinent. Byggesektoren har en central rolle at spille i dette. Med EU's bygningsdirektiv (EPBD) og bygningsenergiloven (GEG) bliver opfyldelsen af dette mål en juridisk forpligtelse. Find ud af, i hvilket omfang dine bygninger påvirkes, og hvordan du kan opfylde de nye krav med fremtidssikrede teknologier.

Med omkring 40 % af energiforbruget og 36 % af drivhusgasemissionerne er byggesektoren i EU en vigtig løftestang for at nå klimamålene. For at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og undgå CO2-emissioner er der behov for innovative koncepter for varmeforsyning baseret på vedvarende energi. Digitale teknologier til bygningsautomatisering giver effektiv support. På denne måde kan energiforbruget reduceres med op til 30 procent uden at skulle udføre dyre renoveringsforanstaltninger.

Image of a park and office buildings

Bygningsenergiloven – Den nationale gennemførelse af EU's bygningsdirektiv EPBD

For at skabe de retlige rammer for dekarbonisering i byggesektoren blev EU's direktiv om energimæssige bygninger (EPBD) vedtaget i 2003. I Tyskland implementeres EPBD ved bygningsenergiloven (GEG). GEG trådte først i kraft i 2020 og erstattede flere eksisterende love og forordninger – herunder energibesparelsesforordningen (EnEV), energibesparelsesloven (ENEG) og loven om vedvarende energi varme (EEWärMeg).

I september 2023 vedtog det tyske parlament loven om ændring af GEG, den såkaldte GEG-ændring 2024 – også kendt som opvarmningsloven. Ændringen indeholder nye krav til eksisterende og nye ikke-beboelsesejendomme inden for områderne varmesystemer, bygningsautomatisering og energidatastyring. Det trådte i kraft den 1. januar 2024.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

Vores løsninger til GEG's centrale krav til ikke-beboelsesejendomme

Ikke kun ejere og bygherrer påvirkes af de nye krav fra GEG, men også ingeniørkontorer og virksomheder, der udfører HVAC- og I&C-teknologi. Vi behandler relevante ændringer for ikke-beboelsesejendomme og beskriver, hvordan vi støtter dig i implementeringen af kravene.

65 % forpligtelse til vedvarende energi til varmesystemer

Fra 2024 gælder nye regler for varmesystemer. Disse omfatter blandt andet en forpligtelse til vedvarende energi for nyinstallerede varmesystemer. Der er mange måder at opfylde kravene på, f.eks. ved at tilslutte et varmenet eller elektrificere varmeforsyningen. Vi finder de rigtige løsninger til dig og støtter dig fra rådgivning og planlægning til implementering og drift af innovative og bæredygtige varmeforsyningskoncepter.

Installation af bygningsautomatisering i ikke-beboelsesejendomme

Bygningsautomatisering vil få større betydning i GEG-ændringen: fra 2024 gælder minimumskrav til installation af digital energiovervågningsteknologi samt bygningsautomatisering og -kontrol i ikke-beboelsesbygninger. Vi tilbyder en omfattende portefølje af moderne bygningsautomatiseringssystemer og støtter dig med digitale energiovervågningsløsninger til løbende overvågning, evaluering og optimering af dit energiforbrug.

Connect Box: IoT-løsning til bæredygtige bygninger

Bygningsautomatisering Desigo

Hurtig kontrol § 71a

Foranstaltninger til øget effektivitet i driften

Effektiv drift af varmesystemer og minimering af bygningers energiforbrug – med henblik herpå fastsætter GEG-ændringen obligatoriske driftsoptimerende foranstaltninger f.eks. regelmæssig afprøvning og optimering af varmeanlæg samt hydraulisk balancering. Med vores trykuafhængige ventiler og aktuatorer kan hydraulikstrømmen nemt optimeres. For effektiv drift tilbyder vi løsningskoncepter, der omfatter foranstaltninger til langsigtede energibesparelser ud over implementering.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.