Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En visuel repræsentation af et futuristisk industrielt metavers bygget på nutidens teknologier.

Morgendagens Industrial Metaverse

Den virkelige og den digitale verden konvergerer mere og mere hver dag. Alligevel lyder ideen om et Industrial Metaverse stadig som science fiction: en virtuel verden, hvor vi kan interagere i realtid med fotorealistiske, fysikbaserede digitale tvillinger i vores virkelige verden.

Den fremvoksende industrielle metaverse

Træd ind i en verden, hvor pixels og virkelighed mødes - udforsk resultaterne af vores rapport om det industrielle metaverse, produceret sammen med MIT Technology Review.

Handlingsbillede af biler i en tunnel, der viser slørede, buede linjer.

En digital repræsentation af vores verden, der ikke kun ligner den virkelige ting, men også opfører sig nøjagtigt som den, fordi den digitale tvilling integrerer alle data fra det fysiske objekt i hele dets livscyklus. Jo da, der er ingen fuldgyldig Industrial Metaverse endnu. Men vi bruger allerede mange af de teknologier, der vil definere Industrial Metaverse i fremtiden. Disse inkluderer 5G, kunstig intelligens, kantteknologier og især digitale tvillinger. På en kort rejse rundt om i verden, fra Berlin til London til Nanjing, kan du allerede besøge steder, der giver os et glimt af fremtiden i dag.

Nanjing: En digital indfødt fabrik

I Nanjing har Siemens bygget en digital indfødt plante. Allerede før den første beton blev hældt, blev anlæggets ydeevne simuleret med en digital twin. Dette hjalp med at undgå små og store planlægningsfejl, som tidligere ville koste mange penge og - ofte meget værre - meget tid.

For eksempel var planlægningsteamet i stand til at få øje på en malemaskine uden ordentlig ventilation under en virtuel inspektion. I den virkelige verden ville dette have forårsaget en masse besvær. Alligevel var det kun et par træk og dråber i designfasen for at placere det på et mere passende sted.

I den daglige drift bruges den digitale twin nu til at optimere anlægget gennem en konstant feedback-loop mellem løbende produktion og simulering. Fordelene ved denne digitale fabrik er målbare: Produktionskapaciteten steg med 200% og produktiviteten med 20%

Factory workers in a metaverse environment built on today's technologies.

London: Præcient kunstig intelligens

A futuristic city train is traveling through a cityscape with advanced technology and a metaverse theme.

I London garanterer Siemens teknisk tilgængelighed på op til 100% for Thameslink jernbanelinje — med kraften i kunstig intelligens.

Hver uge evalueres 9 millioner ydelsesdata for hele flåden. Dermed kan de intelligente tog næsten intuitivt forudse, om og hvornår vedligeholdelsesforanstaltninger er nødvendige — og derefter selvstændigt iværksætte de tilsvarende arbejdsordrer. Digital intelligens reducerer således drastisk togaflysninger og forsinkelser og hjælper med at forbedre kundetilfredsheden.

Berlin: Virtuel byudvikling for Siemensstadt²

I Berlin bruger Siemens digital twin-teknologi til at skabe et bykvarter, der både vil være 100% CO2-neutralt og 100% barrierefrit. Det hedder Siemensstadt „Plads“.

Sammen med Bentley Systems startede Siemens med at skabe en holistisk digital twin. Denne tvilling bruger ikke kun data om bygningernes former og gadelayout; men denne tvilling vil også bruge data om strømforbrug og transport i realtid. Efterhånden som folk begynder at bruge det og kalde det deres hjem, kan distriktet optimere sig selv og blive mere effektivt og beboeligt hver dag.

Vi tager digitaliseringen til næste niveau

I over et årti har Siemens' digital twin-teknologi hjulpet kunder på tværs af alle brancher med at øge deres produktivitet. I dag tilbyder Siemens branchens mest omfattende, fysikbaserede digitale twin. Det ligner ikke kun den rigtige ting, det opfører sig også som den rigtige ting: det repræsenterer de nøjagtige funktioner og adfærd fra systemet i den virkelige verden. Hvordan opfører et produkt sig, hvis vi ryster det, opvarmer det, eller hvis vi kører vores software på det? Tvillingen vil fortælle dig det. Det er ikke en animation, det er en sand simulering af den virkelige verden.

Dernæst: At tage kombinationen af den virkelige og den digitale verden til et nyt niveau. Siemens og NVIDIA indgår et partnerskab for at aktivere Industrial Metaverse. Som et første skridt i dette samarbejde planlægger virksomhederne at oprette forbindelse Siemens Xcelerator, den åbne digitale forretningsplatform og NVIDIA Omniverse™ til at skabe fotorealistiske, fysikbaserede digitale tvillinger. Dette vil give kunderne en meget fordybende oplevelse og give dem mulighed for at træffe beslutninger i realtid og med større tillid med flere involverede mennesker end nogensinde før - hvilket bringer os stadig tættere på Industrial Metaverse.