In a futuristic-looking, not clearly defined background in dark colors, the face of a good-looking man in his mid-twenties, looking forward - not into the camera but rather at a stylized globe that also has a digital appearance. The man's face expresses interest, determination and intelligence.

Control de procesos basado 100% en la red: SIMATIC PCS neo

La tecnología de control es una palanca clave para ganar un margen competitivo en la industria de procesos, y más si pueden resolver los retos, tanto de hoy como del mañana. Se ha repensado desde el principio, igual que el SIMATIC PCS neo, el rompedor sistema de control de procesos de Siemens. PIENSA neo.