Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

继续使用当前浏览器

SIMATIC 软件服务平台

image

利用云计算的潜力

工程组态实际需要的资源(计算能力、使用寿命、带宽)取决于具体的编程任务。通过云计算即可访问虚拟资源,在中央 IT 基础设施(云)中满足各种需要。费用取决于实际使用情况。与各种云服务模型结合使用时,平台即服务可提供高效准备编程环境和开发工具的理想云服务。

贴心的西门子建议
专属联系人员

SIMATIC 软件服务平台

保持灵活性

日益缩短的创新和开发周期要求有灵活、经济的软件工程组态环境,尤其是在工程组态、测试和调试期间。

SIMATIC 软件服务平台是一个基于云的 IT 基础设施平台,配有预安装和预组态的 SIMATIC 工程软件,提供有丰富的虚拟机和相应服务包。短时间、有时间限制的灵活平台使用将使工程组态和调试阶段显著获益。而且只需要支付实际使用的功能。

西门子云平台是多项目和多用户工程组态的理想解决方案,用户可随随地使用。

用户获益

作为 SIMATIC 软件服务平台基础的模块化策略

image

无论是计算能力、存储还是网络,云数据中心中的虚拟 IT 基础设施将提供所有需要的资源以及用来管理 IT 平台的用户友好的工具。云平台由用于完成不同任务的功能上独立的安全区域组成。

image

称为“虚拟机”的虚拟应用程序包含预配置的操作系统以及所需的软件应用程序。各个版本的 SIMATIC PCS 7 可作为完全组态的虚拟机使用。虚拟机也可根据具体需要进行调整,例如,通过安装附加软件应用程序。 

image

虚拟机和相应用户帐户在所谓“标准安全区”中提供。如果您希望一起同时使用多个虚拟机,则可以在隔离安全区中对它们进行设置。在这里,您可以自己或在西门子专家的帮助下,在各个虚拟机之间构建一个完整网络。

 

image

“托管支持”模块提供了全面的服务管理:订单处理、访问控制、用户管理以及软件和模板管理。您还可以使用 SIMATIC 远程服务来获得有关所有已安装的 SIMATIC 工程软件的支持。

其它应用场景

下载

深入了解

了解西门子数字化 SIMATIC 软件服务平台为您提供的众多机会的优点以及您如何获益于模块化的定制方案。 

联系方式

请立即与西门子联系!

无论您是需要进行咨询、示例配置方面的帮助还是想获得报价,西门子专家都非常乐于为您提供帮助。您只需向西门子发送咨询,西门子将立即做出答复。

贴心的西门子建议
专属联系人员