Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

继续使用当前浏览器

面向整个驱动系统的服务

确保驱动系统具有高可用性

能够最大限度缩短计划外停产,事先规划停产,显著降低停产成本,优化能源成本。客户将显著获益于基于状况的驱动系统维护。

数字化驱动系统服务进一步扩大了西门子传统服务业务。现在,除了硬件、连接性和平台之外,您还可以在整个驱动系统中使用相关数字化服务。西门子数字化驱动系统服务包括可按模块化方式按需使用一系列服务。

模块化服务组合

面向整个驱动系统的数字化服务

通过远程服务,能够迅速响应工厂故障,并让一名服务专家与您的工厂直接连接起来。通过状况监视服务,西门子可针对任何规模的工厂,根据具体要求,提供标准化和定制化的解决方案。通过改进和优化服务,西门子还可为您提供基于效率分析优化资产性能的机会。

image
image

基于云的数据分析

借助于驱动系统分析,驱动系统设备的状况数据经由加密的连接传送到云端。所有数据在一个单一系统中加以合并。连续监视可确保设备状况总是保持透明。必要时,西门子经过认证的服务专家会立即与您联系,了解错误,并在发生重要变化之前帮助执行故障排除措施。

 

借助于驱动系统分析,您还将获益于自动状态报告和报警通知,这样就能在较早阶段检测到故障。任何时候您都可以在控制板上监视所连接的设备。您还可以向西门子专家进行咨询以获取服务建议。

 

用户获益:

  • 您将获益于早期了解错误
  • 您可通过基于状况的维护,最大限度缩短停产时间
  • 您可以利用自动状态报告
image

加快故障排除

需要有最快响应速度,才能达到最高可用性。如果触发了报警,您可以立即与经过认证的服务专家联系。在经过您的许可之后,服务专家将通过安全远程连接来访问相关数据。因此,在很短时间内就可以使用所有分析、诊断和干预功能。

 

用户获益:

  • 缩短计划外停产时间
  • 降低现场服务费用
  • 依靠很高的数据安全性
image

通过移动诊断实现更高工厂可用性

通过移动诊断实现更高工厂可用性

 

用户获益:

  • 在不改动装置的情况下立即进行分析
  • 提高了工厂可用性
  • 以最佳方式安排维护与检修活动
image

通过远程诊断来优化维护

借助于远程诊断,您可以连续监视驱动系统设备。电机可用一个永久安装的状况监视系统进行监视。测量的参数直接在现场进行记录,并由西门子服务专家按定义的时间间隔,经由一个安全远程连接进行访问和分析。通过这种方式,您可以在早期阶段检测到运行状况的变化并迅速采取适当措施。

 

用户获益:

  • 最大限度缩短计划外停产时间
  • 在早期阶段检测出故障并采取措施
  • 以最佳方式安排维护和检修时间

降低能源成本

合同能源管理是一种创新服务,用于实现更高能源效率。传动系统中优化措施的资金通过能源成本的节约获得。仅节约的一部分用于支付服务费用,其余部分作为您的直接收益。这些项目将根据一个四阶段过程来执行,由于有承诺的成本节约,对您来说风险很低。

 

用户获益:

  • 能源消耗节省最高 30%
  • 采用一系列能源优化措施
  • 持久性提供能效

用于全面的减速机诊断

除变频器、电机和联轴器外,减速机也是驱动系统不可缺少的一部分。通过测量提供相应信息的状况值,可以了解、诊断和定位异常状况并消除其原因。减速机状况监视是一种根据您的具体要求而量身定制的诊断工具。

 

西门子移动和远程监视服务让基于状况的维护变为现实。这极大扩展了通过普通机器保护所提供的机会。状况监视最大限度提高了工厂可用性并将生命周期成本保持在最低水平,因为重要机器设备的使用寿命可得到最充分的利用。同时,必要的维护措施可与生产计划进行协调。通过减速机状况监视,西门子提供了广泛的服务组合,包括适用于任何工厂规模的标准化和具体解决方案。

 

移动服务针对标准及专用减速机提供了灵活和经济有效的解决方案。西门子服务专员将按固定时间间隔或者在需要时(例如在故障排查时),在现场使用手持设备执行测量。西门子经验丰富的专家小组负责执行数据评估与诊断。

 

远程监视服务意味着您不再需要在现场安排自己的专门人员。测量数据通过安全通道连续发送到西门子专家中心,在这里执行胜任的诊断。西门子远程监视服务组合包括:

  • 适用于标准减速机的远程监视服务,涉及广泛的标准应用,包括传送带、斗式升降机、压缩机、泵、水力涡轮机等的传动装置
  • 适用于专用减速机的远程监视服务,包括管磨机和立式辊磨机以及行星齿轮传动装置和挤出机传动装置的减速机
  • 针对所有减速机类型,独立或者以振动分析附加选件的形式提供扭矩监视

成功案例

针对驱动系统的数字化服务 – 面向全球范围的所有领域

越来越多的公司正在选择数字化服务,这是因为,数字化服务有助于明显提高工厂可用性,最终实现生产过程中的成本节约。

image
image
image
image
image

联系方式

始终为您提供帮助!

无论您是需要特殊的数字化服务还是面向您的驱动系统的全面服务包:西门子专家始终会为您提供帮助与建议。他们乐于提供支持,并提供相关服务的详细信息。

贴心的西门子建议
专属联系人员