联手塑造新能源经济

面对日益网络化的能源系统所带来的挑战,可持续解决办法要求对围绕角色和责任的普遍心态和假设做出重大改变。积极参与的企业能为长期取得市场成功打下坚实基础。

免费电子书

阅读我们的最新出版物 "开拓新时代-管理能源系统颠覆式变革指南"
下载电子书

将变革当作机遇

理想定位,赶上转型波潮

要积极推进新能源系统的转型,创造整个生态系统的价值,不同的市场参与者必须本着开放沟通和相互理解的精神团结起来。

关键电网构建模块权力下放,监管变革以及许多新供应商的出现,使得整体市场复杂性提高,能源供应商和电网运营商的压力增加。但与此同时,这些发展也为优化现有业务范围和发挥新市场潜力创造了新机会。但机遇窗口却在不断缩小。因此,公司必须做好准备,并能迅速找到正确答案,以此为目标行事。 

为不同的利益相关者创造效益和增加价值

就能源市场改革专访了Amory B. Lovins

越来越多新参与者正在推动能源市场的转变。许多消费者、社区、城镇和公司决定在能源生产中发挥积极作用,并在经济上上优化自己的消费,这是主要推动力。然而,与此同时,越来越多的能源初创企业和行业外新供应商提供的创新解决办法正在改变现有市场结构。所有这些群体均出于不同目的,从环境保护到经济增长,再到离网自足。 

 

只有大家共同努力,才能实现可持续的变革。因此,未来解决方案务必要为尽可能多的利益相关者提供实现目标的机会。跨公司合作也可为创新型新商业模式打下基础。从多个角度来看,德国公用事业公司AllgäuerÜberlandwerkGmbH(AÜW)与西门子公司创立的egrid合资企业是跨公司合作的一个典范。一方面,这家合资企业结合了传统区域能源供应商与全球技术巨头的共同优势。另一方面,egrid的战略使命是与不同电网运营商分享从IREN2联合试点项目中获得的真知灼见,并通过创新咨询理念帮助其明智扩展其未来能源系统网络。

 



更多信息:

在整个生态系统中调整理念和行动

全球能源系统的成功转型取决于专家间跨组织、技术和国界方面的密切合作。随着能源产业日益网络化和数字化,许多不同合作伙伴的知识经验将推动创新型解决方案的发展,以满足消费者和电网日益增长的需求。这要求利益相关者公开交流思想,也要勇于开拓新道路。

 

同时,这些生态系统必须建立适当的结构,使利益相关者尽可能有效地达到其技术和业务目标。鉴于供应安全和成本效益的重要性,能源供应商和电网运营商在建立这一合作中发挥着重要作用。越来越多试点项目和倡议正在聚集各种不同的利益相关者。这清楚地表明,这些类型的网络是变革的重要驱动力。 

 

西门子目前正与三所一流大学,弗劳恩霍夫协会的两家研究机构和DynaGridCenter项目的所有四家德国传输系统运营商合作。该项目旨在为整个传输系统开发一个创新的控制中心,能够动态测量和管理所有负载流。为此,系统分析了大量参数和数据源,为电网运营商提供了如何优化电网管理的具体实时建议。

 

将通常大量、规模较小的市场参与者和集成者整合在一起,以从根本上改变能源系统。此外,随着我们继续推进,进入市场的障碍将继续下降。

德国分销网络运营商技术与创新主管



更多信息:

联合技术、系统和市场参与者

image
MindSphere - 西门子的云基开放式物联网操作系统

随着越来越多不同的硬件组件、技术、软件解决方案和参与者的加入,能源生态系统的变化越来越复杂。所有这些元素均须完美契合,以确保继续安全快速地管理网络。除此之外,新解决方案必须无缝集成到现有基础设施中。因此,标准、开放接口以及尤其是平台,在确保能源系统能够适应不断变化的动态和不断变化的客户需求方面发挥着至关重要的作用。 

 

网络数字化和自动化的增加为有效连接各级能源系统(从运营控制权到业务流程)创造了最佳环境。这正是西门子设计MindSphere技术和软件平台的目的。这个云基开放式操作系统将物理和数字世界连接起来。通过汇总和分析来自海量数据源的信息,可提高客户整个公司的绩效和效率。在与合作伙伴和解决方案开发人员紧密协作的基础上,MindSphere还提供了一系列功能强大的应用程序和数字服务,为用户的个性化需求和战略目标量身定制。所有这些服务均为以数据为导向的全新商业模式打下了坚实的基础,使客户能推动并利用能源生态系统变革。

 



更多信息:

我很高兴成为这个前瞻性项目的一部分,回答能源安全的重要问题。“网络测试结果有助于将网络扩展成本降低40%。像德国这么宽广的国家,在全国范围内,网络扩展成本总计高达数十亿欧元。

Arno Zengerle, 能源村Wildpoldsried的村长
分布式能源系统的免费白皮书
现在下载

参考

能源市场新机会的实例

在西门子产品和解决方案的支持下,积极重组能源市场对敏捷能源的需求。参考项目如下。

image
image
image
image
image

投资组合

西门子产品组合重点

西门子提供的软硬件解决方案可以帮助我们的客户提高电网运行的安全性。共同目标:面向未来的系统,反应时间短,运行平稳,可靠。

“电力工程指南”是关于电能传输和分配的综合手册。
现在下载

关于能源快捷的其他专题

在能源部门实现必要的灵活性,需要许多组件完美地协同工作。西门子在四个不同的行动领域提供了正确的产品、解决方案和服务。使用以下链接浏览其他三个领域。