为未来电力提供新思路

要掌握形成能源系统的根本性变化,企业必须拥有大胆设想,具备创新文化,积极最大限度地发挥数据、技术和新业务模式的创新潜力。

免费电子书

阅读我们的最新出版物 "开拓新时代-管理能源系统颠覆式变革指南"
下载电子书

创新是转型的关键

通过创新引领

能源供应商可以通过观察整个能源系统、发展灵活的组织结构和建立更短的、数据驱动的创新过程来智取竞争。

随着能源系统的发展和客户需求的上升,需要新的解决方案来维持供应的连续性,同时开启新的收益机会。但并非每个新趋势都会持续下去。电网运营商需要清楚地看到自己在能源系统中的作用,以及实现这一愿景所需的技术和组织框架。日益数字化的资产所产生的海量数据流是完美的创新驱动力。日益分散资产,如私人太阳能电池组件和蓄电池存储系统,提供了更多的机遇之窗。

创新思维和行动要点

使不断增长的数据流为您服务

使用EnergyIP分析套件解锁电网数据值

未来电网将建立在实时收集、分析、评估和组合巨大数据量的基础上。例如,天气预报将与当前和历史消费数据相关联,以支持跨发电机、变压器和存储系统的负载优化。由于在能源网中的位置,配电网络运营商已经可以使用许多数据源。 

 

西门子EnergyIP平台是激发这一潜力的理想工具。它收集不同来源的数据,将其合并并转换成有价值的见解,可用于支持电网管理决策,这得益于精确预测。该平台可为电力买家提供动态定价,并减少配电网络的峰值负荷,提高了总体能源平衡。例如,西班牙能源供应商Viesgo使用EnergyIP分析约70万客户的数据。它以这种智慧为基础,制定未来的业务战略。

 

在与英国配电网运营商合作的北方电网项目中,采用西门子Spectrum Power积极网络管理解决方案对所有可用数据进行连续分析,并并行模拟未来电网状态(数字双模型)。这使得电网能够自动灵活地适应不断变化的消费和生成模式。 

 


更多信息:

创新必须激励电网的所有领域

“在金融世界,数据块链技术在许多领域正在迅速发展,但在能源市场上,事情发展却相对不同。通过我们在布鲁克林的微电网解决方案,我们将展示在交互式能源世界中数据块链初级作用。“

Lawrence Orsini,LO3能源创始人



数字化能源系统的下一步是利用传统能源业务以外的潜力。特别是面向私营和商业客户的能源发电和能源管理解决方案市场正在吸引很多新公司。汽车制造商正在通过电子交通产品进入能源市场,而软件公司正在将智能家居趋势作为跳板。为确保其竞争地位,分销网络运营商必须为客户提供个性化服务,增值,同时实现现有分散资产的全部盈利潜力。 

 

西门子与德国能源公司RWE合作开发虚拟电厂平台,准备进行大规模市场部署。西门子(DEMS)的分散式能源管理系统扮演着大脑的作用, 控制着分散资产网络, 包从生产到消费到存储。由于其创新设计,Smartpool平台可以处理多个客户端。Smartpool平台可以扩展到能源市场的范围,这对市政公用事业公司和小型分销网络运营商而言是一个理想解决方案。

 

消费者还依靠西门子的专业技术和解决方案。西门子孵化器Next47和初创公司Caterva之间的合作,展示了如何利用创新技术将电池存储单元捆绑在私人光伏系统中。这创建了群集,然后可以作为本地电网的储备容量。西门子与LO3的合作进一步发展。这种合作的目的是通过对等交易平台发展交互能源概念。合作伙伴利用创新型数据块链技术,在纽约布鲁克林的一条街上开发了一个试点项目,使邻厂商能够交换自己生产的能源。结合西门子微电网控制解决方案,这将为许多不同参与系统之间的透明和高效交易打下基础,同时仍符合特定电网的要求。它还将允许灵活选择交易,并暂时将微电网作为独立网络运行。



更多信息:

在新能源世界中取得新突破

创新和变革应成为能源部门每位员工的DNA一部分。能源供应商和电网运营商必须合作,使其能够在敏捷开发过程的帮助下快速利用新机遇。这将使其能够更有效地巩固现有优势,如作为一个值得信赖品牌的良好声誉,对能源电网的深入了解以及与客户建立长期关系。未来的明确愿景和战略重点对于有效地传播有限的资源来说至关重要。 

 

西门子通过其能源业务咨询团队和创新战略工具(如BizMo™),帮助客户识别和利用未来的诱人商机。在与意大利能源供应商的创新创新研讨会上,西门子能够在短短一天内帮助低压电网制定83项价值建议并向其提供四种数字经营理念。

 

然而,通过超越理念,西门子以其他许多方式增值。例如,其帮助垂直型的加拿大能源供应商 省电力公司开发和执行其能源蓝图。由此产生的十年计划利用现代智能电网技术将省电力公司定位为 "未来的能源供应商",全球公认的客户中心、环境性能和灵活性基准。西门子采用Compass方法,从策略开发启动开始,每一步都支持省电力公司。这种伙伴关系鼓励开发创新的技术解决方案,以管理分散的资源,将可再生能源比例提高至40%,并提供以客户为导向的新型能源服务。它也促进了创新的合作形式。例如,西门子正在与区域大学配套研究项目。此外,西门子和省电力团队协同,共同实现战略愿望。 

 

更多信息:

白皮书:智能电表分析
现在下载

创新解决方案的用例证明

创新为您成功地使用西门子的产品和服务提供了更大的灵活性,。以下列出了一些参考项目。

image
image
image
image

投资组合

西门子产品组合重点

西门子提供的软硬件解决方案可以帮助我们的客户提高电网运行的安全性。共同目标:面向未来的系统,反应时间短,运行平稳,可靠。

“电力工程指南”是关于电能传输和分配的综合手册。
现在下载

关于敏捷能源的其他专题

在能源部门实现必要的灵活性,需要许多组件完美地协同工作。西门子在四个不同领域提供了正确的产品、解决方案和服务。使用以下链接浏览其他三个领域。