在变革时期保证运行

安全可靠的电网是每个现代社会的基石。新的数字数据源、分散资产和整体安全概念可帮助电网运营商始终保持最高的质量标准。

免费下载

阅读我们的最新出版物 "开拓新时代-管理能源系统颠覆式变革指南"
下载快捷指南

安全可靠地操作电网

适应未来 - 专注于供应安全

无停机时间!有三个重要的成功驱动因素有助于电网运营商保持供应安全性和可靠性 - 即使系统正在发生根本性改变。 

越来越多具有高间歇性发电配置文件的本地能源生产商不得不并入当今的电网。私营家庭和工业企业自给自足的趋势意味着能源系统不断增长的部分正在超出常规电网运营商的控制。这使得可靠的电网管理日益复杂,并将许多现有资源和流程推向极限。我们必须找到与改变保持同步的方法,并确保不再停电。

使用智能和自动化来提高可靠性

配电网自愈电网

能源网数字化的不断增长为运营商提供了前所未有的透明度,使他们能够实时监控电网的现状和电网内每一个资产。展望未来,电网关键点上的仪表、传感器、软件分析工具和执行器的组合将为安全的未来电网运行提供强大的基础。这些工具可以使复杂的系统得到更有效的管理,并对峰值和中断进行动态响应。西门子与客户CenterPoint合作推出了一种概念,使用先进测量基础设施(AMI)的数据来优化运行和维护变压器。

 

来自西门子的灵活自动化解决方案可使不同电网层上的电力流得到控制,让运营商能够管理流入电网的不断增加的可再生能源。各种技术也可以与分布式智能相结合,以建立自愈电网。换句话说,这是一个提高系统供应安全性的创新概念,可以自动与主干电网断开、隔离错误并自动重新连接。智能变电站,例如西门子在科尔瓦尔勒的科隆地区和下斯特滕(都在德国)以及鹿特丹(荷兰)集成的变电站都在此处发挥关键作用。其是使传统电网基础设施适应现代电力系统挑战的有效手段,同时将停电减少至最低限度。 

 



更多信息:

利用分散资产来稳定电网

微电网解决方案提供了灵活性,更好地利用可再生能源发电机,并为未来能源提供新机遇。

随着我们的能源系统越来越分散化,组合的可再生能源份额越来越高,可靠地预测消费者模式变得越来越复杂。此外,基础设施正在努力管理消费者供给电网的大量电力。因此,分销网络运营商越来越多地必须执行由传输系统运营商传统管理的任务。但是,这个新的电网结构也是一个重要的机会。分散资产可以有效和高效地用于稳定电网并使其更加稳健。 

 

Wabash Valley Power是如何有效使用基于西门子模块化EnergyIP平台的现代需求响应系统来最大限度地减少危险峰值负载的最好例证。EcoGrid EU项目也有类似的目标。此处,西门子与合作伙伴及本地电网运营商Bornholms Energi&Forsyning合作,将先进的能源管理与创新建筑自动化系统相结合。该项目通过将消费与分散的可再生能源产生的电力相结合,大大提高了整个电网的稳定性。 

微电网解决方案提供了灵活性,更好地利用可再生能源发电机,并为未来能源提供新机遇。

主动利用分散资产,长期而言,并非是提高可靠性的唯一途径。现代电网设计也起着关键作用。例如,较大电网部分可以作为微电网(例如,在城市地区或工业园区)中运行。在停电的情况下,这些较小的能源系统可以继续自主运行。西门子提供了一站式微电网解决方案,从预备分析到基于经过验证的Spectrum Power平台的控制器以及电网运行“即服务”。 

 

电网安全和可靠性也是安装分散式光伏系统的首要任务。西门子新的电厂电平衡(eBOP)解决方案是无缝智能集成大型光伏系统的全面概念。该产品包括与中高压电网无缝连接以及广泛的服务和融资方案组合所需的所有电工部件。

 

更多信息:

从企业IT到幕后的最高安全标准

西门子移动弹性变压器 - 为您的电网提供有效的预防和急救箱

要建立长期安全可靠的电网,我们必须确保从变电所到管理软件和智能电表的所有资产得到有效保护,防止事故、外部攻击和自然灾害。网络攻击正在成为现代能源网络日益数字化的重大新威胁。 

 

西门子提供了全面的国际认证解决方案套件,以确保网络安全与所有软件解决方案硬连接。例如,西门子的Pretact®概念旨在面向系统关键资产,如变压器。复杂的监控功能能够尽早识别并防止潜在中断。产品本身具有防弹和防止地磁干扰性能。西门子还帮助电网运营商快速灵活地响应中断。该公司与纽约能源公司Con Edison合作开发了第一款同类型的移动变压器。这些单元具有智能的即插即用概念,使运营商能够在非常短的时间内恢复电网可用性。 

 

最大程度地减少停机时间往往是生死攸关的问题,特别是在诸如医院等关键设施中。这就是为什么美国弗吉尼亚州的A&N Electric Cooperative使用西门子配电自动化系统(SDFA)的原因。该解决方案可以极快地识别和隔离个别馈电站的故障。如果需要,还可以切换到替代能源 - 所有这些均有助于大大减少停电并永久提高电网安全。




更多信息:

参考

实际使用中的安全网络操作

西门子的产品和服务是针对客户要求量身定做的,可为您提供灵活快速、有针对性和前瞻性的响应。以下列出了一些参考项目。

image
image
image
image
image
image

投资组合

西门子产品组合重点

西门子提供的软硬件解决方案可以帮助我们的客户提高电网运行的安全性。共同目标:面向未来的系统,反应时间短,运行平稳,可靠。

“电力工程指南”是关于电能传输和分配的综合手册。
现在下载

关于能源快捷的其他专题

在能源部门实现必要的灵活性,需要许多组件完美地协同工作。西门子在四个不同领域提供了正确的产品、解决方案和服务。使用以下链接浏览其他三个领域。