以可持续的成本供应饮用水

饮用水处理

尽可能提高水质

虽然人们对水的需求因地区而异,但据世界卫生组织 (WHO) 称,成年人平均每天需要补充 2 升饮用水;儿童需要补充 1 升饮用水。不仅是人体每天都需要补充水,其他用途(如洗衣服、日常卫生清洁与厕所冲水)也需要用水。日常用水量也因地区存在差异。在德国,普通公民平均每天要消耗大约 130 升水,在意大利,人均消耗 260 升水,而在迪拜,人均用水量高达 500 升。人们不仅对安全供水的需求巨大,而且对饮用水的质量要求也很高。借助于我们的硬件、软件和综合性服务,我们可帮助您对水处理厂进行设计、运行和维护,高效、可持续地对饮用水进行处理。

个性化咨询与定制解决方案
联系西门子水务专家

亮点

通过高科技净化水

在世界许多地区,仅靠地下水无法满足人们对饮用水的需求。因此,对地表水甚至污水进行处理以使其能够饮用正变得越来越重要,在持续缺水或河流受到严重污染的国家或地区更是如此。在水处理厂中,西门子的智能自动化系统、驱动技术、工业控制产品和配电产品可确保工厂每日平稳运行并供应经过处理的饮用水。

饮用水处理

水处理厂中的高效能源管理

饮用水主要是通过对地下水和地表水进行净化来获得。净化过程包括化学或物理处理过程以及特定参数(如 pH 值和离子浓度)的设置过程。处理类型取决于原水的质量,并由水中所含的物质以及要去除的物质确定。能耗是最大成本要素之一。工厂设计者和经营者的主要任务之一是识别最耗能的环节以优化工厂。我们的智能产品、解决方案和服务可帮助您实现能源需求透明度,并显著降低成本。

监控

简化复杂工厂的控制和监视

水处理厂常常无人值守,并通过中央控制室远程管理。因此,基于 PC 的控制系统的维护和升级改造成了主要挑战。特别是虚拟控制技术具有明显优势:整个控制系统服务器基础设施整合在计算机中心内。我们通过生命周期服务来帮助您着手采用面向未来的技术,这种服务可一站式满足您实施虚拟化解决方案时的所有需求。

短视频 – 通过 COMOS 实现集成工程组态

通过集成的工厂工程组态缩短调试时间

由于市场需求不断变化、环境相容性以及法规要求日渐严格,国际竞争压力日益加剧,水和污水行业也不例外!这意味着设立工厂的各家公司必须要缩短处理时间,降低项目成本。借助我们的集成工程组态,我们将提供应用规划、分布式控制系统和设备配置的优化组合,从而从规划阶段到自动化控制与运行阶段,始终为工厂设计者和经营者提供极高的数据一致性。

贯穿工厂整个生命周期的产品、解决方案和服务

工作流程的并行化和自动化、简化和标准化以及数字化和电气化都是提高水处理厂效率的重要因素。要参与国际市场竞争,需要在工厂的整个生命周期内保持持续创新力和效率以及较高的生产力与产品质量。通过量身定制的解决方案、产品和服务,我们可帮助您实现集成式工厂管理。

规划阶段

合理规划是保证效率的基础

在规划阶段就尽可能提高工作的成本效益至关重要。最重要的是,节省时间就意味着节省成本。工作流程的并行化及其简化和标准化是提高效率的重要因素。创新的软件和工具将有助于充分挖掘这种潜力。

缩减组态时间与工作量

缩减组态时间与工作量

由于时间和成本压力不断增加,饮用水处理厂的经营者不断面临新的挑战。

要规划和进一步开发创新的优质系统环境,需要使用系统特定的且易于使用的规划工具。使用 ProTime PCS 7,您可以将个性化要求和现有数量结构转换为随后可以订购的 SIMATIC PCS 7 工厂组态。这样,您不仅可提高系统设计的质量,还能显著缩短所需的时间。

自动化工程的无错误组态

自动化工程的无错误组态

在实现饮用水处理厂自动化的过程中,若选错系统组件,将会导致延迟,甚至在调试时会发生供水问题。借助于 TIA 选型工具,您可以确保在不具备专业知识的情况下进行无错误组态,既省时又省钱。TIA 选型工具免费提供。桌面版和云端版均允许跨团队合作,灵活性极高。

全集成自动化

水处理工厂自动化规划

水处理行业面临着诸多挑战,确保连续运行和高水质以及降低工厂成本仅仅是其中的一部分。在解决这些问题时,自动化发挥着关键作用。借助我们的自动化工程组态,您可以迅速响应供水网络的变化。这有助于提高系统的易用性、确保较高的系统可用性、实现投资保护、采用面向未来的技术以及降低总拥有成本。

驱动系统规划

驱动系统规划

凭借完美匹配的组件(如外壳、轴承、有源部件、通风和冷却系统),我们提供满足各种要求的电机和变频器。因此,我们得以确保工厂高可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供应的安全性,同时降低能耗。

水处理工厂电气化规划

水处理工厂电气化规划

我们全面的电源产品系列包含适合各种电压等级水处理厂的软件和硬件产品、系统和解决方案,能够实现可靠、安全和高效的供电。

服务和支持

充分发挥我们的专长优势

在您规划水处理厂的过程中,我们可通过多种方式提供支持,例如,全面的技术知识、成熟的行业专门技术以及全球服务专家网络等等,不一而足。

工程组态阶段

集成工程组态:缩短从规划到运营的时间

若要在当今激烈的国际市场竞争中取胜,需要持续创新、提高效率、加快调试速度并从一开始就坚持水质至上。解决方案:借助我们基于一致软件工具的集成工程组态理念,您可以早在工程组态阶段就能享受数字化带来的优势。

短视频 – 通过 COMOS 实现集成工程组态

工作流程的并行化

随着国际竞争日益激烈,对水和污水处理厂和系统的规划者和经营者而言,提高生产力和质量变得日益重要。此外,严峻的时间和成本压力也迫使他们必须实现工作流程的并行化。这就需要不断进行创新并实现一致的数据管理。若借助西门子面向未来的 COMOS 软件进行生命周期工程组态,可在工厂的整个生命周期内实现全面管理,从而实现目标。

全集成自动化

始终如一的端到端自动化控制

水处理行业面临着诸多挑战,确保连续运行和高水质以及降低工厂成本仅仅是其中的一部分。在解决这些问题时,自动化发挥着决定性作用。借助我们的自动化工程组态,您可以迅速响应供水网络的变化。这有助于提高系统的易用性、确保较高的系统可用性、实现投资保护、采用面向未来的技术以及降低总拥有成本。

高效的驱动技术

高效的驱动技术

我们可以针对各种需求提供合适的电机与变频器,以及完美匹配的组件(如外壳、轴承、有源部件、通风和冷却系统),从而确保工厂可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供水安全,同时降低能耗。

充分发挥我们的专长优势

充分发挥我们的专长优势

要实现工厂优化运营,成本最小化和高可用性是两大基本要素。此外,数据透明性和设备可靠性也是必不可少的条件。创新的软件和成熟的产品是帮助工厂实现可盈利运营的重要手段。

运营阶段

实现高可用性的工厂优化运营

要实现工厂优化运营,成本最小化和高可用性是两大基本要素。此外,数据透明性和设备可靠性也是必不可少的条件。创新的软件和成熟的产品是帮助工厂实现可盈利运营的重要手段。

经过认证的能源管理

公司范围的跨工厂能源管理是一项真正的挑战。通过 SIMATIC Energy Manager PRO,您可以按发电机组、机器、工厂区域、日、周、月或年来快速显示能源成本。集成到自动化系统中后,它可用来链接能源和生产数据以及工厂信息。您无需分析复杂的原始值,SIMATIC Energy Manager PRO 将对数值进行合并,并将其作为有意义的指标提供给您。由于该解决方案经过 TÜV 认证,您可以更轻松地满足 ISO 50001 的法律要求,实现饮用水处理厂的节能运行,提高饮用水处理厂的成本效益。

保护工厂免遭未经授权的访问

保护工厂免遭未经授权的访问

随着数字化的发展,自动化领域的综合安全变得日益重要。我们的工业信息安全方案涵盖所有安全级别,不仅提供工厂和网络安全,还可确保系统完整性,从而全面保障水处理厂的生产力。

防止在极端环境条件下发生故障和停机

防止在极端环境条件下发生故障和停机

机械负荷、化学和生物物质、冷凝水和温度波动等都会降低水处理厂的耐久性。SIPLUS extreme 技术可保护产品免于发生腐蚀、形成树状突和晶须以及其他有害沉积物,从而防止发生故障和停产。SIPLUS extreme 产品的工作温度范围扩大到 -40°C 到 +70°C,在标准温度范围无法满足要求时依然可以使用。

分布式工厂的安全集成

分布式工厂的安全集成

Because drinking water treatment plants are often set up in a decentralized configuration with many distributed external stations, centralized control is important. With telecontrol, you can control your plant remotely and easily communicate with the individual parts of the plant that are separated in terms of space or locality. Using the telecontrol units you can, for example, detect leaks, monitor pumping and storage stations and check tank levels.

全集成自动化

始终如一的端到端自动化控制

过程工业面临着诸多挑战,确保连续运行和高水质以及降低工厂成本仅仅是其中的一部分。在解决这些问题时,自动化发挥着关键作用。借助我们的自动化工程组态,您可以迅速响应供水网络的变化。这有助于提高系统的易用性、确保较高的系统可用性、实现投资保护、采用面向未来的技术以及降低总拥有成本。

高效的驱动技术

高效的驱动技术

我们可以针对各种需求提供合适的电机与变频器,以及完美匹配的组件(如外壳、轴承、有源部件、通风和冷却系统),从而确保工厂可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供水安全,同时降低能耗。

在所有电压等级实现全面电气化

在所有电压等级实现全面电气化

我们全面的电源产品系列包含各种软件和硬件产品、系统和解决方案,可在水处理厂的整个运行阶段实现可靠、安全和高效的供电。

Reliable telecontrol technology

可靠的远程控制技术

借助我们的遥控技术,您可以经由远程网络高效地连接和控制各个过程站。

综合性水务管理系统

综合性水务管理系统

要实现优化的运行管理,需要对水务行业中的工厂和基础设施进行智能化控制与管理。我们提供一款智能解决方案,即模块化水网解决方案——SIWA 水务管理系统。

服务和支持

充分发挥我们的专长优势

在水处理厂生命周期的各个阶段,我们可通过多种方式提供支持,例如,全面的技术知识、成熟的行业专门技术以及全球服务专家网络等等,不一而足。

维护

优化系统维护,最小化停机时间

尽量缩短停产时间以及优化利用人员与资源是持续获得成功的关键。借助贯穿于工厂整个生命周期的基于技术的服务、深厚的技术和行业知识,我们创造出在全球范围全天候可靠地提高生产力、灵活性和效率的条件。因此,您就能够执行预测性维护,从而优化运营并尽量缩短停产时间。

确保整个生命周期的高可用性

确保整个生命周期的高可用性

对于饮用水处理厂经营者而言,工厂的盈利能力和高可用性同等重要。必须通过不断满足新的要求(例如,通过提高效率)来保持投资的价值。为了保障工厂运行并确保工厂整个生命周期内的可用性,我们提供了一个服务计划,用以支持和补充经营者的维护过程,优化工厂设备效率,并保证工厂安全性。

可靠监视工厂状态

可靠监视工厂状态

自动化方案的高可用性对于妥善保障工厂供水来说极为重要。SIMATIC System Audit 可让用户清晰地了解 SIMATIC 自动化系统的当前状态和可用性。

因此,它为确保实施智能化设计与服务战略以及高效执行系统升级与更新提供了重要基础。

引入预防性维护机制

引入预防性维护机制

饮用水处理厂发生故障会导致严重的供水问题。借助于全面的预防性服务,我们可通过事先规划并实施适当的维护措施来帮助您避免计划外停产。预防性维护还有助于您通过连续优化来充分利用隐藏的潜力,从而提高长期效率。

成功案例

完美定制的解决方案助力企业提高效率

在全球范围应用的自动化解决方案
Aguas de Saltillo:SITRANS F M MAG 8000 流量计
City West Water 自来水公司,澳大利亚:对水进行精确测量
苏州水处理厂
德国:聚焦 IT 安全

联系我们

我们用心关注您的工厂

对工厂面临的挑战或工厂生命周期有任何疑问?是否正在寻找产品、解决方案或专业知识?我们的水务行业专家可帮助您找到满足特定要求的最优解决方案。

个性化咨询与定制解决方案
联系西门子水务专家