水泵站高效运行

水泵站

更可靠的流程

对于分布广泛的分散式泵站而言,要提高其运行可靠性,必须将工厂的所有环节集成到一个一致的端到端系统中。因此,所使用的组件必须坚固、可靠且相互完美协同 - 从过程控制技术、驱动和自动化工程直至供电和全面联网。为了让工厂操作员能够随时掌握组件的最新状态,其必须始终能够总览所有相关信息:运行消息、泵性能、当前流速、数量数据以及分析数据。这样便可以高效控制和监控工厂过程,并将其无缝集成到工厂范围的控制和自动化技术中。

个性化咨询与定制解决方案
联系西门子水务专家

亮点

确保压力正确

泵站在供水系统中扮演着极为重要的角色,负责将水输送到饮用水管网中。由于泵站和处理厂通常相距很远,因而往往无人值守。我们通过行业特定的一系列产品为工厂设计员和操作员提供支持。您将获益于一致的过程管理、简单的用户友好型数据管理以及中央和远程子工厂的一致的端到端工程。

短视频 – 通过 COMOS 实现集成工程组态

通过集成的工厂工程组态缩短调试时间

由于全球竞争日趋激烈、市场需求不断变化、环境相容性以及法规要求日渐严格,对工厂工程组态而言,国际竞争压力日益加剧,水和污水行业也不例外!因此,必须要缩短处理时间,降低项目成本。借助我们的集成工程组态,我们将提供工厂设计、分布式控制系统和设备配置的优化组合,从而从规划阶段到自动化控制与运行阶段,始终为工厂设计者和经营者提供极高的数据一致性。

泵站运行的高效能源管理

泵站运行的高效能源管理

泵站主要用于以下场景:供水管网范围内的海拔高度差不够或必须将来自较低海拔水体的饮用水泵送到较高海拔以确保连续供水。这是一个耗能较高的过程,能耗成为最大的成本因素之一。工厂设计员和操作员的主要任务之一是识别最耗能的环节以优化工厂。我们的智能产品、解决方案和服务可帮助您实现能源需求透明度,并显著降低成本。

简化复杂工厂的控制和监视

简化复杂工厂的控制和监视

饮用水泵站通常无人值守,并通过中央控制室远程管理。因此,基于 PC 的控制系统的维护和升级改造成了主要挑战。特别是虚拟控制技术具有明显优势:整个控制系统服务器基础设施整合在计算机中心内。我们通过生命周期服务来帮助您着手采用面向未来的技术,这种服务可一站式满足您实施虚拟化解决方案所需的一切。

贯穿工厂整个生命周期的产品、解决方案和服务

工作流程的并行化和自动化、简化和标准化以及数字化和电气化都是提高工厂效率的重要因素。要参与国际市场竞争,需要在工厂的整个生命周期内保持持续创新力和效率以及较高的生产力与产品质量。通过量身定制的解决方案、产品和服务,我们可帮助您实现集成式工厂管理。

合理规划是整个生命周期工厂效率的基础

合理规划是整个生命周期工厂效率的基础

从规划阶段开始,企业就应当尽可能保证成本效益,这一点十分重要。创新型软件和工具是有助加速推进规划阶段的重要因素。企业应充分发挥其潜力,因为节约时间就意味着节省成本。

缩减组态时间与工作量

缩减组态时间与工作量

由于时间和成本压力不断增加,水泵站的运营者不断面临新的挑战。

要规划和进一步开发创新的优质系统环境,需要使用与系统特定相关且易于使用的规划工具。使用 ProTime PCS 7,您可以将具体要求和现有数量结构转换为随后可以订购的 SIMATIC PCS 7 工厂组态。这样,您不仅可提高系统设计的质量,还能显著缩短所需的时间。

自动化工程的无错误组态

自动化工程的无错误组态

在实现水泵站自动化的过程中,若选错系统组件,将会导致延迟,甚至在调试时会发生处理问题。借助于 TIA 选型工具,您可以确保在不具备专业知识的情况下进行无错误组态,既省时又省钱。TIA 选型工具免费提供。桌面版和云端版均允许跨团队合作,灵活性极高。

水处理工厂自动化规划

水处理工厂自动化规划

连续运行、高水质和降低工厂成本仅仅是水务行业所面临的诸多挑战中的其中几项。在解决这些问题方面,自动化发挥着关键作用。通过我们的自动化工程,您可以迅速响应供水网络的变化。它代表着用户友好性、高系统可用性、投资保护、面向未来的技术以及较低的总拥有成本。

驱动系统规划

驱动系统规划

我们可以针对各种需求提供合适的电机与变频器,以及完美协调的组件(如外壳、轴承、有源部件、通风和冷却系统),从而确保工厂可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供水安全,同时降低能耗。

水泵站电气化规划

污水泵站电气化规划

我们全面的电源产品系列包含适合水泵站中各种电压等级的软件和硬件产品、系统和解决方案,能够实现可靠、安全和高效的供电。

充分发挥我们的专长优势

充分发挥我们的专长优势

在为您规划水泵站的过程中,我们可通过多种方式提供支持,例如,全面的技术知识、成熟的行业专门技术以及全球服务专家网络等等,不一而足。

集成工程

集成工程组态:缩短从规划到运营的时间

如今,要在国际市场中保持竞争力,企业必须具有持续的创新力和效率、缩短调试时间,并保持始终如一的稳定质量。要解决这些问题,企业可以采用西门子的集成工程组态理念,借助完美契合的软件工具,从工程组态阶段开始享受数字化带来的优势。

工作流程的并行化

工作流程的并行化

对于水和污水处理厂及系统的规划者和运营者而言,随着国际竞争的日益加剧,提高生产力和产品质量变得愈加重要。同时,沉重的时间和成本压力也使得企业迫切需要实现工作流程的并行化处理。这就需要企业拥有持续的创新力和一致的数据管理。西门子前瞻性的 COMOS 软件可帮助企业进行生命周期工程组态,实现覆盖整个生命周期的综合性管理,并最终实现企业目标。

始终如一的端到端自动化控制

始终如一的端到端自动化控制

连续运行、高水质和降低工厂成本仅仅是流程行业所面临的诸多挑战中的其中几项。在解决这些问题方面,自动化发挥着决定性作用。通过我们的自动化工程,您可以迅速响应供水网络的变化。它代表着用户友好性、高系统可用性、投资保护、面向未来的技术以及较低的总拥有成本。

高效的驱动技术

高效的驱动技术

凭借完美匹配的组件(如外壳、轴承、有功部件、通风和冷却系统),我们提供满足各种需求的合适电机和变频器。因此,我们得以确保工厂高可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供应的安全性,同时降低能耗。

充分发挥我们的专长优势

充分发挥我们的专长优势

在为您规划泵站的过程中,我们可通过多种方式提供支持,例如,全面的技术知识、成熟的行业专门技术以及全球服务专家网络等等,不一而足。

实现高可用性的工厂优化运营

实现高可用性的工厂优化运营

要实现工厂优化运营,成本最小化和高可用性是两大基本要素。此外,数据透明性和设备可靠性也是必不可少的条件。创新的软件和成熟的产品是帮助工厂实现可盈利运营的重要手段。

借助于经过认证的能源管理提高泵站的成本效益

公司范围的跨地点能源管理是一项真正的挑战。通过 SIMATIC Energy Manager PRO,您可以按发电机组、机器、工厂区域、日、周、月或年来快速显示能源成本。集成到自动化系统中后,它可用来链接能源和生产数据以及工厂信息。您无需分析复杂的原始值,SIMATIC Energy Manager PRO 将对数值进行合并,并将其作为有意义的指标提供给您。由于该解决方案经过 TÜV 认证,您可以更轻松地满足 ISO 50001 的法律要求,并实现泵站的节能、高效运行。

测量结果可靠

测量结果可靠

为满足人们对供水安全与供水质量不断提高的要求,需要精确记录所有相关的过程信息并将其用于分布式控制系统。我们的过程仪表与分析产品组合可为泵站的任何测量任务提供适合的解决方案,不仅能够提高过程效率,还有助于满足监管指南以及质量标准要求。所有测量结果都以无线方式进行传输。

防止在极端环境条件下发生故障和停机

防止在极端环境条件下发生故障和停机

机械负荷、化学和生物物质、冷凝水和温度波动等都会降低泵站的耐久性。SIPLUS extreme 技术可针对腐蚀、树状突和晶须以及其它有害沉积物的形成为设备提供保护,从而防止发生故障和停产。SIPLUS extreme 产品的使用温度范围扩大到 -40°C 到 +70°C,在标准温度范围无法满足要求时依然可以使用。

分布式工厂的安全集成

分布式工厂的安全集成

由于泵站的设立通常具有分散性特点,并且外部站分布广泛,因此,集中控制十分重要。通过遥控功能,您可以对工厂进行远程控制,并轻松与空间或地点上分散的工厂各部分进行通信。例如,您可以使用遥控装置检测泄漏情况、监控抽水和蓄水站以及检查水槽的水位。

保护工厂免遭未经授权的访问

保护工厂免遭未经授权的访问

随着数字化的发展,自动化领域的综合安全变得日益重要。我们的工业信息安全方案涵盖所有安全级别,不仅提供工厂和网络安全,还可确保系统完整性,从而为泵站生产力提供全面保障。

始终如一的端到端自动化控制

始终如一的端到端自动化控制

过程工业面临着诸多挑战,确保连续运行和高水质以及降低工厂成本仅仅是其中的一部分。在解决这些问题时,自动化发挥着关键作用。借助我们的自动化工程组态,您可以迅速响应供水网络的变化。这有助于提高系统的易用性、确保较高的系统可用性、实现投资保护、采用面向未来的技术以及降低总拥有成本。

高效的驱动技术

高效的驱动技术

我们可以针对各种需求提供合适的电机与变频器,以及完美协调的组件(如外壳、轴承、有源部件、通风和冷却系统),从而确保工厂可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供水安全,同时降低能耗。

在所有电压等级实现全面电气化

在所有电压等级实现全面电气化

我们全面的电源产品系列可通过软件和硬件产品、系统和解决方案,在泵站的整个运行阶段实现可靠、安全和高效的供电。

可靠的远程控制技术

可靠的远程控制技术

借助我们的遥控技术,您可以经由远程网络高效地连接和控制各个过程站。

综合性水务管理系统

综合性水务管理系统

要实现优化的运行管理,需要对水务行业中的工厂和基础设施进行智能化控制与管理。我们提供一款智能解决方案,即模块化水网解决方案——SIWA 水务管理系统。

充分发挥我们的专长优势

充分发挥我们的专长优势

在泵站生命周期的各个阶段,我们可通过多种方式提供支持,例如,全面的技术知识、成熟的行业专门技术以及全球服务专家网络等等,不一而足。

优化系统维护,最小化停机时间

优化系统维护,最小化停机时间

尽量缩短停产时间以及优化利用人员与资源是持续获得成功的关键。借助贯穿于工厂整个生命周期的基于技术的服务、深厚的技术和行业知识,我们创造出在全球范围全天候可靠地提高生产力、灵活性和效率的条件。因此,您就能够执行预测性维护,从而优化运营并尽量缩短停产时间。

确保整个生命周期的高可用性

确保整个生命周期的高可用性

对于泵站运营者而言,工厂的盈利能力和高可用性同等重要。必须通过不断满足新的要求(例如,通过提高效率)来保持投资的价值。为了保障工厂运行并确保工厂整个生命周期内的可用性,我们提供了一个服务计划,用以支持和补充操作员的维护过程,优化工厂设备效率,并保证工厂安全性。

可靠监视工厂状况

可靠监视工厂状况

自动化方案的高可用性对于妥善保障供水来说极为重要。SIMATIC System Audit 可让用户清晰地了解 SIMATIC 自动化系统的当前状态和可用性。因此,它为确保实施智能化设计与服务战略以及高效执行系统升级与更新提供了重要基础。

引入预防性维护机制

引入预防性维护机制

泵站发生故障会导致严重的供水问题。借助于全面的预防性服务,我们可通过事先规划并实施适当的维护措施来帮助您避免计划外停产。预防性维护还有助于您通过连续优化来充分利用隐藏的潜力,从而提高长期效率。

成功案例

完美定制的解决方案助力企业提高效率

可持续的自动化解决方案
把握时代脉搏
可持续的自动化解决方案
密切监视管道系统

我们用心关注您的工厂

我们用心关注您的工厂

如果您对于海水淡化厂的生命周期或面临的挑战有任何疑问,或者正在寻求相关产品、解决方案或专门知识,请联系我们的水务行业专家,帮助您针对具体要求找到最佳解决方案。

联系西门子水务专家
联系西门子水务专家