高效、可靠地处理污水

净化解决方案

一套全面的解决方案

水是我们的头号资源。为了改善河流、湖泊和海洋的水质并提高可用水所占的极小的比例,高效的污水处理工厂必不可少。尤其是,污水处理是一个复杂的能耗密集型过程,这就要求处理厂的所有环节都能实现节能、环保和简单的运营管理。无论您是计划建设新厂还是对现有工厂进行升级改造,我们都将通过硬件和软件系统、全面的服务和专业技术知识来为您提供支持,使污水处理行业保持高效、可持续。

个性化咨询与定制解决方案
联系西门子水务专家

亮点

通过高科技净化水

生活污水和工业污水的污染程度在化学、生物以及固体物质组成方面有很大差异。因此,污水的再处理成本极高且非常耗时。对于规划者和经营者而言,面临的挑战在于设计并运营一个既经济又适合未来发展的水处理厂。我们拥有全面的产品系列和个性化解决方案,可随时为您提供支持。

集成的工厂工程组态

污水处理行业的数字化

未来的污水处理行业具有智能和节能的特性。智能、互连的系统有助于提高能效,最大限度地降低资源消耗。水务 4.0 (Water 4.0) 的主要组成部分是以最佳方式对我们的成熟自动化与驱动技术加以补充的数字化解决方案。这类解决方案可帮助生成和提供与水务行业相关的数据,并在整个生命周期内基于事实进行数据分析。

保护工厂免遭未经授权的访问

现代化的水和污水处理厂通常与 Internet 相连,以便进行监视与控制。虽然这样做可提高透明度和灵活性,但也存在特定的风险:之前受到保护的过程现在暴露在网络攻击之下。借助我们的深度防御理念,我们可为您和您的工厂提供三个级别的保护:工厂安全(例如,访问控制)、网络安全(例如,使用防火墙)和系统完整性(例如,对特定用户进行身份验证和授权)。我们的整体方案可保护您的工厂免受意外访问。

高效能源管理

污水行业的高效能源管理

能耗是水和污水厂最大的成本因素之一。因此,识别并消除能耗最高的环节是优化工厂时面临的主要挑战之一。我们的智能产品、解决方案和服务可帮助您实现能源需求透明度,并显著降低成本。其中包括可扩展的跨地点 SIMATIC Energy Manager PRO 能源管理解决方案,此解决方案可在三个层级发挥作用:通过能源监视与控制,可以采取相应措施来提高效率;借助于合同分析与能源预测,能够以较低的成本采购能源;可以通过灵活报表等方式简化能源管理。

贯穿工厂整个生命周期的产品、解决方案和服务

工作流程的并行化和自动化、简单化和标准化、数字化和电气化都是有助提高工厂效率的重要因素。要在国际市场中保持竞争力,需要确保工厂在整个生命周期内保持持续的创新力和效率,并不断提高生产力与产品质量。我们可以提供量身定制的解决方案、产品和服务,帮助您实现集成式工厂管理。

规划阶段

合理规划是整个生命周期工厂效率的基础

从规划阶段开始,企业就应当尽可能保证成本效益,这一点十分重要。创新型软件和工具是有助加速推进规划阶段的重要因素。企业应充分发挥其潜力,因为节约时间就意味着节省成本。

缩减组态时间与工作量

缩减组态时间与工作量

由于时间和成本压力不断增加,污水处理厂的经营者不断面临新的挑战。

要规划和进一步开发创新的优质系统环境,需要使用系统特定的且易于使用的规划工具。使用 ProTime PCS 7,您可以将个性化要求和现有数量结构转换为随后可以订购的 SIMATIC PCS 7 工厂组态。这样,您不仅可提高系统设计的质量,还能显著缩短所需的时间。

自动化工程的无错误组态

自动化工程的无错误组态

在实现污水处理厂自动化的过程中,若选错系统组件,将会导致延迟,甚至在调试时会发生处理问题。借助于 TIA 选型工具,您可以确保在不具备专业知识的情况下进行无错误组态,既省时又省钱。TIA 选型工具免费提供。桌面版和云端版均允许跨团队合作,灵活性极高。

全集成自动化

污水处理厂自动化规划

污水处理行业面临着诸多挑战,确保连续运行和高水质以及降低工厂成本仅仅是其中的一部分。在解决这些问题时,自动化发挥着关键作用。借助我们的自动化工程组态,您可以迅速响应供水网络的变化。这有助于提高系统的易用性、确保较高的系统可用性、实现投资保护、采用面向未来的技术以及降低总拥有成本。

驱动系统规划

驱动系统规划

凭借完美匹配的组件(如外壳、轴承、有源部件、通风和冷却系统),我们提供适合各种应用的电机和变频器。因此,我们得以确保工厂高可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供应的安全性,同时降低能耗。

污水处理厂电气化规划

污水处理厂电气化规划

我们全面的电源产品系列包含适合各种电压等级污水处理厂的软件和硬件产品、系统和解决方案,能够实现可靠、安全和高效的供电。

服务和支持

充分发挥我们的专长优势

在您规划污水处理厂的过程中,我们可通过多种方式提供支持,例如,全面的技术知识、成熟的行业专门技术以及全球服务专家网络等等,不一而足。

工程组态阶段

集成工程组态:缩短从规划到运营的时间

集成工程组态:缩短从规划到运行的时间

若要在当今激烈的国际市场竞争中取胜,需要持续创新、提高效率、加快调试速度并从一开始就坚持质量至上。解决方案:借助我们基于一致软件工具的集成工程组态理念,您可以早在工程组态阶段就能享受数字化带来的优势。

COMOS 软件

集成工程组态:工作流程并行化

对于水和污水处理厂及系统的规划者和运营者而言,随着国际竞争的日益加剧,提高生产力和产品质量变得愈加重要。同时,沉重的时间和成本压力也使得企业迫切需要实现工作流程的并行化处理。这就需要企业拥有持续的创新力和一致的数据管理。西门子前瞻性的 COMOS 软件可帮助企业进行生命周期工程组态,实现覆盖整个生命周期的综合性管理,并最终实现企业目标。

经过认证的能源管理

经过认证的能源管理

公司范围的跨工厂能源管理是一项真正的挑战。通过 SIMATIC Energy Manager PRO,您可以按发电机组、机器、工厂区域、日、周、月或年来快速显示能源成本。集成到自动化系统中后,它可用来链接能源和生产数据以及工厂信息。您无需分析复杂的原始值,SIMATIC Energy Manager PRO 将对数值进行合并,并将其作为有意义的指标提供给您。由于该解决方案经过 TÜV 认证,您可以更轻松地满足 ISO 50001 的法律要求,实现污水处理厂的节能运行,提高污水处理厂的成本效益。

集成自动化

集成自动化

污水处理行业面临着诸多挑战,确保连续运行和高水质以及降低工厂成本仅仅是其中的一部分。在解决这些问题时,自动化发挥着关键作用。借助我们的自动化工程组态,您可以迅速响应供水网络的变化。这有助于提高系统的易用性、确保较高的系统可用性、实现投资保护、采用面向未来的技术以及降低总拥有成本。

高效的驱动技术

高效的驱动技术

我们可以针对各种需求提供合适的电机与变频器,以及完美协调的组件(如外壳、轴承、有源部件、通风和冷却系统),从而确保工厂可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供水安全,同时降低能耗。

服务和支持

充分发挥我们的专长优势

在您规划污水处理厂的过程中,我们可通过多种方式提供支持,例如,全面的技术知识、成熟的行业专门技术以及全球服务专家网络等等,不一而足。

运营阶段

实现高可用性的工厂优化运营

要实现工厂优化运营,成本最小化和高可用性是两大基本要素。此外,数据透明性和设备可靠性也是必不可少的条件。创新的软件和成熟的产品是帮助工厂实现可盈利运营的重要手段。

污水处理厂的优化

污水处理厂的优化

污水处理厂的运行(尤其是生物处理环节中的曝气步骤)可使用 SIMATIC PCS 7 的高级过程控制功能进行优化。

image

经过认证的能源管理

公司范围的跨工厂能源管理是一项真正的挑战。通过 SIMATIC Energy Manager PRO,您可以按发电机组、机器、工厂区域、日、周、月或年来快速显示能源成本。集成到自动化系统中后,它可用来链接能源和生产数据以及工厂信息。您无需分析复杂的原始值,SIMATIC Energy Manager PRO 将对数值进行合并,并将其作为有意义的指标提供给您。由于该解决方案经过 TÜV 认证,您可以更轻松地满足 ISO 50001 的法律要求,实现污水处理厂的节能运行,提高污水处理厂的成本效益。

保护工厂免遭未经授权的访问

保护工厂免遭未经授权的访问

随着数字化的发展,自动化领域的综合安全变得日益重要。我们的工业信息安全方案涵盖所有安全级别,不仅提供工厂和网络安全,还可确保系统完整性,从而全面保障污水处理厂的生产力。

SIPLUS extreme

防止在极端环境条件下发生故障和停机

机械负荷、化学和生物物质、冷凝水和温度波动等都会降低污水处理厂的耐久性。SIPLUS extreme 技术可保护产品免于发生腐蚀、形成树状突和晶须以及其他有害沉积物,从而防止发生故障和停产。SIPLUS extreme 产品的工作温度范围扩大到 -40°C 到 +70°C,在标准温度范围无法满足要求时依然可以使用。

遥控

分布式工厂的安全集成

由于污水处理厂的设立通常具有分散性特点,并且外部站分布广泛,因此,集中控制十分重要。通过遥控功能,您可以对工厂进行远程控制,并轻松与空间或地点上分散的工厂各部分进行通信。例如,您可以使用遥控装置检测泄漏情况、监控抽水和蓄水站以及检查水槽的水位。

全集成自动化

集成自动化

污水处理行业面临着诸多挑战,确保连续运行和高水质以及降低工厂成本仅仅是其中的一部分。在解决这些问题时,自动化发挥着关键作用。借助我们的自动化工程组态,您可以迅速响应供水网络的变化。这有助于提高系统的易用性、确保较高的系统可用性、实现投资保护、采用面向未来的技术以及降低总拥有成本。

驱动技术

高效的驱动技术

我们可以针对各种需求提供合适的电机与变频器,以及完美协调的组件(如外壳、轴承、有源部件、通风和冷却系统),从而确保工厂可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供水安全,同时降低能耗。

在所有电压等级实现全面电气化

在所有电压等级实现全面电气化

我们全面的电源产品系列包含各种软件和硬件产品、系统和解决方案,可在污水处理厂的整个运行阶段实现可靠、安全和高效的供电。

遥控技术

可靠的远程控制技术

借助我们的遥控技术,您可以经由远程网络高效地连接和控制各个过程站。

水务管理系统

综合性水务管理系统

要实现优化的运行管理,需要对水和污水处理行业中的工厂和基础设施进行智能化控制与管理。我们提供一款智能解决方案,即模块化污水管网解决方案——SIWA 水务管理系统。

服务和支持

充分发挥我们的专长优势

在污水处理厂生命周期的各个阶段,我们可通过多种方式提供支持,例如,全面的技术知识、成熟的行业专门技术以及全球服务专家网络等等,不一而足。

维护

优化系统维护,最小化停机时间

企业要取得可持续的成功,必须最大限度缩短停机时间,并优化利用人力与资源。西门子拥有基于技术的跨工厂生命周期服务以及深厚的技术和行业知识,可以在全球范围内帮助企业打造具有更高生产力、灵活性和效率的全天候可靠环境,使企业能够通过预防性维护实现优化运营和最短停机时间。

服务和支持

确保整个生命周期的高可用性

对于污水处理厂经营者而言,工厂的盈利能力和高可用性同等重要。必须通过不断满足新的要求(例如,通过提高效率)来保持投资的价值。为了保障工厂运行并确保工厂整个生命周期内的可用性,我们提供了一个服务计划,用以支持和补充经营者的维护过程,优化工厂设备效率,并保证工厂安全性。

可靠监视工厂状况

可靠监视工厂状况

自动化方案的高可用性对于妥善保障供水来说极为重要。SIMATIC System Audit 可让用户清晰地了解 SIMATIC 自动化系统的当前状态和可用性。

因此,它为确保实施智能化设计与服务战略以及高效执行系统升级与更新提供了重要基础。

引入预防性维护机制

引入预防性维护机制

污水处理厂发生故障会导致严重的处理问题。借助于全面的预防性服务,我们可通过事先规划并实施适当的维护措施来帮助您避免计划外停产。预防性维护还有助于您通过连续优化来充分利用隐藏的潜力,从而提高长期效率。

成功案例

完美定制的解决方案助力企业提高效率

全世界水务行业成功案例
通过标准化的过程控制提高效率
立足现在,面向未来
无线解决方案
聚焦 IT 安全

其他内容

信息与下载

希望了解有关西门子污水处理解决方案的详细信息?请下载我们的主题手册或了解相关产品系列(从工厂的高效规划到个性化服务)。

联系我们

我们用心关注您的工厂

对工厂面临的挑战或工厂生命周期有任何疑问?是否正在寻找产品、解决方案或专业知识?我们的专家可帮助您找到满足特定要求的最优解决方案。

个性化咨询与定制解决方案
联系西门子水务专家