海水淡化 – 让生命得以延续

海水淡化厂

生命之源

据世界卫生组织报告显示,尽管地球表面三分之二由水覆盖,但世界上仍有约 11% 的人口缺乏可靠的饮用水源。而且,工业用水和饮用水缺乏的现象日益严重。尤其是在水资源严重匮乏或河流遭受污染的国家,由于地下水往往不足以满足需求,海水淡化的作用日益凸显。因此目前,世界上已有 150 多个国家/地区开展了海水淡化工作。我们的软件、自动化技术和端到端服务可帮助您设计、运行和维护海水淡化工厂,使其保持长期高效运行。

个性化咨询与定制解决方案
联系西门子水务专家

亮点

一套全面的解决方案

就海水淡化而言,最为重要的环节就是要提高供水安全性、降低能源需求,同时提供最佳的水处理控制。此外,由于淡化流程较为复杂,因此必须采用最为先进的控制和监视系统。归根结底,海水淡化过程不仅能耗量大,而且成本高昂。

降低能耗

降低能耗

海水淡化是一种高能耗、高成本的过程。因此,要确保工厂经济运行,提高能效是十分重要的一环。驱动技术在这其中扮演着重要的角色。我们可以针对各种需求提供合适的电机,以及完美匹配的组件(如外壳、轴承、有源部件、通风和冷却系统),从而确保工厂可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供水安全,同时降低能耗。

监控

轻松监控复杂的海水淡化厂

海水淡化厂通常无人值守,而是由中央控制室加以远程管理。因此,如何针对基于 PC 的控制系统进行维护和升级改造成为摆在企业面前的一大难题。就这一点而言,虚拟控制技术的优势尤为明显。借助这项技术,可以将整个控制系统服务器基础设施整合在一个计算机中心内。同时,我们的生命周期服务可以一站式满足您对虚拟化解决方案的所有需求,帮助您将面向未来的技术引入工厂。

短视频 – 通过 COMOS 实现集成工程组态

集成的工厂工程组态可显著缩短调试时间

随着全球竞争的日益激烈、市场需求的不断变化、生态友好性和法律法规要求的渐趋严格,工厂工程组态面临着不断加剧的国际竞争压力,水和污水处理行业同样如此!因此,缩减项目实施时间和成本成为企业亟待解决的问题。西门子集成工程组态可确保工厂设计、分布式控制系统和设备配置完美契合,从而从规划阶段到自动化控制与运行阶段,始终为工厂设计者和经营者提供极高的数据一致性。

贯穿工厂整个生命周期的产品、解决方案和服务

工作流程的并行化和自动化、简单化和标准化、数字化和电气化都是有助提高工厂效率的重要因素。要在国际市场中保持竞争力,需要确保工厂在整个生命周期内保持持续的创新力和效率,并不断提高生产力与产品质量。我们可以提供量身定制的解决方案、产品和服务,帮助您实现集成式工厂管理。

合理规划是保证效率的基础

合理规划是整个生命周期工厂效率的基础

从规划阶段开始,企业就应当尽可能保证成本效益,这一点十分重要。创新型软件和工具是有助加速推进规划阶段的重要因素。企业应充分发挥其潜力,因为节约时间就意味着节省成本。

缩减组态时间与工作量

缩减组态时间与工作量

由于时间和成本压力不断增加,海水淡化厂的运营者不断面临新的挑战。

要规划和进一步开发创新的优质系统环境,企业需要系统专用且简单易用的规划工具。ProTime PCS 7 可以帮助您将个性化要求和现有数量结构转换为可订购的 SIMATIC PCS 7 工厂组态。这不仅有助提高系统设计的质量,还能显著缩短所需的时间。

自动化工程的无错误组态

自动化工程的无错误组态

在海水淡化厂实现自动化的过程中,系统组件选型错误会导致工程延时,甚至会在调试期间引发处理问题。TIA 选型工具可以帮助您在不具备专业知识的情况下完成无错误组态,既省时又省钱。TIA 选型工具免费提供。桌面版和云端版均支持跨团队合作,灵活性极高。

全集成自动化

海水淡化厂自动化系统设计

水务行业面临着诸多挑战,确保连续运行和高水质以及降低工厂成本仅仅是其中的一部分。在解决这些问题时,自动化发挥着关键作用。借助我们的自动化工程组态,您可以迅速响应供水网络的变化。这有助于提高系统的易用性、确保较高的系统可用性、实现投资保护、采用面向未来的技术以及降低总拥有成本。

驱动系统规划

驱动系统规划

我们可以针对各种需求提供合适的电机与变频器,以及完美匹配的组件(如外壳、轴承、有源部件、通风和冷却系统),从而确保工厂可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供水安全,同时降低能耗。

海水淡化厂电气化规划

海水淡化厂电气化规划

我们全面的电源产品系列包含适合各种电压等级海水淡化厂的软件和硬件产品、系统和解决方案,能够实现可靠、安全和高效的供电。

服务和支持

充分发挥我们的专长优势

我们拥有丰富的技术知识、成熟的行业专长、遍布全球的服务专家网络等诸多优势,可以帮助您完成海水淡化厂的规划工作。

工程组态阶段

集成工程组态:缩短从规划到运营的时间

如今,要在国际市场中保持竞争力,企业必须具有持续的创新力和效率、缩短调试时间,并保持始终如一的稳定质量。要解决这些问题,企业可以采用西门子的集成工程组态理念,借助完美契合的软件工具,从工程组态阶段开始享受数字化带来的优势。

工作流程的并行化

工作流程的并行化

对于海水淡化厂的规划者和运营者而言,随着国际竞争的日益加剧,提高生产力和产品质量变得愈加重要。同时,沉重的时间和成本压力也使得企业迫切需要实现工作流程的并行化处理。这就需要企业拥有持续的创新力和一致的数据管理。西门子前瞻性的 COMOS 软件可帮助企业进行生命周期工程组态,实现覆盖整个生命周期的综合性管理,并最终实现企业目标。

优化反渗透海水淡化工厂

优化反渗透海水淡化工厂

海水淡化是非常复杂的高能耗过程。SIMATIC PCS 7 的高级过程控制 (APC) 功能可帮助工厂提高自动化水平,降低运营成本。

全集成自动化

集成自动化

海水淡化厂的运营面临着诸多挑战,确保连续运行和高水质以及降低工厂成本仅仅是其中的一部分。在解决这些问题时,自动化发挥着关键作用。借助我们的自动化工程组态,您可以迅速响应供水网络的变化。这有助于提高系统的易用性、确保较高的系统可用性、实现投资保护、采用面向未来的技术以及降低总拥有成本。

高效的驱动技术

高效的驱动技术

我们可以针对各种需求提供合适的电机与变频器,以及完美匹配的组件(如外壳、轴承、有源部件、通风和冷却系统),从而确保工厂可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供水安全,同时降低能耗。

服务和支持

充分发挥我们的专长优势

我们拥有丰富的技术知识、成熟的行业专长以及遍布全球的服务专家网络等优势,可以帮助您完成海水淡化厂的规划工作。

运营阶段

实现高可用性的工厂优化运营

要实现工厂优化运营,成本最小化和高可用性是两大基本要素。此外,数据透明性和设备可靠性也是必不可少的条件。创新的软件和成熟的产品是帮助工厂实现可盈利运营的重要手段。

经过认证的能源管理

经过认证的能源管理

公司范围的跨工厂能源管理是一项真正的挑战。SIMATIC Energy Manager PRO 可以按电机组、机器、工厂区域、日、周、月或年来快速显示能源成本。该系统可以集成到自动化系统中,从而将能源数据、生产数据及工厂信息整合在一起。您无需分析复杂的原始值,SIMATIC Energy Manager PRO 可以将数据进行整合并转化为有意义的指标提供给您。由于该解决方案经过 TÜV 认证,您可以更轻松地满足 ISO 50001 的法律要求,实现海水淡化厂的节能运行,提高工厂的成本效益。

保护工厂免遭未经授权的访问

保护工厂免遭未经授权的访问

随着数字化的发展,自动化领域的综合安全变得日益重要。我们的工业信息安全方案涵盖所有安全级别,不仅提供工厂和网络安全,还可确保系统完整性,从而全面保障海水淡化厂的生产力。

精准的过程仪表与过程分析产品助力工厂实现理想运营

精准的过程仪表与过程分析产品助力工厂实现理想运营

随着人们对于供水和污水处理安全性及质量要求的不断提高,企业迫切需要将所有过程信息精确记录下来并可供分布式控制系统使用。我们的过程仪表与分析产品组合可以针对海水淡化厂的任何测量任务提供合适的解决方案,不仅能够提高过程效率,还有助于满足监管准则及质量标准要求。所有测量结果均以无线方式传输。我们的海水淡化厂交互式流程图可以帮助您找到适合特定应用的解决方案。

防止在极端环境条件下发生故障和停机

防止在极端环境条件下发生故障和停机

机械负荷、化学和生物物质、冷凝反应及温度波动都会降低海水淡化装置的耐久性。SIPLUS extreme 技术可避免产品出现腐蚀、树状结晶、晶须以及其他有害沉积物,从而防止发生故障和停机。SIPLUS extreme 产品具有 -40°C 到 +70°C 的更宽温度范围,适用于标准温度范围所无法覆盖的场合。

分布式工厂的安全集成

分布式工厂的安全集成

由于海水淡化厂的设立通常具有分散性特点,并且外部站分布广泛,因此,集中控制十分重要。通过遥控功能,您可以对工厂进行远程控制,并轻松与空间或地点上分散的工厂各部分进行通信。例如,您可以使用遥控装置检测泄漏情况、监控抽水和蓄水站以及检查水槽的水位。

全集成自动化

集成自动化

过程工业面临着诸多挑战,确保连续运行和高水质以及降低工厂成本仅仅是其中的一部分。在解决这些问题时,自动化发挥着关键作用。借助我们的自动化工程组态,您可以迅速响应供水网络的变化。这有助于提高系统的易用性、确保较高的系统可用性、实现投资保护、采用面向未来的技术以及降低总拥有成本。

高效的驱动技术

高效的驱动技术

我们可以针对各种需求提供合适的电机与变频器,以及完美匹配的组件(如外壳、轴承、有源部件、通风和冷却系统),从而确保工厂可用性,通过创新的处理技术和高质量的材料保证供水安全,同时降低能耗。

在所有电压等级实现全面电气化

在所有电压等级实现全面电气化

我们全面的电源产品系列包含各种软件和硬件产品、系统和解决方案,可以为海水淡化厂的整个运营阶段提供可靠、安全、高效的电力供应。

综合性水务管理系统

综合性水务管理系统

在水处理行业,要实现优化的运营管理,需要对工厂及其基础设施进行智能化的控制与管理。西门子 SIWA 水务管理系统是一套模块化、智能化的管道解决方案。

服务和支持

充分发挥我们的专长优势

我们拥有丰富的技术知识、成熟的行业专长、遍布全球的服务专家网络等诸多优势,可以在海水淡化厂的整个生命周期为您提供有力支持。

维护

优化系统维护,最小化停机时间

企业要取得可持续的成功,必须最大限度缩短停机时间,并优化利用人力与资源。西门子拥有基于技术的跨工厂生命周期服务以及深厚的技术和行业知识,可以在全球范围内帮助企业打造具有更高生产力、灵活性和效率的全天候可靠环境,使企业能够通过预防性维护实现优化运营和最短停机时间。

服务和支持

确保整个生命周期的高可用性

对海水淡化厂的运营者而言,工厂的盈利能力和高可用性是两大关键要素。企业必须通过不断满足新的要求(例如,提高效率)来保障投资价值。为了保障工厂运营并确保工厂整个生命周期的可用性,我们推出一项服务计划,旨在为工作人员的维护过程提供支持和补充,同时优化工厂设备效率,保证工厂安全。

可靠监视工厂状况

可靠监视工厂状况

自动化方案的高可用性对于妥善保障供水来说极为重要。SIMATIC System Audit 可让用户清晰地了解 SIMATIC 自动化系统的当前状态和可用性。

因此,它为确保实施智能化设计与服务战略以及高效执行系统升级与更新提供了重要基础。

引入预防性维护机制

引入预防性维护机制

海水淡化厂一旦出现故障,可能会引发严重的供水问题。我们可提供全面的预防性服务,通过提前规划并实施适当的维护措施来帮助用户避免计划外停机。预防性维护还有助于用户通过持续优化来充分挖掘工厂潜能,进而提高长期效率。

成功案例

完美定制的解决方案助力企业提高效率

全世界水务行业成功案例
瓦尔德伦迪斯海水淡化厂
巴林 Al Hidd 海水淡化厂

其他内容

信息与下载

想要进一步了解西门子的海水淡化解决方案吗?请下载主题宣传册,或者查找从工厂高效规划到工业服务的相关产品信息。

联系我们

我们用心关注您的工厂

如果您对于海水淡化厂的生命周期或面临的挑战有任何疑问,或者正在寻求相关产品、解决方案或专门知识,请联系我们的水务行业专家,帮助您针对具体要求找到最佳解决方案。

个性化咨询与定制解决方案
联系西门子水务专家