SIMINE 磨机无齿轮驱动系统

磨矿可靠性和效率标准

从挪威到赞比亚,从蒙古到智利 — 30 多年来,全世界的采矿运营商都已采用 SIMINE 无齿轮磨机传动装置。这些传动装置最重要的特性包括体积小,与常规传动装置相比重量轻。今天,Frozen Charge Protection 和可选的 Frozen Charge Shaker™ 等功能可进一步缩短停产时间并提高生产力。

通过 SIMINE 无齿轮传动装置来提高生产能力

具有经过证明的坚固设计,可熟练规划维护任务,因而在整个生命周期内实现高可用性和可靠性

在矿石加工中,研磨是任何矿场提高总体性能所必不可少的步骤。这正是磨矿机的无齿轮传动装置是选矿机中最重要的设备之一以及对它的需求特别高的原因。从 1980 年起,西门子已向采矿业提供大约 80 台 SIMINE 无齿轮磨机传动装置。在这三十多年里,SIMINE 无齿轮磨机传动装置的合并总运行时间已超过 500 年,并且在您阅读本文时,这一数字正在稳步上升。这是一个西门子深深感到自豪的记录。

 

用户获益

  • 拥有该市场上的最高运行可靠性 
  • 每兆瓦研磨功率的成本最低 
  • 全球范围的全面服务支持 
  • 经过证明的创纪录极短停产时间 

泵系统

SIMINE 无齿轮驱动系统消除了电机和泵之间的齿轮箱和所有相应的维护,因而提高了选矿机生产力。另外,变速旋流泵可根据浆料的优化流量来调节其能耗,可节省能源高达 30%。由于省去了齿轮箱,无需停产进行更换,旋流泵的可用性大大提高。

image
巴西 Rio Paracatu 金矿中带有冻结物料振动器的 SIMINE 磨机传动装置

物料板结检测,触发磨机的相应动作,并消除板结物料

如果板结的物料在 180 度旋转之后从磨机顶部掉落,将会破坏磨机筒体和轴承。这种情况会造成长时间停产,导致重大生产损失。在正常运行中,物料在磨机达到 40°和 70°之间的某个特定角度、负荷扭矩下降时物料开始滑动。这种扭矩会开始下降,相应数据可以监测到,如出现板结,将启动板结保护功能,停止磨机运转,防止板结坠落损坏磨机。停止磨机运转之后,物料保持在“板结”状态,传统除板结的方法必须用机械方法和水将其破碎。这也会浪费时间,造成生产损失。SIMINE 无齿轮磨机传动装置提供了一个“板结抖落功能”,这是一种自动解决方案,用来将板结破碎并将其从磨机筒体剥离,与传统方法相比,节省时间与成本。

了解详细信息

请下载信息资料以了解 SIMINE 无齿轮磨机传动装置的更多信息。

成功案例

手册 - SIMINE 磨机无齿轮驱动成功案例

image
image

联系方式

联系方式

如果您需要更多信息,或者您有关于 SIMINE 磨机无齿轮驱动的任何问题,请与西门子联系。西门子专家乐于为您提供帮助。

image
您是否想要了解更多内容?
联系方式