全集成数据中心管理套件 (IDCMS)

IDCMS-洞察数据中心全面运行情况

数据管理已成为我们的经济支柱之一。因此,数据中心基础设施的保护和运营至关重要。运行可视化是确保数据中心安全可靠运营的关键所在——通常会采用一套标准化的管理工具来进行IT及数据中心基础设施管理。IDCMS可以洞察端到端操作流程,采用综合方法实现对基础设施的管理。

通常,数据中心运营商会采用不同的系统及解决方案进行制冷、消防、安防的运营管理。在很多情况下,这些系统和解决方案彼此间并无关联,因此,很难实现信息透明化。IDCMS 的面市可轻松解决这一挑战。

image

如果无法认识到不同专业领域的相互作用,可能会导致意外宕机。对于数据中心运营来说这是致命的,因为可靠性和安全性至关重要。

 

IDCMS 通过集成楼宇管理系统(BMS)、能源电力管理系统 (EPMS) 和数据中心基础设施管理 (DCIM)(例如,CFD、工作流、布线和资产管理以及咨询和合同管理服务)等功能,可提供全面的基础设施管理方法。DCIM还可集成现有第三方应用。

 

IDCMS通过采用智能软件,以及跨专业流程控制和自动化,可实现设备与 IT 流程的端到端优化。从而大幅降低人为错误和复杂性,实现整个基础设施的完全透明,基于效率和运营改进水平做出明智决策。

 

IDCMS 采用模块化、可扩展设计,无论是何种基础设施管理以及何时实施,都能满足您的各种需求,助力用户成功。

解决方案概览

供电管理

供电管理

确保可靠、高效的电力供应和电能质量。

能源管理

显著提高效率,优化供应,提高可持续性。

制冷系统

实现最佳冷却管理、监控和控制

安防

通过安防系统控制、管理和观察人流变化

消防安全

通过消防系统,确保早期火灾检测、发布警报和启动灭火系统

计算流体动力模拟热场 (CFD)

通过状态仿真,实现预测性维护。

工作流程

采用相关指令及执行程序定义和创建工作流。

线缆管理

通过察看连接和端口/插座的使用情况来对电力和网络线缆进行管理,并查找可用端口。

资产管理

实现所有设备的透明化,包括相关技术数据和位置信息。

集成第三方应用

可集成到其它应用程序(如 ITSM)

成功案例

成功案例

丰富的经验使得我们与众不同,且不断发展壮大。应对当今数据中心的挑战,在竞争中保持领先地位,你需要一个可靠的合作伙伴来提供全面的产品组合和独创性,满足所需,助力成功......

提升正常运行时间 - 数字化房产数据中心
Atos 数据中心,英国利文斯顿 - 更高透明度
瑞士国家超级计算中心(CSCS), 瑞士卢加诺,有效的可持续性
Intelenet Global Services - CerberusPRO
net.de LTD, 德国汉诺威 - 全面消防解决方案
Polcom data center, Skawina, Poland - safe and silent extinguishing