生产率是专用化学品和精细化工行业的最高目标

image

批量生产过程必须具有灵活性

最佳工厂绩效、连续透明度、定制品质,以及缩短开发和开车时间 - 生产大批量和小批量的精细化工产品需要极大程度的灵活性。西门子可以提高您的工作效率,由此使得您在许多方面获益。提高您的灵活性以及资产、原材料、数据和过程的利用率。减少您的开车时间和停车时间,同时促进新产品和新工艺推向市场。

如有问题,请咨询西门子专家
您的个人联系方式
可靠、安全、高效的供电

可靠、安全、高效的供电

全集成能源管理(TIP)包含可靠、安全和高效电源的完整产品组合。凭借西门子产品组合,西门子为化工业的所有挑战和优化您的潮流提供了智能解决方案。

间歇式生产

批量生产的灵活性

得益于西门子针对间歇式生产的集成和可扩展解决方案,在涉及灵活性、过程效率和批量生产过程的产品质量时,您可以确保一切顺利运转并确保得到回报。西门子模块化自动化解决方案可灵活应用,以满足您的生产方式和工厂规模 - 即使在快速变化的市场条件下也能实现高效批量生产。

image

灵活的过程。稳定的质量

批量生产过程通常需要您从一种产品或配方转换到另一种。每批产品都必须按照所需的规格和完整的文件进行生产,同时保持产品质量。西门子批次自动化解决方案确保了管理和批量控制的高度灵活性,而且开车时间最短。批量协议以及库存和质量数据在自动化系统中的集成可以在整个供应链中提供所需的透明度 - 即使在世界各地的不同工厂之间也是如此。这包括完整的批次跟踪和质量评估 - 从原材料到最终产品的灌装和包装。

image

搅拌机

物料的混合是一个典型的过程,其中对几种物料进行称重,并根据特定的工艺配方进行配料。除安全要求外,高度的准确性和灵活性以及最终混合物的均匀性也是重要因素。所有这些都需要透明的流程和资产的最佳使用,例如原材料、设备、数据和人员。

简单批量生产过程与先进过程功能

中小型搅拌系统不需要批次系统,通常简单的工艺程序控制足以支持灵活的生产。优化利用需要简单的命令和生产规划,以及所有材料处理操作和文件管理。集成到SIMATIC APC库中的先进过程功能(APF)旨在为您提供协助。

image

先进过程功能

最适于进行简单材料加工的小型和中型生产厂:SIMATIC PCS 7工具的高级过程功能(APF)使简单批量生产过程变得自动化,这主要涉及配料、混合和搅拌任务。材料管理、参数管理、任务管理和档案管理的功能模块支持生产过程(从原材料到填充和包装的批准)的自动化。

image

称重和批处理技术

需混合材料的配料必须绝对可靠和高度精确。在名称SIWAREX下,西门子提供统一解决方案的概念,并无缝集成到SIMATIC自动化系统中。通过使用SIMATIC标准组件,很容易使称量系统适应您的个性化需求。此外,标准化的接口、完全集成的功能以及均匀的工具实现了有成本效益的配置。

image

识别系统

由于RFID技术,可以在整个工艺链内对过程工业中的容器进行跟踪。容器配备有RFID应答器(标签),这些应答器是可以经由无线电读取或写入的存储单元。它们有不同的形状和尺寸,并且根据可用的类型,适于不同的要求,如高温或耐化学品性。

image

变频器

带有SINAMICS G120变频器的减速电机最适于驱动搅拌器:通过使用第二代SINAMICS G120,您将拥有更高功率密度和节省空间的模块化转化器。

image

搅拌釜式反应器

完整批次跟踪、文件编制和质量评估,从原材料到向反应步骤,一直到最终产品的灌装和包装 - 对间歇式反应器的要求类似于连续生产过程。相比之下,批量生产取决于市场状况。这需要可扩展的解决方案,以确保极大的灵活性和模块化的自动化系统。反应器是生产装置的核心组件。液体物质在搅拌釜式反应器中合成。因此,搅拌釜式反应器配备有一个进料口和排料口,以及用于插入测量仪器的喷嘴。反应的逐批性能需要连续的过程监控。

image

工艺监控

无论是用于配料,用于测量进料水平或温度,还是用于打开和关闭阀门,高效的生产都需要的过程仪表。西门子过程仪表和分析组合代表了最大的可靠性,而且完全符合化工行业的高要求(SIL 2/3)。由于具有全面的诊断功能,您始终知道过程何时按计划运行,或需要采取纠正措施。

image

过程仪表

西门子过程仪表范围包括压力、温度、液位和流量测量以及数字定位器和维护仪表的所有传统技术。

image

批量自动化

通过使用SIMATIC BATCH,您将拥有强大的解决方案包,从而实现灵活的生产过程,以及符合S88标准的连续工艺程序自动化。它促成质量一致、可再现的批量生产 - 您将获益于高透明度的数据。对于较简单的批量生产过程,西门子提供先进过程功能(APF)套件,该套件是直接集成到过程控制系统中的SIMATIC PCS 7工具。

image

实验室自动化

实验室自动化提出了特殊的挑战:减少时间和成本的压力需要提供可靠监测和试验过程控制的灵活、实验室兼容的系统。为实验室定制的自动化解决方案显著促进了试验的执行和试验结果的再现性。系列试验可以完全自动运行,如果发生任何突发事件,过程将转至安全的状态。在成功的合成后,控制任务的解决方案可以很容易地扩展用于测试中心、试验工厂和生产。

在实验室中测量氧含量

由于其反应性,氧气是许多过程的一个重要特征。在实验室测量氧含量的要求非常高:对于保护设备中与安全相关的应用,需要SIL2认证。

image

过程自动化的实验室服务

西门子工程和咨询服务范围从FEED研究到实验室设施和工厂的设计、规划和生产实施。西门子将很乐意为您提供关于工艺技术选择和设计的建议。

image

过程控制系统

通过使用SIMATIC PCS 7,西门子为您提供可灵活地适应特殊需求的高性能过程控制系统 - 从实验室使用到工厂网络。

image

实验室自动化与LAB系列

通过使用PCS 7 LAB系列,实验室工作可以实现高度质量、效率和安全性的自动化,而且自动化可以快速、轻松地适应不断变化的条件。通过与带有SIMATIC IT Unilab的SIMATIC IT研发套件配合使用,可以通过优化研发流程来缩短从最初想法到成品的路径。

image

制造执行系统套件

SIMATIC IT研发套件是覆盖典型研发活动(包括新产品的开发和产品强化)的可扩展软件平台。该解决方案提供了更高效研发流程和跨学科合作分析的必要功能。

image

实验室信息管理系统(LIMS)

SIMATIC IT Unilab是一种多实验室、多语言的LIMS(实验室信息管理系统),用于质量控制、服务和研发实验室。它记录和管理在中央数据库中的所有质量数据,并配置质量工作流以及在实验室和生产中进行分析。这包括自动验证和用于异常管理的报警处理。

image

气体分析

OXYMAT顺磁氧气体分析仪用于在气体中连续测量氧气。其功能是基于顺磁交变压力方法。除此之外,由于没有移动部件的可靠设计,其特征是高可靠性和非常短的响应时间。

服务

在世界各地提供:化工行业服务

从工厂设计和概念到改造,从新工艺的开发到现有工艺的优化 - 西门子在全球190多个国家拥有专家和员工的全球网络,可以在化工厂整个生命周期内随时随地为您提供工艺工程师、自动化技术人员、项目经理,以及IT和工业合作伙。

成功案例

全球范围内的专业和精细化工行业项目

了解更多关于全球解决方案的实施情况

image
image
image
image

联系人

西门子很高兴回答您的所有问题

批量生产过程和运营对化工行业提出了巨大的挑战,包括最大的灵活性和极大的稳定性、整个价值流的端到端透明度、最佳的工厂绩效与定制品质,以及更短的开发和订单管理时间。

如有问题,请咨询西门子专家
您的个人联系方式