创造完美空间

完美空间是安全的

人们生活中的大部分时间是在楼宇建筑中渡过的:无论在家中、在学校、工作时还是度假期间,是入住在酒店中还是驻足像博物馆这样的公共建筑物中。然而,不管我们在哪里,消防安全都是头等重要的事情。

 

集成在楼宇自动化中的消防安全系统不仅可以挽救生命,还可以保护资产、建筑物甚至业务连续性。在这方面,数字化和物联网扮演着重要角色,它们可以连接设施传感器数据、视频以及其它类型的楼宇数据以进行分析并立即给出反馈,可让我们做出更明智的运行决策。

西门子产品线

一站式保障人员、资产和楼宇安全

全面而创新的消防系统满足每一种需要。西门子产品和系统可尽快探测出火灾,发出报警并激活预先编程的控制功能。

 

作为消防安全技术领域内国际领先的供应商,西门子了解火灾发生及发展的全过程。在这种知识的帮助下,西门子开发出高质量的消防安全产品、系统和解决方案。

从误报警了解相关信息

对于现代社会而言,令人讨厌的火警“误报”仍是一个问题。对于很多消防队来说,实际上由于误报被召集的救火行动的比例高达 90%。

独特的消防措施可保证企业的核心部分安全运行。它可以提供早期火灾探测,并使用 3M 公司的清洁灭火剂 Novec 1230 液进行安全的 Sinorix 静音灭火。
服务器机房的消防措施

独特的消防措施可保证企业的核心部分安全运行。它可以提供早期火灾探测,并使用 3M 公司的清洁灭火剂 Novec 1230 液进行安全的 Sinorix 静音灭火。

西门子解决方案合作伙伴

通过强有力的结合获得共同成功 – 合作伙伴关系,创造完美空间

我们的产品、支持与创新能助力西门子的合作伙伴去创造完美空间。我们专注于合作伙伴的专业知识和市场活动,创造和激励业务的每一个方面,为他们提供支持是我们的核心任务:为我们共同的目标作出最大的贡献。

不仅仅是一座购物中心。

位于保加利亚首都的索菲亚之环购物中心与一般的购物中心有所不同。举例来说,大量的窗户可让自然光照射进来。所提供的服务应有尽有:从高级时装到各种娱乐项目。

不再有误报警

西门子的合作伙伴 Black Box Fire & Security 对苏格兰首屈一指的休闲娱乐运营商 G1 Group 的消防安全系统进行了升级改造。

让悉尼洲际酒店始终成为一个安全之所。

防止发生火灾和误报警,让人们尽情欣赏悉尼海港动人心魄的景观。

咨询支持

完美空间咨询服务

应用专门知识、全面的产品线以及经过优化的流程可为取得市场上的成功奠定基础。西门子可按需提供经现场证实的支持,并针对您的具体要求提供咨询。过程优化、丰富的领域知识以及创新领导地位仅仅是用来提升盈利能力的诸多优势中的少数几个。在短期内,通过采用系统方法,西门子可与您一起解决最重要的问题,以确保您实现自己的目标。

一站式解决方案

通过全面的产品线创造完美空间

确保楼宇使用者拥有完美的房间环境,并在最大限度减少楼宇自动化所需的成本与能量的同时保持人员与资产安全:西门子全面的产品线可提供满足任何要求的适宜解决方案,不仅适用于消防安全系统,还适用于所有暖通空调应用。从现场设备、房间操作单元直至管理平台,这些产品完美地满足了用户每个生活阶段的需求。

成功案例

成功案例