创造完美空间

每天都有各种理由让西门子把楼宇打造得更舒适

人的一生大约 90% 的时间是在室内渡过的;西门子身处其中的楼宇建筑对生活有着巨大影响。通过采用相应技术,西门子可通过对楼宇进行改进,来提高人们的生活质量。

 

西门子楼宇自动化与控制系统基于开放式通信标准,符合能效方面的最高标准,并能最佳协同,从而显著降低安装与运行成本,提高防故障能力。

 

西门子为生命的每个阶段创造完美空间。请在这里了解如何创造自己的完美场所。

楼宇管理系统

通过最佳楼宇管理,创造完美空间

楼宇数字化意味着楼宇越来越互联网络化,而采集所有楼宇数据的重要性变得尤为重要。无论您是希望提高楼宇使用者的舒适度和工作效率,还是提高运行和能源效率,楼宇管理系统都可用来方便地连接、监视和运行相应设施。

 

从单一专业系统到完全集成化的楼宇,无论规模大小,是单地点还是多点设施,也无论是学校、办公楼、医院还是机场,您都可在西门子提供的楼宇管理系统中找到适宜解决方案。

西门子产品线

用于实现完美空间的技术

无论楼宇规模大小,用途如何,西门子都可利用全面的楼宇自动化和控制系统产品线,根据每个项目的具体需求完美定制自动化与控制解决方案。开放性和灵活性是西门子所有系统的基本要素。因此,您可利用开放式通信协议方便地与其它系统集成,以后再进行升级改造。用一种综合的多专业途径将电气和 HVAC 系统进行合并以实现高可靠性,完美空间从而变为现实。

云技术让一切发生改变

在下一代技术面前,楼宇自动化领域即将通过远程监视和全新高级服务来挖掘云的真正潜力。

DB Schenker 公司

位于德国埃森市的 DB Schenker 公司目前正使用用于高效控制所有楼宇系统的 Desigo CC 平台来协调新物流总部的全球业务。

来自智囊团的能源解决方案

慕尼黑理工大学的教授 Thomas Auer 和他的学生正在寻找鼓励人们在不影响生活质量的前提下节省能源的方法。

关于完美空间的咨询

咨询支持

应用专业知识、全面的产品线以及经过优化的流程可为取得市场上的成功奠定基础。西门子可按需提供经过现场证明的实用支持,并针对您的具体要求提供咨询。过程优化、丰富的领域知识以及创新领导地位仅仅是用来提升盈利能力的诸多优势中的少数几个。在短期内,通过采用系统方法,西门子可与您一起解决最重要的问题,以确保您实现自己的目标。

一站式解决方案

通过内容丰富的产品线创造完美空间

确保楼宇使用者拥有理想的房间环境,并在最大限度减少楼宇自动化所需的成本与能量的同时保持人员与资产安全:西门子全面产品线可提供满足任何要求的适宜解决方案:从现场设备和房间操作单元,直至消防安全系统。这些产品理想满足用户每个生活阶段的需求。 

成功案例

成功案例