Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
继续使用当前浏览器#创造完美空间
青岛中德生态园被动房技术中心就像一粒完美空间的种子。 它不仅是建筑与自然的完美融合,同时也是完美生存空间的典范。
创造完美空间
人的一生大概有90%的时间是在室内度过的,室内生活占据了我们大部分的时间。因此,房屋远不只是有四面墙的建筑,而是我们学习经验,吸取教训,会见友人,想出绝妙主意的地方。房屋建筑也是我们和相爱的人共度时光的地方。所以我们有时说,房子就是我们的家,是对每个人而言独一无二的地方。
每个人的生命都始于一个完美的空间,我们在妈妈的腹中成长,那里远离严寒酷暑,没有喧闹,也并不沉寂,那是一个让我们感到安心安全的地方。
我们在如此完美空间开启人生的旅程,那时,在妈妈肚子里还是胎儿的我们,甚至还不具备思考的能力。长大成人后我们思考,为什么我们不能永远生活在一个完美的空间里呢?一个完美的空间——可以满足各种使用需求。我们可以在那里学习、成长、寻求发展、收获成功。
西门子楼宇科技 博大精深 同心致远。 我们一直在努力,为人生每个阶段创造完美空间。使人们在这些空间里能实现每个阶段的人生目标;令人们在这些空间里感到舒适和安全; 让人们拥有他们心仪的空间,过自己想要的生活。
我们的业务
西门子楼宇科技集团作为您值得信赖、可靠的合作伙伴、系统集成商、服务供应商同时也是产品供应商, 为您提供节能高效,舒适、安全的楼宇及基础设施解决方案。
植根全球各地,我们拥有专业的人才,丰富的行业经验和专业技术。 我们钟情于这份事业, 无比热忱的希望帮助您创造属于您的完美空间。
体验完美空间:
数字化
数字化意味着楼宇能够通过数据与人沟通,可以经常和我们交谈。数十亿个智能设备和机器每天无时无刻不在产生海量数据。建筑和我们之间的交流是创造完美空间的关键。
作为数字化转型的领头企业,意味着我们需要知道如何利用这些数据创造出真正的价值。 并最终实现一个目标:不断改进和提升客户的楼宇能效表现。
楼宇能效表现及可持续性
在波兰小镇索斯诺维茨,当地学校和托儿所的教室温度很高且难以控制,导致学校的能耗成本十分高昂。高温也影响了学生的表现。对当地政府为此制定了急切任务:本地87所学校必须在10个月内完成彻底的现代化改建。
我们实现的成果:能耗成本降低31%,照明用电节约21%,二氧化碳排放每年削减5220吨。了不起的成绩!除此以外,更大的成功是在西门子的帮助下,孩子们可以再次享受学习的快乐!现在,他们在学校可以享受到更舒适的学习环境、学习精力更集中,当然会有更好的学习表现及更优异的学习成绩。
该项目给社会和环境带来的巨大影响得到欧盟的认可,表彰了西门子和索斯诺维茨为欧洲能源领域做出的杰出贡献和成就。
索斯诺维茨的案列说明了完美空间对于个人发展的重要性。建筑的能耗和能效优化并非一个地区或城市面临的挑战。如果我们想成功应对全球气候变化,确保楼宇的可持续性发展是非常重要的一环。
在全球,大约41%的能量消耗和三分之一的温室气体排放来自楼宇。随着公众呼吁各企业组织提供更高环境透明度和对环境承担更多的责任,提高大楼的能效是重要而必须 的。
这其实也是明智之举,因为楼宇能耗可占到大楼周期成本的30%,而基于智能管理的绩效优化不仅满足可持续发展和减少排放的目标,更是能在成本,合规和品牌提升度上起到关键的作用。
一起来发现更多关于节能、可持续发展的建筑,及如何把您的建筑变成真正宝贵的资产。
创新产品
确保用户拥有完美的室内气候,保护人身和资产安全的同时优化楼宇能耗,降低自动化运营成本。西门子楼宇科技拥有全面专业的自动化及控制系统、房间自动化、现场设备及消防产品,可以根据不同需求提供正确的解决方案。使用户在人生各个阶段所处的室内空间都能完美的满足他们的需求。
案例