Infrastructures intelligentes

L'impact du processus d'urbanisation sur l'évolution de notre planète

Chaque semaine, la population urbaine augmente de 1,5 million d'habitants à l'échelle mondiale. À ce rythme, en 2050, plus des deux tiers de la population mondiale sera citadine, contre à peine un tiers en 1950. La manière dont nous bâtissons et gérons les infrastructures urbaines est devenue de fait un enjeu majeur pour le développement économique et social.

Actualité des villes @SiemensCities

Préparer les villes de demain

Des solutions intelligentes sur un budget équilibré

Supportant une part écrasante du développement global, les villes doivent faire face à une urbanisation croissante, à des conditions financières souvent critiques et aux défis du changement climatique. Quel rôle peuvent jouer les infrastructures intelligentes dans les bâtiments, les solutions de mobilité et la gestion de l'énergie ? 

La tendance clé de l'urbanisation

Les défis d'une croissance constante

Les infrastructures ont un profond impact sur la qualité de vie, un aspect que nous n'apprécions vraiment que lorsque les choses vont mal. Il suffit d'avoir expérimenté une fois une panne générale de courant ou d'être resté bloqué dans un embouteillage pour le comprendre.

 

L'urbanisation complique encore les choses. Chaque semaine, la population urbaine augmente de 1,5 million d'habitants à l'échelle mondiale. À ce rythme, en 2050, plus des deux tiers de la population mondiale sera citadine, contre à peine un tiers en 1950. La manière dont nous bâtissons et gérons les infrastructures urbaines est devenue de fait un enjeu majeur pour le développement économique et social.

 

La digitalisation transforme notre monde. Aujourd'hui, le nombre d'appareils connectés a dépassé le nombre d'êtres humains de la planète. Ces appareils intelligents génèrent des volumes de données gigantesques qui changent la vie et les activités dans tous les secteurs. Mais de nombreuses infrastructures ne sont pas encore entrées dans l'ère de l'information. Un peu partout, les trains, les systèmes de distribution électrique, les bâtiments, les bus et les routes sont restés les mêmes. Quelques systèmes numériques ont bien été incorporés, mais le potentiel offert par des infrastructures intelligentes entièrement numérisées, électrifiées et communicantes reste encore largement inexploité. Libérer ce potentiel permettrait de répondre aux exigences de développement durable présentes et futures du monde. Partenaire de confiance, Siemens dispose dans tous les domaines de solutions d'infrastructures capables de rendre les villes plus efficaces, plus durables et plus résilientes. Nous vous aidons à relever les défis posés par les villes du futur, à savoir maintenir en état, moderniser et mettre à niveau les infrastructures urbaines vieillissantes.

image

Avec plus d'un habitant sur deux vivant en ville, il ne fait aucun doute que nous vivons dans un monde urbanisé et que les défis mondiaux du 21e siècle se joueront dans les zones urbaines.

Joan Clos, Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)

Infographie

Là où la technologie peut changer les choses

Dans quels secteurs les infrastructures urbaines pourraient tirer le meilleur profit des technologies numériques avancées ?

La numérisation est la clé des infrastructures de demain

Alimentation en énergie sûre, mobilité flexible, gestion éco-efficace des bâtiments : les exigences auxquelles doivent répondre les infrastructures modernes et durables ne cessent de croître. La numérisation permet la mise en œuvre de solutions innovantes qui rendent les zones urbaines plus agréables à vivre.

Infrastructures intelligentes : les défis en chiffres

Infrastructures intelligentes : les défis en chiffres

  • 5 milliards

    Nombre de citadins en 20301

  • 194 000 TWh

    Demande énergétique mondiale en 2030 : 194 000 TWh, + 25 % par rapport à 20122

  • 2,5 milliards

    Nombre de véhicules en 2050 : 2,5 milliards + 100 % par rapport à 20153

  • 239 milliards de dollars

    Coût estimé des embouteillages en Europe et aux Etats-Unis en 20304

  • 40 %

    Les systèmes modernes d’automatisation et de gestion des bâtiments peuvent économiser jusqu’à 40 % d’énergie5

  • 15 %

    des émissions mondiales d’oxyde d’azote (NOx) proviennent du transport maritime6

  • ~ 5 % par an

    Augmentation annuelle moyenne de la consommation énergétique des centres de données jusqu’en 20267

Sources

1. www.zukunftsentwicklungen.de/welt.html
2. WEO Report 2014
3. www.handelsblatt.com/technik/vernetzt/smart-city-auf-dem-weg-zur-intelligenten-stadt-ohne-stau/11780908.html
4. INRIX [www.inrix.com/xdtraffic.asp] Communiqué de presse : www.presseportal.de/pm/70926/2855715
5. Siemens
6. Smith, T.W.P. et al. (2014b) Third IMO GHG Study 2014. London : International Maritime Organisation
7. DCD Global Market Overview and Forecast, 2015

Gestion efficace des bâtiments

Une meilleure gestion technique des bâtiments n’améliore pas seulement l’environnement de travail ou de vie, mais réduit également la consommation d’énergie des bâtiments. La mise en œuvre de solutions appropriées permet d’assurer une exploitation fiable et efficace des bâtiments.

En savoir plus
Une énergie fiable, sûre et efficace

Un approvisionnement en énergie fiable et abordable est indispensable à la croissance économique et à une bonne qualité de vie. Les réseaux du futur doivent être flexibles et agiles afin de gérer au mieux nos systèmes énergétiques en pleine mutation.

En savoir plus
Mobilité intelligente

Aujourd’hui, la mobilité roule au numérique et se déplacer rapidement de A vers B est devenu facile. Mais les usagers demandent plus et les municipalités, les opérateurs de transport et les industries se doivent de répondre à ces attentes. Les solutions de mobilité intelligente de Siemens permettent d’augmenter la disponibilité des infrastructures, d’optimiser les cadences et d’améliorer l’expérience voyageur.

En savoir plus

Mobilité intelligente

Un transport efficace, sûr et écoresponsable

Le transport des personnes et des biens est une priorité de premier ordre dans les zones urbaines. Conjuguant technologies de l'information et expertise en matière de transport, Siemens fait figure de référence en proposant la meilleure offre de mobilité aux clients et aux usagers.

Smart mobility

Les systèmes innovants de gestion du trafic optimisent les capacités routières et ferroviaires, tandis que les systèmes d'information aident les usagers à trouver les meilleurs itinéraires. Les métros entièrement automatisés s'adaptent de manière flexible au nombre de passagers et les systèmes de contrôle dynamique du trafic garantissent des flux de circulation optimaux. Résultat: des agglomérations urbaines avec des réseaux interconnectés et optimisés qui s'adaptent avec souplesse à des exigences sans cesse changeantes.

 

Notre expertise comprend un vaste savoir-faire sectoriel et clé en main qui nous permet de couvrir l'éventail complet des besoins en mobilité. Nos plateformes de mobilité intégrées intègrent différents opérateurs de transport, assurant une parfaite intermodalité entre métro, bus, voiture, vélos en libre-service, parking et même taxis. Nous offrons, en tant que fournisseur unique, des produits et des solutions ferroviaires pour le transport urbain et interurbain et la logistique. Nous aidons ainsi à optimiser la performance globale des réseaux de transport.

En savoir plus
Mobilité

Bâtiments intelligents

Définir de nouvelles normes d'intelligence pour l'avenir

Espaces de travail et de vie, les bâtiments sont les lieux où l'on passe le plus clair de ses journées. Mais ce sont également des investissements dont la valeur ajoutée peut être optimisée par une exploitation rentable.

image

Les bâtiments sont responsables de plus de 40 % de la consommation énergétique mondiale. Rendre les bâtiments existants plus efficaces, plus intégrés et plus intelligents permet d'exploiter les énormes gisements d'économies qu'ils recèlent, à l'instar des nouveaux bâtiments dotés de technologies intelligentes.

 

Transformer les bâtiments en actifs performants

 

Siemens bénéficie à travers le monde entier de la confiance des organisations publiques et commerciales qui cherchent à accroître la valeur et la compétitivité de leurs bâtiments et de leurs infrastructures. Nous leur offrons pour ce faire des services de conseil et de performance fondés sur une solide expertise en matière de gestion de bâtiments et de services numériques. Ces services leur permettent de maximiser leur efficacité, de minimiser leurs coûts d'exploitation et de réduire leur impact sur l'environnement. Résultat : une performance optimisée, une durabilité accrue et une réputation encore meilleure sur le marché.

 

Siemens est leader du marché dans le domaine des bâtiments intelligents, efficaces et durables. En tant que partenaire technologique, conseiller, prestataire de services, intégrateur système et fournisseur, nous offrons des produits et services dédiés à la sécurité incendie, à la sûreté, à l'automatisation des bâtiments, au chauffage, à l'alimentation électrique, à la ventilation, à la climatisation et à la gestion de l'énergie.

Gestion de l'énergie

Repenser l'énergie électrique

Une alimentation en énergie constante et fiable est d'une importance cruciale pour la croissance et la stabilité économiques, ainsi que pour le bien-être social dans les villes du monde entier. Les réseaux électriques existants doivent cependant faire face à de nombreux défis : besoins grandissants en électricité, proportion croissante d'énergies intermittentes issues de sources renouvelables, coupures de courant provoquées par les tempêtes, demande excessive, infrastructures vieillissantes.

 

Tous ces facteurs ont un impact significatif sur les entreprises et les ménages. Si le courant vient à manquer, les répercussions se font sentir dans tous les domaines. Les technologies de Siemens dédiées aux réseaux intelligents permettent de moderniser les réseaux existants et de les adapter à la demande future. Elles aident les opérateurs électriques à gérer l'énergie de manière plus efficace, à réagir avec une meilleure flexibilité à une demande changeante, à optimiser l'efficacité du réseau et à intégrer l'électricité provenant de sources décentralisées et renouvelables.

Smart City Reports

How digitalized infrastructure pays off

What is the return on investment for digitalized infrastructure? Siemens worked with five cities to understand their own vision and ambitions for their city, and considering their top three infrastructure priorities, uncovered the overall long term value to each city from digitally enabled intelligent infrastructure investments. The study sets out the benefits of six infrastructure sectors: Energy, Transport, Buildings, Harbours, Security and Connectivity.  Using over 350 data inputs, it calculates their multiple benefits to the city and their return on investment.

 

image

London

Modeling transport, buildings and energy solutions, the London study considers the upcoming development at London’s Arc of Opportunity in the east of the city – a new model for city growth.
Click here for the study

image

Brussels

Brussels chose energy, buildings and security as the priority investments for the city in the coming years with enhanced security systems delivering some of the best benefits across the entire research.

Click here for the study

 

image

Aberdeen

A city seeking to diversify its economy around the future of energy demonstrates how harbours play such an important role in that economic diversity and how this economic generator can play its part in the energy economy and transport systems development.

Click here for the study

image

Kartal

A bustling hub in the vast and growing Istanbul, Kartal is undergoing huge redevelopment and new construction. This study looked at the benefits to the city from digitally enabled buildings, transport solutions and energy management.

Click here for the study

image

Alba Iulia

A small city in Romania demonstrates how connectivity can support transport and energy investments as well as support a thriving and growing tourist industry. Physical and digital connections to the wider region shows the importance of region wide collaboration.

Click here for the study

 

Références

Les infrastructures intelligentes à l'œuvre

Sitraffic STREAM
VSE AG
image
image
Zhuhai Traffic Management
Radio Bremen