Favor utilizar outro navegador

Parece que você está usando um navegador que não é totalmente compatível. Por favor, note que podem haver restrições na exibição do site e em sua usabilidade. Para uma melhor experiência, sugerimos que você faça o download da versão mais recente de um navegador compatível:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

continuar com o navegador atual

Controles Industriais – combinados de forma eficiente

image

Sistema modular SIRIUS - Uma solução completa pensando em todos os desafios de manobra e proteção de motores

O inovador sistema modular SIRIUS oferece o maior portfólio de dispositivos de manobra disponível no mercado, com mais de 50.000 combinações testadas e aprovadas. Uma geração completamente nova de disjuntores motor, contatores, relés de sobrecarga e partidas de motores em sete tamanho diferentes e até 250kw.

O benefício do sistema modular SIRIUS reside na configuração modular dos componentes em todos os tamanhos. Tudo se encaixa. O sistema modular SIRIUS combina planejamento digital e uma implementação adequada para o padrão de sua necessidade, independente da aplicação. Ferramentas completas de planejamento e combinações de produtos testados o ajudarão na transição do projeto digital para a construção de painéis de controle físicos. 

Configuração de combinações de partida manual
Baixar informações

Sirius Innovations Tour 2018

Prepare-se para se conectar com as novidades tecnológicas, com foco em novas tendências e inovação.

8 de maio - Hotel Hilton Garden

Rua Giovanni Battista Pirelli, 279 - Vila Homero Thon

Santo André - SP

9 de maio - Royal Palm Plaza Resort

Avenida Royal Palm Plaza, 277 G - Jardim Nova Califórnia

Campinas - SP

15 de maio - Holiday Inn

Av. Carlos Gomes, 565 - Auxiliadora

Porto Alegre - RS

16 de maio - Lang Hotel

R. Sete de Setembro, 150 D - Centro

Chapecó - SC

17 de maio - Mabu Curitiba Express

Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2609 - Cidade Industrial

Curitiba - PR

22 de maio - Royal Golden Hotel

Rua Rio Grande do Norte, 1015 – Funcionários

Belo Horizonte - MG

13 de junho - Gran Mercure Recife

Av. Boa viagem, 4070 - Boa viagem

Recife - PE

21 de junho - Hotel K

Av. Dep. Jamel Cecílio, 2550 - Jardim

Goiânia - GO

Inscreva-se

O sistema modular em detalhes

Manobra, proteção, controle e monitoramento eficiente de motores

Hoje, tudo precisa ser mais rápido. As inovações na direção da digitalização aumenta a pressão na indústria. Quais tecnologias devem ser usadas para partir e monitorar motores? Existem dicas e truques para o planejamento de painéis elétricos de controle de maneira mais eficiente e, ao mesmo tempo, de acordo com as normas?

Fiação eficiente de Switching Devices

Qual tecnologia de conexão você usa para os seus Switching Devices? Já tentou a tecnologia do tipo mola antes? Por que não comparar a tecnologia convencional do tipo parafuso com a mais recente tecnologia do tipo mola? Nós te mostramos como conectar seus Switching Devices e instalá-los rapidamente sem cometer erros!

Os mundos digital e real estão convergindo com o sistema modular SIRIUS.

A resposta está em uma combinação perfeita dos dispositivos de manobra. Com as opções de combinação do sistema modular SIRIUS, você pode criar sua própria solução personalizada para sua aplicação específica. A força do sistema reside na sua construção modular que cobre todos os tamanhos, na funcionalidade dos dispositivos para uma infinidade de aplicações e no planejamento abrangente e compatível com as normas. Isso facilita seus procedimentos e acelera seus processos de planejamento.

O sistema modular SIRIUS em resumo
Baixar brochura

Alcançando seu objetivo mais rápido

Uma questão da combinação

Cada projeto de controle do painel de engenharia tem requisitos diferentes, cada mercado tem regras diferentes e cada desenvolvimento tem diferentes processos de trabalho. Por isso, é importante poder reagir com flexibilidade e dinamismo.

O sistema modular SIRIUS em resumo
Baixar brochura

Tudo para se saber

Tudo o que você precisa saber, sempre à vista

Nesta era da digitalização, você enfrenta um fluxo constante de comunicações. Aqui, você pode obter todas as informações importantes que precisa e saber como otimizar a engenharia do painel de controle.

Referências

Aplicações do sistema modular SIRIUS

image
Veja exemplos de aplicação e soluções específicas do setor que podem ser de interesse para você também.
Veja todas as referências

Downloads, suporte e serviços

Mais Informações

Você pode encontrar informações adicionais aqui de forma rápida e fácil - tudo o que você precisa saber sobre as vantagens e as aplicações típicas do sistema modular SIRIUS.