Favor utilizar outro navegador

Parece que você está usando um navegador que não é totalmente compatível. Por favor, note que podem haver restrições na exibição do site e em sua usabilidade. Para uma melhor experiência, sugerimos que você faça o download da versão mais recente de um navegador compatível:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

continuar com o navegador atual

Infraestrutura inteligente

Como a urbanização molda o planeta

Toda semana, cidades crescem cerca de 1,5 milhões de habitantes e, até 2050, mais de dois terços da população mundial serão de moradores de cidade, enquanto era de apenas um terço em 1950. À medida que as cidades crescem, o modo como construímos e administramos a infraestrutura urbana nunca foi tão essencial para o desenvolvimento social e econômico mundial.

Tendência-chave: urbanização

Os desafios do constante crescimento

A infraestrutura tem um efeito profundo sobre a qualidade de vida; entretanto, aquele que valorizamos somente quando as coisas não funcionam tão bem como deveriam. Qualquer um que passe pela experiência de um apagão de energia ou fique preso em um engarrafamento sabe que as coisas poderiam e devem ser melhores.

 

A urbanização complica as questões ainda mais. Toda semana, cidades crescem cerca de 1,5 milhões de habitantes e, até 2050, mais de dois terços da população mundial serão de moradores de cidade, enquanto era de apenas um terço em 1950. À medida que as cidades crescem, o modo como construímos e administramos a infraestrutura urbana nunca foi mais essencial para o desenvolvimento social e econômico mundial.

 

A digitalização está mudando o mundo. Atualmente, o número de dispositivos conectados ultrapassou o número de seres humanos no planeta. Esses dispositivos inteligentes geram enormes quantidades de dados, transformando vidas e negócios em todos os setores. Entretanto, muito da infraestrutura ainda tem que ser transformada pela era da informação. Em vez disso, na maior parte dos lugares, trens, sistemas de energia, edifícios, ônibus e rodovias pouco mudaram sua natureza. Alguns sistemas digitais foram incorporados, mas apenas começamos a desvendar o potencial de uma infraestrutura inteligente, totalmente digitalizada, eletrificada, habilitada por informação. Fazer isso será a chave para responder aos desafios de desenvolvimento sustentável do presente e do futuro no mundo. A Siemens é uma parceira de confiança, oferecendo soluções em todas as áreas de infraestrutura, tornando cidades mais eficientes, sustentáveis e resilientes. Nós o ajudamos a responder aos desafios que as cidades do futuro enfrentam: manutenção, modernização e atualização de uma infraestrutura urbana envelhecida.

Foto de uma rua movimentada com várias pessoas

Com mais da metade da população mundial vivendo em cidades, não há dúvida de que vivemos em um mundo urbanizado e que os desafios mundiais do século XXI estão nas áreas urbanas.

Joan Clos, Diretor Executivo do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos

Infográfico

Onde a tecnologia faz diferença

Quais são as principais áreas nas quais nossa infraestrutura urbana pode ter mais benefícios de tecnologias digitais avançadas?

A digitalização impulsiona a infraestrutura do amanhã

Fornecimento seguro de energia, mobilidade flexível, controle energético eficiente de edifícios: as exigências para uma infraestrutura moderna e sustentável estão aumentando. A digitalização possibilita a implementação de soluções inovadoras que tornam as áreas urbanas lugares melhores para se viver.

Desafios para a infraestrutura inteligente

Desafios para a infraestrutura inteligente

  • 5 bilhões

    Número de pessoas vivendo em cidades 20301

  • 194.000 TWh

    Demanda de energia mundial 2030: 194.000 TWh, + 25% comparado com 20122

  • 2,5 bilhões

    Número de veículos em 2050: 2,5 bilhões + 100% comparado com 20153

  • US$ 239 bilhões

    Custos esperados resultantes de engarrafamentos na Europa e nos EUA em 20304

  • 40%

    Sistemas de controle e automação predial avançados podem economizar até 40% de energia5

  • 15%

    Das emissões mundiais de NOx são de vapores da navegação6

  • ~ 5% p.a.

    Taxa de consumo de energia de Data Center aumenta para 2026 7

Fontes

1. www.zukunftsentwicklungen.de/welt.html
2. Relatório WEO 2014
3. www.handelsblatt.com/technik/vernetzt/smart-city-auf-dem-weg-zur-intelligenten-stadt-ohne-stau/11780908.html
4. INRIX [www.inrix.com/xdtraffic.asp] Pressemeldung: www.presseportal.de/pm/70926/2855715
5. Siemens
6. Smith, T.W.P. et al. (2014b) Terceiro estudo IMO GHG Study 2014. Londres: Organização Maritíma Internacional
7. DCD Global Market Overview and Forecast, 2015

Gestão predial eficiente

Melhor controle de ambientes prediais não só melhora o ambiente de trabalho ou de habitação, mas também reduz o consumo de energia de um edifício. Soluções eficazes podem garantir o funcionamento confiável e eficiente de edifícios.

Visualizar tópicos
Energia confiável, segura e eficiente

O fornecimento de energia confiável e financeiramente viável é uma condição essencial para o crescimento econômico e a boa qualidade de vida. As redes do futuro tem que ser ágeis para administrar nossos sistemas de energia em mutação.

Visualizar tópicos
Mobilidade inteligente

A mobilidade torna-se digital. Chegar de maneira mais rápida e eficiente do ponto A ao B é um dado básico nos dias de hoje. Entretanto, os passageiros esperam mais – e as cidades, operadores de transporte e indústria têm que atender a essas necessidades. As soluções de mobilidade inteligente aumentam a disponibilidade da infraestrutura, otimizam o tempo de transferência e criam uma nova qualidade para a experiência do passageiro.

Visualizar tópicos

Mobilidade inteligente

Transporte eficiente, seguro e ecoamigável

O transporte de pessoas e mercadorias tem prioridade máxima em áreas metropolitanas. A Siemens estabelece o benchmark ao conectar tecnologia da informação com expertise em transportes para criar a melhor oferta em termos de mobilidade para clientes e passageiros.

Foto de homem de braços cruzados e motos passando ao fundo

Sistemas inovadores de gestão de tráfego otimizam a capacidade rodoviária e ferroviária, enquanto sistemas de informação ajudam passageiros a encontrar rotas de trajeto eficientes. Metrôs totalmente automatizados podem ser adaptados de maneira flexível ao volume de passageiros – sistemas dinâmicos de controle de tráfego garantem um fluxo de trânsito otimizado. O resultado: conurbações ligadas em rede do modo mais eficiente que se adaptam de maneira flexível a exigências variáveis.

 

Nosso conhecimento especializado inclui domínio abrangente e expertise de sistema pronto para entrada em funcionamento que nos permite fazer a manutenção de todo o espectro de mobilidade. Plataformas de mobilidade integrada da Siemens integram provedores de transporte variados, oferecendo uma experiência de trajeto de ponta a ponta no metrô, ônibus, compartilhamento de carros, bicicletas, estacionamento e até mesmo serviço de táxi. Como um fornecedor de fonte único, oferecemos produtos e soluções ferroviárias de alta qualidade para logística e transporte urbano e interurbano. Ajudamos a otimizar o desempenho global de redes de transporte.

Edifícios inteligentes

Estabelecer um novo padrão “inteligente” para o futuro

Muito mais do que apenas espaços para trabalhar e viver, edifícios são os locais onde as pessoas passam a maior parte de seus dias. Eles também são investimentos de capital, fornecendo enorme valor que pode ser mantido ou até mesmo melhorado caso sejam operados de maneira eficiente em termos de custo.

image

Edifícios contabilizam mais de 40% de todo a energia consumida no mundo todo. Tornar edifícios existentes mais eficientes, mais integrados e “mais inteligentes” representa um potencial de economia enorme – assim como a construção de novos edifícios com tecnologia inteligente.

 

Transformar edifícios em ativos de alto desempenho

 

A Siemens tem a confiança de organizações públicas e comerciais no mundo inteiro que buscam aumentar o valor e a competitividade de seus edifícios e sua infraestrutura. Alcançamos esse patamar oferecendo serviços de Consultoria e Desempenho de edifícios – sustentado por uma expertise profunda em operações de edifícios e capacidade de entrega de serviço digital acionado por dados – que maximizam a eficiência, minimizam os custos operacionais e reduzem o impacto ambiental. O resultado? Desempenho otimizado de edifícios, melhoria na sustentabilidade e uma reputação de mercado mais sólida.

 

A Siemens é a líder de mercado em edifícios inteligentes, eficientes e sustentáveis. Como parceiro de tecnologia, consultor, provedor de serviço, integrador de sistema e fornecedor de produto, oferecemos segurança contra incêndio, segurança patrimonial, automação predial, aquecimento, suprimento de energia, ventilação e ar-condicionado (HVAC), além de produtos e serviços em gestão de energia.

Gestão de energia

Repensando a energia para melhor

Um fornecimento de energia confiável e constante é essencial para a estabilidade e o crescimento econômico, além do bem-estar social nas cidades em todo o mundo. Ainda assim, as redes de energia existente estão enfrentando desafios: crescentes exigências de energia, aumento da proporção de energia flutuante gerada a partir de fontes renováveis, falta de energia causada por tempestades, demanda excessiva, infraestrutura obsoleta.

 

Tudo isso tem um impacto significativo sobre as empresas e residências – caso haja uma falha no fornecimento de energia, as repercussões acontecem em todos os domínios de infraestrutura. As tecnologias de rede inteligente da Siemens tornam possível modernizar e adaptar redes inteligentes existentes para demandas futuras. Elas permitem que operadoras de energia administrem a energia de maneira mais eficiente, reajam de modo mais flexível à mudança de demandas e impulsionem a eficiência na rede, bem como incorporem eletricidade a partir de fontes renováveis e distribuídas.

Referências

Infraestrutura inteligente em ação

Sitraffic STREAM
VSE AG
image
image
Zhuhai Traffic Management
Radio Bremen