O que traz vida às cidades para aqueles que as chamam de lar?

A cidade de Böblingen, na Alemanha, está utilizando uma solução de infraestrutura da Siemens que garante que o transporte público seja pontual. E os moradores de Böblingen também.

Infraestrutura Inteligente

O sinal verde para uma cidade verde

Ônibus no horário, tráfego fluindo com suavidade e emissões mais baixas de CO2. O Sitraffic STREAM da Siemens é um sistema inteligente de priorização de tráfego que garante que os ônibus e os veículos de emergência na cidade de Böblingen encontrem automaticamente o sinal verde.

O sinal verde para ônibus e veículos de emergência

Parece ser um sistema incrivelmente complexo com um grande número de peças móveis, mas é uma realidade em Böblingen, onde a circulação fluida do tráfego é um padrão agora. O Sitraffic STREAM garante que o tráfego urbano flua sem problemas, com o benefício adicional da redução nas emissões de CO2.

 

Até agora, somente soluções analógicas de controle de tráfego para ônibus e veículos de emergência eram uma opção para cidades e comunidades menores devido aos altos custos de implementação. Entre no Sitraffic STREAM, que é completamente digital. Basta a instalação nos veículos de um pequeno dispositivo de bordo (OBU) com antena integrada de GPS e GPRS. O dispositivo OBU utiliza GPS para determinar a exata posição do veículo e os GPRS para transmitir os dados de posicionamento ao centro de controle do tráfego. Ao passar pelos pontos pré-definidos de registro virtual, o sistema de controle central altera o sinal para verde. Assim que o veículo atravessa o cruzamento, o sinal volta à operação normal. O tempo de espera para o tráfego regular é mínimo.

 

Além disso, os dados de posicionamento são utilizados para monitorar o horário de partida dos veículos nas paradas de trânsito em tempo real. Uma grande vantagem para os passageiros: a pontualidade geral do transporte público é melhor e os ônibus operam de modo mais confiável. As emissões de COnas cidades diminuem, porque os ônibus circulam com maior fluidez pela cidade, oferecendo uma alternativa atraente ao transporte privado.

 

O Corpo de Bombeiros também se beneficia dessas soluções inovadoras: os veículos de emergência não devem mais atravessar os sinais vermelhos nos cruzamentos. As equipes de resgate conseguem chegar às vítimas de forma mais rápida e oferecer melhor atendimento emergencial ao evitar o estresse adicional de navegar pelo tráfego em alta velocidade.

 

O Sitraffic STREAM ativo da Siemens é uma solução econômica, confiável e sustentável para o tráfego urbano concebida para uma cidade verde.

Os efeitos negativos para os veículos individuais são mínimos — o que é um fator importante na qualidade de um sistema de priorização, principalmente na hora do rush.

Reinhard Schopf, Chefe de Tecnologia Urbana e de Tráfego, Cidade de Böblingen

Infográfico

Sitraffic STREAM – sistema de priorização para veículos de emergência

Os veículos de emergência fornecem seus dados de localização ao centro de controle do tráfego, que automaticamente troca o sinal dos próximos semáforos para verde. O sistema utiliza dispositivos de bordo com GPS e não exige nenhuma instalação nos acostamentos.

Visão geral

Sitraffic STREAM: simplesmente brilhante – brilhantemente simples!

O Sitraffic STREAM é um sistema de priorização com base em satélite para sistemas de transporte público local e veículos de emergência. Ele garante que os sinais nos cruzamentos fiquem automaticamente verdes para os ônibus e veículos de emergência que estiverem se aproximando. O que o torna especial é que a solução digital da Siemens não requer instalações dispendiosas ao longo ou nas laterais das ruas nem são necessárias alterações complexas nos veículos. Em vez disso, precisa apenas de um dispositivo de fácil montagem com GPS e antena de GPRS. Desse modo, a mais moderna tecnologia de tráfego também pode ser economicamente viável para cidades e comunidades menores.

Comutação sem paradas

Enquanto o ônibus faz seu percurso, ele usa GPS para o rastreio de sua localização e GPRS para transmitir os dados ao centro de controle de tráfego. A partir daí, os links de comunicação existentes passam as informações relevantes aos controladores de cruzamentos, assim os ônibus não precisam parar no sinal vermelho.

Os ônibus ficam mais pontuais, o tráfego flui de modo mais livre, as emissões de CO2 são reduzidas

Antes de alcançar um cruzamento, os ônibus atravessam dois pontos de registro. O dispositivo de bordo alerta o centro de controle e os semáforos adiante reagem a tempo. Quando os ônibus atravessam os pontos de término de transmissão, depois do cruzamento, os semáforos retomam a rotina normal. Isso garante que não haja atraso do tráfego maior do que o necessário.

Böblingen tem direito de passagem

O Sitraffic STREAM foi implementado com sucesso na cidade alemã de Böblingen, sul de Stuttgart. Inicialmente, o sistema foi testado em quatro cruzamentos apenas, nos quais apresentou resultados muito positivos. O sistema agora está sendo implementado em toda a cidade. Os veículos de resgate do corpo de bombeiros também se beneficiam do Sitraffic STREAM. Eles conseguem chegar mais rápido às ocorrências e com muito mais segurança, já que não precisam mais se arriscar nos cruzamentos com sinal vermelho.

Portfólio

Soluções integradas de mobilidade

O crescente tráfego no centro da cidade somente pode ser gerenciado com um sistema integrado de alto desempenho. O Sitraffic STREAM garante a melhor circulação do tráfego e menor impacto no meio ambiente.