O que faz a produção em massa ser tão flexível para poder atender às necessidades individuais?

O fabricante de cosméticos Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG pode fabricar diferentes produtos em uma única máquina graças à tecnologia da Siemens que permite atender às demandas individuais.

Futuro da indústria. Hoje.

Baixo volume de produção – alta flexibilidade

Rápido e eficiente – ou personalizado e flexível. Quando se trata de produção de produtos de consumo, a regra “ou/ou” era imbatível. A Siemens oferece em hardware e software uma nova geração de máquinas que não se limita ao restrito cenário ou/ou.

Experimente o revolucionário Multi-Carrier-System em ação.

A empresa Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG que fabrica cosméticos utiliza uma avançada solução da Siemens e OPTIMA para maximizar a eficiência de produção em enchimento e embalagens.

No passado, a regra era 1 produto = 1 máquina nas linhas de enchimento e embalagem. Na melhor das hipóteses, a máquina era reequipada para se adaptar a novos produtos, mas isso representava longos e custosos períodos de ociosidade para o preparo.

 

O fabricante de máquinas Optima Consumer GmbH agora utiliza a avançada tecnologia da Siemens que oferece uma abordagem radicalmente nova para a flexibilidade: uma única máquina que consegue produzir baixos volumes com aumento de produtividade e que pode ser rápida e facilmente convertida para acomodar o próximo produto. A empresa Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, que foi o primeiro usuário, conseguiu reduzir dramaticamente o tempo de ajuste. A máquina única agora lida com cinco produtos diferentes ao mesmo tempo e está constantemente aprendendo como  acomodar outros.

 

Esse avanço fundamental na produção em massa se tornou possível graças a duas inovações:

 

1. O Multi-Carrier-System, que funciona para passar os produtos de forma mais inteligente pela linha se comparado com a linha de produção clássica. Quando necessário, cada produto pode ser modificado individualmente.

 

2. Um conceito de software inteligente da Siemens que fornece a inteligência necessária para esse tipo de controle dinâmico. Faz com que seja possível que todo o sistema seja altamente automatizado e ainda muito flexível.

 

Juntas, essas inovações representam uma revolução na engenharia mecânica.

 

Novas normas também ficaram definidas no planejamento, desenvolvimento e comissionamento da máquina pelas equipes da Optima Consumer GmbH, Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG e Siemens: a fábrica foi amplamente desenvolvida e testada virtualmente. Desse modo, a complexa interação de todos os componentes pode ser ensaiada e otimizada na simulação digital bem antes da construção efetiva da máquina. O resultado: o tempo gasto desde o conceito até a produção da máquina pronta foi reduzido consideravelmente.

Todos querem ter uma solução individual. Não é preciso dizer que isso requer que pensemos de modo totalmente diferente no que se refere a questões de construção de máquinas.

Rainer Feuchter, Rainer Feuchter, CEO da Optima Consumer GmbH

Infográfico

Software inteligente e controle moderno mudam o jogo na engenharia mecânica.

Produzir variedades diferentes de um produto em uma única linha de produção – o sistema multi-carrier que a Siemens desenvolveu para a OPTIMA torna isso possível.

Visão geral

Fábricas inteligentes e flexíveis

As linhas de produção com o sistema de transportadoras múltiplas podem ser ajustadas com flexibilidade para criar diferentes variantes de produto.

 

O projeto modular e o controle individual das transportadoras permitem isso. O processo de produção pode ser adaptado para cada pedido de cliente, de forma rápida e com mais eficiência.

Para cada um, seu próprio produto

A empresa Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG enche frascos de vários tamanhos com diferentes ingredientes para diversas marcas. Graças ao Multi-Carrier-System da Siemens, todas essas variações podem ser fabricadas na mesma linha. Cada frasco individual é transportado por meio do processo de produção em uma transportadora individual. Isso aumenta o rendimento da linha e acelera a produção.

Fazer do meu jeito

As etiquetas RFID integradas garantem que cada transportadora individual no Multi-Carrier-System seja rastreável por meio de um único número de identificação. Dessa forma, cada transportadora pode ser controlada individualmente ao longo do processo de fabricação. Cada uma das transportadoras pode ser agrupada ou isolada para ser sincronizada com todo o processo de produção.

De olho nas tendências futuras

O futuro da indústria é velocidade, flexibilidade e variabilidade. As empresas, como o fabricante de cosméticos Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, devem lidar com diferentes tipos de produtos em lotes de diferentes tamanhos em algum momento. Com o Multi-Carrier-System que a Siemens integrou à máquina da OPTIMA, os fabricantes podem fazer isso de modo muito rápido e com maior flexibilidade – porque é o sistema que se adapta aos produtos e não os produtos que se adaptam ao sistema.

Intuitivo e individual

A operação intuitiva do sistema garante ajuste rápido e conveniente. Com isso, é possível produzir com economia diferentes tipos de produtos, permitindo que as companhias cresçam com novos tipos de produtos e que atendam aos clientes individualmente.

Altamente flexível

A produção de diferentes tipos de produtos costumava representar equipamentos diferentes ou ajustes caros. Agora, com o sistema de transportadoras múltiplas da Siemens, as variações de produto específicas do cliente deixaram de ser um problema. Versões customizadas de um produto podem facilmente ser produzidas na mesma linha em um prazo muito menor.

Portfólio

Entre no futuro da indústria

As soluções de software da Siemens para a indústria conectam o mundo virtual e o mundo real. Essas soluções permitem ambientes de produção eficientes e interligados, redução no tempo de colocação no mercado para produtos inovadores e dispensam a necessidade de protótipos caros.