Energizando a Bolivia

Juntos, llevamos energía a la gente

Ende Andina está en proceso de ampliar tres de sus centrales termoeléctricas en Bolivia para incorporar más de un gigavatio de generación a la red eléctrica local con ayuda de logística y componentes de Siemens como las turbinas de gas.

Gas y energía

El futuro polo energético de América del Sur

 

Bolivia y Siemens buscan mejorar el acceso a la electricidad de la creciente población de Bolivia y su economía en desarrollo mediante la ampliación de tres centrales termoeléctricas: Termoeléctrica del Sur, Termoeléctrica de Warnes y Termoeléctrica Entre Ríos.

El proyecto es parte de una colaboración integral con un volumen total a largo plazo de más de mil millones de euros.

Alcance del suministro
El camino hacia el éxito global de la mano de la experiencia combinada de Siemens

Equipamiento entregado a través de océanos y montañas

Fase inicial

- 9 turbinas de gas SGT-800 y sus correspondientes generadores

 

Fase de ampliación 

- 14 turbinas de gas SGT-800

- 11 turbinas de vapor SST-400 con condensadores

- 22 generadores de vapor

- Sistema de instrumentación y control SPPA-T3000

- 25 generadores eléctricos

- 25 transformadores

 

El equipamiento recorrió miles de kilómetros en un empeño global desde Suecia, China, Alemania, Italia, Indonesia, Vietnam y Brasil. La gestión y la logística se realizaron en Suecia durante la fase inicial y en Austria durante la fase de ampliación.

 

En la fase inicial, las turbinas de gas SGT-800 se instalaron en ciclo simple para permitir a Bolivia aumentar rápidamente su capacidad de generación eléctrica. Las turbinas de gas se prepararon para su ampliación a ciclo combinado con turbinas de vapor con el fin de permitir la construcción por fases, que comprende el funcionamiento inicial en ciclo simple (fase inicial) y la ampliación posterior a unidades de ciclo combinado con un rendimiento de primer nivel (fase de ampliación).

 

 

  • La central Termoeléctrica del Sur

Fase inicial: Cuatro turbinas de gas para operación en ciclo simple

Fase de ampliación: Cuatro turbinas de gas, cuatro turbinas de vapor y ocho generadores de vapor

Ampliación a ciclo combinado con turbinas de vapor de la central termoeléctrica existente y construcción de nuevas centrales en la misma ubicación hasta un total de cuatro bloques de ciclo combinado 2x1.

 

  • La central Termoeléctrica de Warnes

Fase inicial: Cinco turbinas gas para operación en ciclo simple   

Fase de ampliación: Cuatro turbinas de gas, cuatro turbinas de vapor y ocho generadores de vapor

Ampliación a ciclo combinado con turbinas de vapor de la central termoeléctrica existente y construcción de nuevas centrales en la misma ubicación, hasta un total de cuatro bloques de ciclo combinado 2x1 y una turbina de gas aún en ciclo simple.

  • La central Termoeléctrica Entre Ríos

Fase de ampliación: Seis turbinas de gas, tres turbinas de vapor y seis generadores de vapor

Construcción de nuevas centrales en la misma ubicación, hasta un total de tres bloques de ciclo combinado 2x1.

En la misma ubicación se encuentran actualmente cuatro turbinas de gas Siemens SGT-700 operando en ciclo simple.

Reforzando la soberanía energética de Bolivia
Conferencia de prensa: El presidente boliviano Evo Morales presenció la llegada de las dos primeras turbinas de gas de la fase de ampliación de la central Termoeléctrica del Sur.

Reforzamos la soberanía energética de Bolivia

Esta fase de ampliación añadirá más de un gigavatio a la red eléctrica local antes del 2019. La potencia instalada del Sistema Interconectado Nacional de Bolivia aumentará aproximadamente un 50 %. Las centrales proveerán un suministro eléctrico seguro a la población del país, sentando así las bases para exportaciones futuras.

Se prevé que la generación eléctrica en Bolivia alcance 14,2 TWh (casi el doble del nivel actual) en 2026. Esto hará que la exportación eléctrica de Bolivia iguale la demanda interna antes del 2025. El objetivo último de la nación es abastecer a sus países limítrofes y convertirse en el polo energético de América del Sur.

image

“Este proyecto tiene un impacto nacional. Estamos desarrollando tres centrales de ciclo combinado en tres provincias de Bolivia. El principal impacto será que dispondremos de la generación necesaria para contar con un sistema eléctrico muy seguro. Un sistema eléctrico seguro crea el escenario ideal para el desarrollo de la industria y de toda actividad que requiera electricidad porque garantiza el suministro”.

Ramiro Becerra Flores, gerente de proyectos de Ende Andina 

 

Vea la declaración

Lea más en el Blog de Energía

image

“Con este proyecto conseguimos el aumento más rápido, eficiente y económico posible de la generación eléctrica en Bolivia”.

Willi Meixner, director ejecutivo de la división Siemens Power and Gas

image

“Nuestro principal desafío consistió en llevar a Bolivia los componentes más pesados, como las turbinas de gas y vapor, los generadores y los transformadores. Esto requirió envíos por tierra, mar y aire desde tres continentes diferentes. Superar este desafío y completar las ampliaciones posteriores de centrales traerá a la población boliviana aproximadamente un 50 % más de electricidad antes del 2020”.

Josef Entfellner, gerente de proyectos de Siemens

Infografía

Datos sobre el proyecto

Hitos

Destino: Bolivia

En 2013 y 2014 se instalaron nueve turbinas de gas SGT-800 en ciclo simple junto con sus correspondientes generadores para que Bolivia genere electricidad rápidamente. Durante la fase de ampliación, ocho de estas unidades se convirtieron a operación en ciclo combinado.

Entre mayo de 2017 y agosto de 2018, el equipamiento necesario para la fase de ampliación se envió a Bolivia desde tres continentes. Unos 400 transportes de carga pesada cruzaron los Andes en condiciones climáticas extremas, a gran altura y por caminos difíciles.

Septiembre de 2018

Se efectuó la primera ignición de otras dos turbinas de gas SGT-800 de la fase de ampliación de la central Termoeléctrica del Sur. El sitio aloja ocho turbinas de gas SGT-800. Cuatro de ellas están en operación desde 2014 en ciclo simple para permitir a Bolivia generar electricidad rápidamente. Actualmente se están convirtiendo en centrales de ciclo combinado, lo que aumentará su eficiencia termoeléctrica en un 50 %.

Agosto de 2018

Las últimas dos turbinas de gas SGT-800 antes de llegar a la central Termoeléctrica Entre Ríos. Junto con dos generadores de vapor y una turbina de gas, conformarán una eficiente central de ciclo combinado. En total, se instalarán tres bloques de ciclo combinado 2x1 en el emplazamiento de la central Termoeléctrica Entre Ríos.

Julio de 2018

Seis generadores de vapor verticales de paso simple (OTSG) se embarcan para su transporte aéreo en un Antonov 225 a la central Termoeléctrica Entre Ríos. Siemens envió los módulos OTSG de 150 toneladas por aire. Un Antonov 225, el avión más grande del mundo, transportó estos módulos desde Chile hasta Bolivia. En total, se realizaron 12 vuelos hasta que los últimos seis módulos OSTG llegaron a Bolivia. Luego, un transporte de carga pesada llevó los módulos a la central Termoeléctrica Entre Ríos. Se escogió este método de transporte porque suponía la solución más rápida y segura.

Agosto de 2017:

Llegada del equipamiento inicial a las instalaciones de la central Termoeléctrica del Sur: las primeras turbinas de gas y de vapor de la fase de ampliación llegan a la central Termoeléctrica del Sur en Yaguacua, Bolivia. Esta ampliación añadirá 320 MW a la capacidad actual de la central Termoeléctrica del Sur. Desempeña un papel estratégico y a largo plazo le permitirá abastecer mercados tanto locales como extranjeros.

Junio de 2017: Comienzo del envío de las turbinas de vapor.

La primera turbina de vapor SST-400 abandonó la planta tecnológica Jundiaí de São Paulo, Brasil con destino a Bolivia. Le siguieron otras diez turbinas de vapor, que se enviaron por carretera a las tres centrales termoeléctricas operadas por Ende Andina. Este fue el pedido más grande de la historia a la planta de Siemens de Jundiaí.

Se embarcaron en un carguero pesado en el puerto Norrköping, Suecia y este cargamento de 170 toneladas cruzó 14 000 kilómetros a través del océano hasta el puerto de Arica, Chile. Al llegar a Chile, las turbinas se cargaron en camiones y cruzaron los Andes hasta la obra de la central Termoeléctrica del Sur en Bolivia. Este recorrido de 1800 km fue un verdadero desafío de transporte debido a la presencia de 180 puentes, una red de carreteras en mal estado y montañas de una altura de hasta 4680 metros.
Mayo de 2017: Las dos primeras turbinas de gas SGT-800 de la fase de ampliación comenzaron el mismo recorrido que las unidades SGT-800 transportadas para la fase inicial.

Se embarcaron en un carguero pesado en el puerto Norrköping, Suecia y este cargamento de 170 toneladas cruzó 14 000 kilómetros a través del océano hasta el puerto de Arica, Chile. Al llegar a Chile, las turbinas se cargaron en camiones y cruzaron los Andes hasta la obra de la central Termoeléctrica del Sur en Bolivia. Este recorrido de 1800 km fue un verdadero desafío de transporte debido a la presencia de 180 puentes, una red de carreteras en mal estado y montañas de una altura de hasta 4680 metros.

Actualizaciones de Energizando a Bolivia

Últimas noticias


Siemens y Bolivia llevan adelante un ambicioso proyecto para aumentar la capacidad de generación eléctrica del país, brindar un suministro eléctrico estable a la población local y exportar electricidad a toda América del Sur. Siga atento a los últimos comunicados de prensa e informes de progresos.

Cartera

Soluciones y productos

Siemens impulsa un suministro eléctrico seguro, económico y eficiente recurriendo a tecnología inteligente, equipamiento de última generación y servicios y despachos innovadores. 

Download

Descargue nuestro Informe Técnico: Evolución y desarrollo de la Turbina de Gas SGT-800

La turbina de gas SGT-800 de Siemens ha estado en el mercado por 20 años. Durante este tiempo de experiencia operacional ha logrado acumular aproximadamente 7 millones de horas de operación. Gracias al significativo avance de la tecnología de diseño, el  software y los computadores de modelado en los últimos años, se ha logrado mejorar el diseño, la aerodinámica, el sistema de enfriamiento y la integridad de los componentes. Conoce más de la evolución y el desarrollo de esta turbina de gas en el siguiente enlace.

 

¡Completa el siguiente formulario y te enviaremos un link para descargar el documento!

Atención al cliente

Contacto

Para ver más información sobre nuestros proyectos en Bolivia, puede contactar a nuestros expertos.

¿Quiere saber más?
Contáctenos