Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Компютърно подпомагано инженерство (CAE)

Компютърно подпомаганото инженерство е използването на компютърен софтуер в различните индустрии за симулиране на производителността на продукта за подобряване на дизайна или подпомагане на разрешаването на инженерни проблеми. Това включва симулация, валидиране и оптимизация на продукти, процеси и производствени инструменти.

Какво е компютърно подпомагано инженерство?

CAE или компютърно подпомогнато инженерство е използването на компютърен софтуер в широк спектър от индустрии за симулиране на производителност, базирана на физика, за да подобри дизайна на продуктите или да подпомогне разрешаването на инженерни проблеми. Това включва симулация, валидиране и оптимизация на продукти, процеси и производствени инструменти.

Типичен CAE процес включва стъпки за предварителна обработка, решаване и последваща обработка. Във фазата на предварителна обработка инженерите моделират геометрията (или представянето на системата) и физическите свойства на дизайна, както и околната среда, под формата на приложени натоварвания или ограничения. След това моделът се решава с помощта на подходяща математическа формулировка на основната физика. Във фазата на последваща обработка резултатите се представят на инженера за преглед.

Свързани продукти: Simcenter 3D | Simcenter Настран | Simcenter Фемап | Simcenter МАГНИТ | Simcenter E-Machine Design | Simcenter СТАР-CCM+ | Simcenter FLOEFD за NX | Simcenter Флотерм XT | Simcenter Мадимо | Simcenter Амесим

An engineer using the Simcenter 3D software for computer-aided engineering (CAE).
Визуално изображение на софтуера Simcenter Nastran, водещ решител на метод за крайни елементи (FEM).

Използвайте CAE за подобряване на производителността на вашите продукти

Вижте как другите използват CAE за проектиране на иновации с помощта на Simcenter.

Открийте ползите

Компютърното инженерство е добре установена методология, често използвана за замяна или допълване на експериментални и аналитични методи за подпомагане на инженерното проектиране и анализ на ежедневните продукти. В сравнение с прототипирането и експериментите, CAE симулацията предлага следните предимства.

Увеличете производителността

Компютърното инженерство ви позволява бързо да анализирате и изследвате инженерните възможности за повишаване на производителността на продукта.

Намаляване на времето

Компютърно подпомаганото инженерство ви помага да представите оптимизираните дизайни на продуктите на пазара по-бързо в сравнение с метод за изграждане и тестване.

Намаляване на разходите

Използвайки компютърно подпомогнато инженерство, можете значително да намалите разходите за разработване на продукта в сравнение с традиционните физически процеси за тестване, базирани на прототипи.

Видове компютърно подпомагано инженерство

Компютърното инженерство е широко дефинирана област, състояща се от следните подобласти:

CFD симулация на механично оборудване, реализирана с Simcenter 3D Software.

Анализ на крайни елементи

Анализът на крайните елементи (FEA) е виртуално моделиране и симулация на продукти и възли за структурни, акустични, електромагнитни или термични характеристики. FEA е практическото приложение на метода на крайните елементи (FEM).

Екранна снимка на софтуера за симулация на изчислителна динамика на флуидите

Изчислителна динамика на течности

Симулациите на изчислителната динамика на флуидите (CFD) се основават на уравнението на Navier-Stokes, използвано за описание на движението на течности.

3D модел на булдозер от Simcenter 3D software.

Динамика на множество тела | Движение

Разбирането на инженерните характеристики е предизвикателство за сложни механични системи, като крилни клапи или колесници, плъзгащи се люкове или окачвания или фотокопирни машини и други механизми. Многостепенната динамика изчислява реакционните сили, въртящите моменти и други за механичните системи.

Визуално изображение от Simcenter Amesim software.

Системи за симулация

Системната симулация е процес на експериментиране и изучаване на начина, по който промените в характеристиките на сложна система (или подсистема) влияят върху системата като цяло.

Виртуално валидиране и прогнозно инженерство

Компютърно подпомаганото проектиране (CAD), комбинирано с CAE, ви помага на практика да потвърдите ефективността на дизайна, без да се налага да изграждате и тествате физически прототип. Тъй като производствените процеси стават все по-сложни, виртуалното валидиране може да помогне на компаниите да планират, проектират и внедряват своите системи, преди да инвестират значителен капитал.

Чрез комбиниране на CAE с проектно изследване на космоса и дори изкуствен интелект (AI), бъдещето на CAE може да бъде прогнозно инженерство. Това означава, че инженерите могат да използват CAE за проектиране на части въз основа на изискванията на продукта, очакваните условия на зареждане и работни среди, така че симулацията може да помогне за водене и създаване на дизайна, а не просто да проверява и валидира дизайни, създадени от човек.

Разгледайте продукти, свързани с CAE

Изпробвайте CAE софтуера безплатно

Софтуерни визуализации Simcenter 3D software, представляващи симулационен модел на дизайн на трактор.

Simcenter 3D пробна версия

  • Бързо трансформирайте CAD геометрията в използваема геометрия за симулация
  • Ефективно свързвайте и решете вашите модели за структурен анализ, за да получите представа за ефективността на дизайна
  • Бързо актуализирайте симулационния модел със Simcenter 3D software, за да проектирате промени, за да можете да симулирате отново за секунди

Често задавани въпроси

Научете повече

Гледай

Уебинар при поискване | Механичната симулация трансформира машинното инженерство

Уебинар при поискване | Постигане на съответствие с електромагнитната съвместимост (EMC) за електрифицирани превозни средства

Слушай

Подкаст | Усъвършенстване на проектирането и симулацията на електродвигатели с Adrian Perregaux

Подкаст | Миналото, настоящето и бъдещето на CFD с д-р Саймън Фишер

Прочети

Блогове | Открийте всички блогове на Simcenter CAE

Simcenter симулационни и тестови решения | Създаване на по-устойчиво бъдеще