Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Футуристичен Siemens Simcenter Testlab с усъвършенствано оборудване за тестване и учен в бяло лабораторно палто.

Какво е новото в Simcenter SCADAS 2506?

Ефективно, гъвкаво и отворено събиране на данни

Защо Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS е модулна система за събиране на данни, проектирана за максимална производителност при различни условия на тестване. С Simcenter SCADAS RS можете уверено и ефективно да улавяте висококачествени мултифизични данни (включително NVH, метрики за издръжливост и енергия), от съществено значение за цялостен анализ. Неговият ултра здрав дизайн гарантира надеждност и непрекъсната производителност, дори при екстремни условия, с които може да се сблъскате на полето. С Simcenter SCADAS RS получавате повишена производителност чрез по-бързи инструменти и подготовка на тестове, ефективни процеси на измерване и възможност за пълно валидиране на тестовите данни, преди да напуснете полето.

Надеждно изпитване при трудни условия

Тежка среда

Екстремни температури, влага, кал и прах и високи нива на шок и вибрации.

Стегнати графици

Ускорете тестовата кампания, като оптимизирате оперативните процеси от началото до края.

Отдалечени операции

Тестване в отдалечени райони, предлагащи наблюдение от разстояние.

Мащабируемост

Мащабируема система по отношение на броя на каналите и топологията на измерванията.

Simcenter СКАДАС РС

Цялостно събиране на данни

Select...

Превъзходна производителност на измерването

Успешната оценка на производителността на продукта изисква цялостен поглед върху това, което се случва, когато вашият прототип е обект на екстремно натоварване. Следователно по време на теста трябва да се измерва и синхронизира широк спектър от сензори, включително напрежения, акселерометри, сензори за изместване, силови клетки, термодвойки, преобразуватели на налягане, местоположение на глобалната навигационна спътникова система (GNSS) и др. Често инженерите също искат да обмислят допълнителна информация, като данни, идващи от цифрова шина или видео изображения. Но пространството е ограничено, за да се вземат няколко устройства на борда за всички тези разнообразни нужди от тестване.

Всичко в едно решениеС Simcenter SCADAS RS можете да имате всички тези възможности в една кутия. С мощното вградено универсално кондициониране на сигнала за всички тези физически аспекти, измерванията се улавят с най-висока точност и най-нисък шум и дрейф в целия работен температурен диапазон. Благодарение на високото съотношение сигнал/шум и големия динамичен диапазон, Simcenter SCADAS RS може да превърне всеки сигнал в качествени данни.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Възможности на Simcenter SCADAS RS

Select...

Събиране на данни от мултифизика

Тествайте по-бързо и по-интелигентно със Simcenter SCADAS RS. Внедряване на прецизни многофизични измервания, обхващащи разнообразна гама от приложения и индустрии. От събиране на данни на място на изпитателна площадка или обществен път до тестване на NVH в лабораторията, можете да измервате във всяка среда - включително високо напрежение и сурова среда.

Създайте правилната конфигурация, за да постигнете всяка желана комбинация от сензори: от напрежения, акселерометри и сензори за изместване до силови клетки, термодвойки и преобразуватели на сила на колелата. Системата също така интегрира преобразуватели за налягане, местоположение на глобалната навигационна спътникова система (GNSS), цифрови шини и видео изображения.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter СКАДАС РС

Индустриални приложения

Select...

Събиране на данни за пътен товар за автомобилни производители и доставчици

  • Екипна инструментация - ускоряване на инструментариума чрез многопотребителски достъп
  • Използвайте базата данни на сензорите за бърза и без грешки настройка
  • Двама, един човек или напълно автономна работа
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Практически пример

Хюндай Мотор Компани

Прочетете как Hyundai намалява времето за тестване в тежки условия с до 12% с Simcenter SCADAS RS и Simcenter Testlab за улавяне на данни за натоварване и оптимизиране на дизайна за издръжливост.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Фирма:Hyundai Motor Company

Индустрия:Automotive & transportation

Местоположение:Seoul, South Korea

Софтуер на Сименс:Simcenter Testing Solutions

Модулна система

Устройства Simcenter SCADAS RS

Select...

Рекордер (REC)

Устройството Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) събира данни от множество климатични устройства, свързва се безпроблемно както към кабелни, така и към безжични мрежи и може да се синхронизира с други REC устройства. Той също така поддържа няколко CAN шина, множество цифрови енкодери и включва конектор за антена за глобална навигационна сателитна система (GNSS).

Simcenter RS Recorder unit.
  • Вградено съхранение (240 GB SSD)
  • Всеки интерфейс: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 USB порта (уеб камери)
  • Цифров IO (4 входа/изхода)
  • 3 енкодерни входа (9 цифрови импулса)
  • 4 CAN автобус
  • 4 конектора за маргаритки вериги на кондиционните блокове
  • Бордова автономия
  • Изчислени канали
  • Интелигентно задействане

Приложение за записване на Simcenter SCADAS RS

Проектиран за несравнима свързаност, Simcenter SCADAS RS включва приложение без лиценз, директно вградено в REC устройството и е лесно достъпно чрез всеки уеб браузър. Това приложение Simcenter SCADAS Recorder ви позволява да дефинирате и съхранявате настройките на сензора дистанционно и веднага да започнете да проверявате данните си, докато тестът все още работи, дори на вашия смартфон.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Преносими мобилни устройства и автономни интелигентни рекордери, които са част от Simcenter SCADAS hardware.

Поддържайте вашия Simcenter SCADAS hardware в пиково състояние

Научете повече за наличните договори за поддръжка и калибриране.

Научете повече

Свързани ресурси

Път с превозно средство върху него, вероятно камион, с прикрепено към него устройство, което събира данни.

Събиране на данни за пътно натоварване

Използване на Simcenter SCADAS RS hardware като решение, което производителите могат да използват за ускоряване на инструментариума и настройката на тестовете, подобряване на ефективността на измерването и ускоряване на процеса на валидиране на данните.

Прочетете бялата книга

Често задавани въпроси