Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continuer avec le navigateur actuel
image

Créons des lieux d’exception

Mais aussi à tout ce qu’ils permettent de faire

Nous passons 90 % de notre existence dans des bâtiments. Ils ont donc un impact énorme sur notre vie. Sur ce que nous faisons, ce que nous ressentons, qui nous sommes et qui nous deviendrons. Chez Siemens, nous croyons que tout ce que nous faisons dans la vie mérite un environnement d’exception. Un environnement idéal pour apprendre. Pour grandir. Pour s’épanouir. Un environnement idéal pour chaque étape de la vie.  

Il faut de l'ingéniosité au service de la vie pour créer ces lieux d'exception et offrir aux gens une place où ils pourront atteindre leurs objectifs les plus ambitieux, se sentir toujours en sécurité et bien protégés, mener la vie qu'ils souhaitent.


Créer des lieux d’exception est notre raison d’être : nous améliorons la technologie des bâtiments pour améliorer nos vies.


Voyez comment nous créons des lieux d’exception dans le monde entier. 

Notre activité

Il existe déjà des lieux d'exception

En tant que conseiller de confiance, partenaire fiable, intégrateur système, fournisseur de service et de produits, Building Technologies de Siemens propose des bâtiments et des infrastructures écoénergétiques, sûrs et bien protégés. Avec nos collaborateurs, notre présence globale, notre longue expérience et notre expertise technique, il nous tient à cœur de vous aider à créer un lieu idéal - votre lieu idéal.
Découvrir des lieux d'exception:

Numérisation

Créer des lieux d'exception: mais comment?

Avec la numérisation, les bâtiments communiquent. Ils nous parlent constamment. Des milliards de machines et d'appareils intelligents génèrent une quantité impressionnante de données à chaque seconde et à chaque heure de chaque jour. La communication des bâtiments est la clé pour créer des lieux d'exception.

Leaders en transition numérique, nous savons comment exploiter ces valeurs dans un seul but: améliorer constamment les performances des bâtiments de nos clients.

Il faut comprendre ce que disent les bâtiments pour pouvoir transformer les lieux en lieux d'exception.

Die Cloud ändert alles

Kunden profitieren schon heute von Cloud-basierten Gebäudemanagementlösungen. Mit der nächsten Generation dieser Technologie wird die Gebäudeautomatisierungsbranche das volle Potenzial ausschöpfen können – mit Fernüberwachung und neuen, spezialisierten Dienstleistungen.

Performance et durabilité du bâtiment

Expérience hôtelière unique à Bruxelles

Les coûts énergétiques des hôtels,  sont en général très élevés. L'hôtel Radisson Blu Royal à Bruxelles visait à réduire sa consommation d’énergie de 25 % en cinq ans : tel est l’objectif ambitieux que s’est fixé la chaîne hôtelière dans le cadre de son plan « Think Planet » .

La réalisation de cet objectif exigeait une approche méthodique.

Il fallait d’abord et avant tout inventorier les différentes possibilités

d’économie d’électricité et de gaz de l’hôtel, sans jamais empiéter sur le confort des clients, aussi bien pendant qu’après les travaux.

image

Des solutions bien réfléchies pour des résultats économiques et écologiques

Installation d’une cogénération
Grâce à la production simultanée de chaleur et d’électricité, la cogénération offre une valeur ajoutée intéressante par rapport aux installations classiques.

L’installation d’un système de gestion technique des bâtiments comme celui du Blu Royal s’effectue toujours sur la base d’un paramétrage standard. Or celui-ci est rarement parfait. C’est précisément la raison pour laquelle Siemens a relié le système à son Intelligent Building Operation Center (IBOC) à Huizingen.
De là, ses opérateurs peuvent observer attentivement l’impact des nouvelles mesures et affiner les paramétrages à distance en s’appuyant sur les valeurs relevées.

 

 

 

Compteurs intelligents
Pour soutenir les exigences que demande Think Planet des compteurs intelligents ont été placés en différents endroits de l’hôtel – au niveau de la cogénération, du refroidissement, des chaudières, des groupes de climatisation et des compteurs de facturation. La direction de l’hôtel est ainsi en mesure de suivre de très près la consommation totale.

 

Réponse au changement climatique

 

Les bâtiments représentent 41% de la consommation d'énergie dans le monde et sont responsables d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. L'opinion publique réclame plus de transparence en matière environnementale et plus d'engagement de la part des organisations publiques et commerciales. L'amélioration des performances de vos bâtiments est donc une mesure aussi nécessaire qu'intelligente: l'énergie représentant jusqu'à 30% du coût d'un bâtiment durant son cycle de vie, optimiser ses performances est une étape clé pour répondre aux attentes de durabilité et aux objectifs de réduction des émissions, mais également pour améliorer votre capacité financière, remplir vos obligations légales et être à la hauteur de votre réputation.

En savoir plus sur l'efficacité énergétique, les bâtiments durables et la transformation de vos bâtiments en véritables actifs. 

Systèmes novateurs

Des systèmes novateurs créent des lieux d'exception

Garantir aux usagers du bâtiment une température ambiante idéale, assurer la sécurité des personnes et des biens et gérer en même temps les coûts et l'énergie de l'automatisation du bâtiment de façon efficace: notre portefeuille complet de systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment, d'automatisation d'ambiance, d'appareils de terrain et de produits de protection incendie propose la bonne solution pour chaque besoin. Nous les rendons parfaits pour le besoin des utilisateurs - à chaque étape de la vie.

Références

Références