image

60. Jubiläum - 02. April 1958

Alles Gute zum Geburtstag, SIMATIC!

Die unsichtbare Kraft, die hinter allem steckt

Wir wollen alles kontrollieren, vor allem uns selbst. Doch manche Dinge können wir einfach nicht kontrollieren: unsere Leidenschaften, unsere Gefühle, unsere ureigenen Instinkte. Und das ist gut so. Denn was wäre das Leben ohne ein bisschen Drama? Für alles andere haben wir SIMATIC Controller.

Genießen Sie das Leben dank Automatisierungstechnik

Das Leben wird durch die vielen Überraschungen, die es bietet erst lebenswert: die Reise ins Ungewisse, der Rausch der Geschwindigkeit, das Gefühl von Sieg. Die Erlebnisse, die uns am stärksten prägen, sind diejenigen die überraschend kommen. Die uns dazu bringen uns unseren Ängsten zu stellen. Es sind die Momente in denen wir - zumindest  für einen  Augenblick – die Kontrolle verlieren.

SIMATIC Controller erwartet man also am wenigsten dort, wo emotionale Grenzen ausgetestet werden - richtig? Tatsächlich aber sind sie an genau solchen Orten oft so etwas wie geheime Zeremonienmeister, die im Hintergrund die Fäden ziehen. So brauchen Sie sich um nichts weiter Sorgen zu machen… außer um Ihren Adrenalinspiegel.

Also, lassen Sie Ihren Emotionen freien Lauf. Wir kümmern uns um den Rest.

Begegnungen einer fremden Welt

Erschaudern Sie beim Gedanken an tiefe Gewässer? Dann ist Tauchen vermutlich nichts für Sie. Für all diejenigen, die es wagen in die unbekannte und fremde Welt unter der Wasseroberfläche vorzudringen, ist es eine Erfahrung fürs Leben – besonders am Great Barrier Reef, dem weltweit größten Korallenriff und Heimat unzähliger Tierarten. Doch was hat dieses Naturwunder mit SIMATIC Controllern zu tun?

Rausch der Geschwindigkeit

E-car Ladestationen

Wenn Sie zum ersten Mal am Steuer eines Elektroautos sitzen, werden Sie überrascht sein, was als nächstes passiert. Egal wie oft man Ihnen bereits davon erzählt hat: das Gefühl der Beschleunigung ist so neu und berauschend, dass Sie Gänsehaut bekommen – aber nur wenn die Batterien aufgeladen sind.  Wenn Ihnen dann der Saft ausgeht, müssen Sie normalerweise lange auf die Weiterfahrt warten - außer ein SIMATIC Controller tut seinen Dienst.

image


Elektroautos begeistern - Günter Kostenberger jun. weiß das nur allzu gut. Vor seinem Haus im Wiener Vorort Ebreichsdorf bleiben regelmäßig Passanten stehen um die futuristisch anmutenden Fahrzeuge seines Familienunternehmens zu bestaunen. Dass Köstenberger ähnlich enthusiastisch ist, versteht sich von selbst. Er findet: „Elektrofahrzeuge sind unglaublich faszinierende Systeme, die einem als Autofahrer einfach Spaß machen.“


Spaß, ja, aber Elektrofahrzeuge haben traditionell einen großen Nachteil: Öffentliche Ladestationen sind Mangelware, und sobald die Suche erfolgreich war, zieht sich der Ladevorgang viel länger hin als an einer normalen Tankstelle. Köstenberger und seine Firma Kostad stehen jedoch kurz davor die stundenlange Geduldsprobe in eine Sache von wenigen Minuten zu verwandeln - und sie setzen bei der Realisierung auf SIMATIC Controller.

Bitte festhalten – Gänsehautalarm!

Eine neue Sportart auszuprobieren kann frustrierend und mitunter auch gefährlich sein. Letzteres ist sicherlich der Fall, wenn man mit einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern über die Wasseroberfläche gezogen wird. Im Wakeboardpark Turncable ist es gefahrlos und unabhängig vom Erfahrungsstand möglich, die aufregende Welt des Wakeboardings kennenzulernen – dank einem modernen Steuerungssystems, das auf einem  SIMATIC Controller basiert.

Mehr Spaß für Besucher und Mitarbeiter

image

Unsere Anlagen sollen jedem Besucher ein gutes Erlebnis bieten und auch unseren Kunden – also den Anlagenbetreibern – Spaß machen. Sie müssen zuverlässig sein und, ganz wichtig, einfach zu bedienen.

Jörg Koziol, Project Manager, Sesitec

Was können wir noch?

Dies waren nur einige Beispiele, wie SIMATIC Controller Orte schaffen, an denen wir ganz wir selbst sein können. Sie werden überrascht sein in wie vielen Bereichen des täglichen Lebens sie noch zu finden sind! Entdecken Sie weitere Anwendungsfelder:

Die intelligente Wahl für Ihre Automatisierungsaufgabe – SIMATIC Controller

Siemens bietet für die unterschiedlichsten Automatisierungsanforderungen den passenden Controller. Das SIMATIC Controller Angebot besteht aus Basic, Advanced, Distributed und Software Controllern und überzeugt mit Skalierbarkeit und Durchgängigkeit in den Funktionen. Das Engineering im Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ermöglicht für jeden Anwendungsfall optimale Automatisierungslösungen.

Mehr SIMATIC Controller an unerwarteten Orten

Werfen Sie einen Blick auf unsere Referenzen und erfahren Sie, was unsere Controller alles können.

image
image
image
image
image