Skip to main content

AI, çilekleri izlemeye ve hasat etmeye yardımcı olur

Daha az kaynakla ve kimyasal ürünler kullanmadan sürdürülebilir mahsul yetiştiriciliği, tarımda gelecekteki eğilimdir. Robotlar bu senaryoda çok önemli bir rol oynamaktadır. Bir örnek, Çek Cumhuriyeti'nin Brno kentindeki Ráječek aile çiftliğinde çilekleri izleyen ve hasat eden bir robot olan Frevebot'tur.

Bir çileğin seradaki minik tohumdan süpermarket rafındaki tatlı meyveye giden yolu uzun ve dolambaçlıdır. Birçok adım ve çok fazla el emeği içerir. Ya da daha doğrusu yaptı. Ráječek çiftliği robotik ile çilek hasadında devrim yapma yaklaşımında, çilek yetiştiriciliğini daha kolay ve daha sürdürülebilir hale getirmek için iki tür robot kullanıyor:

  • Fravebot Scout bitki sağlığı ve olgunluğunun izlenmesi için
  • Frevebot Hasat Makinesi meyve toplamak için

“İş görevlerini iki farklı robot türü arasında paylaştırmak birçok açıdan faydalıdır,” diyor Fravebot'un Baş Mühendisi ve şirketin kurucusu Vratislav Beneš. “Birincil görevi bitkileri izlemek olan İzciler, seralarda daha hızlı hareket ederler ve aynı anda başka bir iş yapacaklarsa, bu onları geciktirir. Tam tersi — çalışan robotlar, yalnızca ihtiyaç duyulan yerlerden uzaklaştıkları durumlarda etkili bir şekilde çalışır.”

Fravebot, “Meyve ve Sebze Robotu” anlamına gelir, ancak şirket içinde bu robota sevgiyle Franta denir. Brno Teknoloji Üniversitesi ve Brno'daki Mendel Üniversitesi öğrencileri de bunu geliştirmeye dahil oldular.

Tarımda dijital ikiz

Robotların üstünde NVIDIA'nın dijital ikiz ortamı Ráječek çiftliğinin anahtarıdır. Robotların beyni olması amaçlanan bir AI'ın geliştirilmesine, simüle edilmesine ve dağıtılmasına yardımcı olur.

NVIDIA Omniverse'deki bitkilerin ve meyvelerin dijital ikizini kullanan robotlar, hastalıkları ve zararlıları gerçek dünyada tespit edebiliyor. Gerçek ve dijital dünya arasındaki arayüz, açık dijital iş platformu Siemens Xcelerator'dan geliyor.

Günümüzün simülasyon araçları fiziksel yasaları (örneğin, çileklerin ağırlığı) simüle edebildiğinden, robotun sinir ağları gerçek ortamda hareket etmeye gerek kalmadan önceden eğitilebilir.

Bu yaklaşım robot geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır ve maliyetleri düşürür.

Ráječek çiftliğinin ortak sahibi ve Hidroponik Yetiştirme Baş Ziraat Uzmanı Matěj Sklenář, “İzlenecek ana yol bu: sadece robotik kısma değil, aynı zamanda bitki yetiştiricileri için analitiğe ve kullanıcı arayüzüne odaklanmak” diye vurguluyor.

Bir teknoloji kütüphanesi sayesinde robot programlama ve kontrolü her zamankinden daha kolay, iki programlama ortamına sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu, gerçek ve dijital dünyalar arasındaki kombinasyonun her zamankinden daha yakın ve basit olduğu anlamına gelir.

Aralık 2023
İletişim: Radek Hofirek

Raječek Jahody Çiftliği.

Fravebot Scout bitki sağlığını ve olgunluğunu izler.

Showcasing Siemens technology inside, a robotic unit moves on rails for ideal navigation.

Frevebot Hasat Makinesi meyveyi toplar.

The robots are equipped with Simatic S7-1500 controller and other Siemens technologies.

Robotlar Simatic S7-1500 denetleyicisi ve diğer Siemens teknolojileri ile donatılmıştır.

Colorful hot air balloons floating in a clear blue sky above a green landscape

Siemens, Ráječek çiftliği ve Frevebot ekibi bitki izleme ve hasada devrim yarattı (soldan): Radek Hofírek, Ürün Müdürü, Siemens Digital Industries, Çek Cumhuriyeti; Matěj Sklenář, Ráječek Çiftliği'nin ortak sahibi ve Hidroponik Yetiştirme Baş Ziraat Uzmanı; ve Frevebot'un Kurucusu ve CEO'su Vratislav Beneš.