Nur eine Gebäudetechnik, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, und ein gutes Zusammenspiel aller Komponenten können verhindern, dass Energie verschwendet wird. In zahlreichen Gebäuden verursachen veraltete technische Anlagen einen zu hohen Energieverbrauch und belasten mit schädlichen Emissionen das Klima. Abhilfe schafft in diesen Fällen eine umfangreiche energetische Gebäudemodernisierung.
Viele Gebäude bleiben aber oft hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Komfort hinter den Erwartungen der Betreiber zurück, obwohl sie bereits mit innovativer Technik ausgestattet sind.
Die für eine Modernisierung erforderlichen Maßnahmen binden allerdings Kapital, das unter Umständen dringend für andere Zwecke gebraucht wird oder für andere Maßnahmen verwendet werden könnte. Energiespar-Contracting von Siemens bietet hier die passende Lösung. Bei diesem Modell kann die Modernisierung durchgeführt werden, ohne dass für den Kunden Investitionskosten entstehen, die mit einem sofortigen Cash-out verbunden wären. Denn die Investitionskosten werden stattdessen aus den eingesparten Energiekosten bestritten. Danach profitieren die Kunden zu 100 Prozent von den reduzierten Betriebskosten und von der durch die Modernisierung bewirkten Wertsteigerung ihrer Immobilie.
Der Projektablauf wird gemeinsam mit dem Kunden festgelegt. Nach der Bestimmung der geeigneten Gebäude werden in der Vorstudie die Einsparpotenziale abgeschätzt. In einer Detailstudie werden diese präzisiert, die Maßnahmen ermittelt und die Wirtschaftlichkeit berechnet. Nach Abschluss des Energiespar-Garantievertrages folgen die Planung, Lieferung und Installation.
Mit der Fertigstellung setzt die Effizienzgarantie ein, also das Sicherstellen der garantierten Einsparungen. Während dieser Phase wird regelmäßig über die erzielten Einsparerfolge berichtet. Essentiell ist ein detailliertes Monitoring der Anlagen, um zum einen die Einsparungen zu garantieren, zum anderen, um auch während der Laufzeit eine Feineinstellung der Anlagen vorzunehmen.
Danach profitieren die Kunden zu 100 Prozent von den reduzierten Betriebskosten und gegebenenfalls von der durch die Modernisierung bewirkten Wertsteigerung ihrer Immobilie.
Durch die im Energiespar-Contracting erreichten Energie-Einsparungen leisten wir gemeinsam mit unseren Kunden einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Weltweit hat Siemens über 1000 Projekte durchgeführt und so den Kunden geholfen, 15.9 TWh Energie einzusparen.
| Wertsteigerung durch Modernisierung |
| Einsparungen amortisieren die Investitionen |
| Risikofrei durch Erfolgsgarantie |
| Funktionsgewährleistung während der Vertragslaufzeit |
| Nachhaltige Qualitätssicherung durch Energiemanagement |
| Gesicherte Finanzierung |
| Substanzielle Energieeinsparungen |
| CO2-Reduktion |
| Verringerung anderer Emissionen (Stickoxid, Staub usw.) |
17. März 2011 | Author