Der Wasserverbrauch wie auch die Abwassermengen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 30 Prozent gesunken. Dies kann auf den Wegfall von Standorten zurückgeführt werden, zu denen die sehr wasserintensiven Osram-Fertigungsstätten zählen.
Wir haben eine Wasserstrategie entwickelt, in der vor allem Standorte in Regionen gefordert sind, in denen das größte Risiko besteht, dass eine nachhaltige Wasserversorgung und gute Wasserqualität nicht gewährleistet werden können. In unserem Umweltprogramm „Serve the Environment“ setzen wir uns das Ziel, die negativen Folgen der Standortaktivitäten der Wassernutzung zu reduzieren. Dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten: Wasserverbrauch und Abwasserfrachten können verringert, Verschmutzungsgefährdungen durch Abwasser oder wassergefährdende Stoffe reduziert werden.
09. März 2011 | Author