Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Birgit Steinborn zur stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

"Ich freue mich auf die Fortsetzung der intensiven und guten Zusammenarbeit mit Birgit Steinborn in ihrer neuen Funktion als stellvertretende Vorsitzende im Aufsichtsrat der Siemens AG und danke im Namen des Aufsichtsrats Herrn Huber für seine großen Verdienste um das Unternehmen", sagte Gerhard Cromme, Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens AG.
"Ich habe Frau Steinborn als leidenschaftliche Interessensvertreterin für die Belange der Belegschaft kennen und schätzen gelernt. Ich freue mich daher auf die Fortsetzung des vertrauensvollen Dialogs mit Frau Steinborn als Gesamtbetriebsratsvorsitzende und nun auch als stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats", sagte Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG.
"Wir werden auf der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat den eingeschlagenen Weg weitergehen und nachhaltige Perspektiven für unser Unternehmen entwickeln. Mit dem mir anvertrauten Mandat will ich alle Möglichkeiten nutzen, damit die Stärken von Siemens wie Technologiekompetenz, soziale Leistungen und die Mitbestimmung und Beteiligung der Arbeitnehmerschaft ausgebaut werden. Dabei muss der Mensch und nicht nur die Marge im Mittelpunkt stehen, denn die engagierten und qualifizierten Menschen sind die Basis und der Wert unseres Unternehmens", so Birgit Steinborn, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrat der Siemens AG.

Zu dieser Meldung

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2014, das am 30. September 2014 endete, erzielte Siemens einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 71,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,5 Milliarden Euro. Ende September 2014 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 357.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Alexander Becker

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2
80333 München

+49 (89) 636-36558