Sektor Infrastructure & Cities / Division Building Technologies
Zug, Schweiz, 31. Januar 2013
Die Siemens-Division Building Technologies nutzt die diesjährige ISH, die internationale Leitmesse für Gebäude-, Energie- und Klimatechnik, um dem Publikum ihre innovativen Produkte und Systeme für den energieeffizienten und komfortablen Betrieb von Gebäuden vorzustellen. Zu den Highlights, die unter dem Messemotto "Efficient solutions for a better world" gezeigt werden, gehören unter anderem Lösungen für die Anlagen- und Raumbedienung sowie eine Reihe besonders energieeffizienter Feldgeräte.
Die internationale Leitmesse für Gebäude-, Energie- und Klimatechnik ISH, die vom 12. bis 16. März 2013 in Frankfurt am Main stattfindet, bietet Siemens die Plattform, um ihr umfassendes Portfolio an energieeffizienten Produkten für den HLK-Bereich vorzustellen. Die Palette reicht von intelligenten Produkten für raumlufttechnische Anlagen (RLT) über innovative Lösungen für die Raumautomation und neuartige Benutzeroberflächen für HLK-Anlagen bis hin zu Energiedienstleistungen und spezialisierten Software-Tools, die Planer und Installateure bei ihrer Arbeit unterstützen.
Gebäudeautomation mit Fingerspitzengefühl
Mit den "Desigo Touch and Web"-Touchpanels PXM40 (10 Zoll Bildschirmdiagonale) und PXM50 (15 Zoll) stellt Siemens zwei ergonomische Bedieneinheiten für ihr Gebäudeautomationssystem Desigo vor, die eine besonders intuitive Bedienung ermöglichen. Beide Geräte bieten ein hochauflösendes und kontrastreiches Farbdisplay im Wide-Screen-Format. Als dedizierte Anlagenbediengeräte sind die Panels für den 24/7-Betrieb und die Frontmontage in Schaltschranktüren konzipiert.
Erstmals werden die kommunikativen QMX3-Raumbediengeräte für die direkte Wandmontage sowie zusätzliche, zum Delta-Rahmenprogramm passende AQR25-Sensoren gezeigt. Damit sind im Raumautomationssortiment Desigo TRA (Total Room Automation) für jeden Anwendungsfall – inklusive Luftqualitäts- und Feuchtemessung – Raumbediengeräte mit oder ohne Anzeige- und Bedienelemente verfügbar.
Ferner werden die Smartphone-App "HomeControl" für iOS und Android und die Software "Energieindikator" vorgestellt. Mit HomeControl können Besitzer eines HLK-Reglers der Typen Synco 700, Synco living, Albatros und Sigmagyr ortsunabhängig auf ihre Anlage zugreifen, den Betriebszustand kontrollieren und Sollwerte korrigieren. "Energieindikator" ermöglicht die einfache Überprüfung des energieeffizienten Betriebs von HLK-Anlagen und gestattet die Fernjustierung der Betriebsparameter.
Ein Bereich des Messestandes widmet sich komplett den neuen Benutzeroberflächen von Siemens. Diese wurden unter der Prämisse entwickelt, eine zweckmäßige, intuitive und durchgängige Bedienung zu ermöglichen – unabhängig davon, welches gebäudetechnische Gewerk (z.B. Kälte, Wärme oder komplette Zentrale) auf welchem Weg (z.B. Fernzugriff über Internet oder Smartphone, lokal im Raum) bedient werden soll.
Total Room Automation zum Anfassen
In einem weiteren abgetrennten Standbereich, dem Desigo-TRA-Raum, zeigt Siemens ihre gewerkübergreifende Gesamtlösung für die Raumautomation. Anschaulich und mit allen nötigen Prozessen und Funktionen wird im TRA-Raum live dargestellt, wie unnötiger Energieverbrauch durch die Effizienzfunktion RoomOptiControl erkannt und vom Raumnutzer mittels Fingerdruck auf die Green-Leaf-Anzeige des Bediengeräts einfach korrigiert werden kann.
Offene Kommunikation zwischen unterschiedlichen Systemen im Verbund mit einem umfassenden Automations- und Bedienkonzept sind Schlüsselfunktionen für einen energiesparenden und zuverlässigen Anlagenbetrieb. Die neue Version V5.1 des Gebäudeautomationssystems Desigo erfüllt deshalb die AMEV -Richtlinie "BACnet 2011" vollumfänglich. Zusammen mit der Unterstützung des BACnet-Profils B-AWS durch Desigo Insight V5.1 erhöht sich so die Interoperabilität von Desigo zu Drittherstellern erheblich. Daneben unterstützt Desigo V5.1 modernste IT-Systeme, darunter Windows 8 und Windows Server 2012 von Microsoft, sowie als Weltpremiere den neuen Kommunikationsstandard BACnet/IPv6.
Integrierte Applikationen für optimale Energieeffizienz
Mit den integrierten Applikationen – der intelligenten, nahtlosen Verknüpfung der Gewerke Elektro und HLK per KNX – zeigt Siemens, wie sich in der Gebäudeautomation die Effizienzklasse A bei gleichzeitiger Minimierung der Betriebskosten erreichen lässt. Durch die zeit-, präsenz- und tageslichtabhängige Steuerung von Beleuchtung, Beschattung sowie HLK im Raum und im Gesamtgebäude erschließen sich Energiesparpotenziale zwischen 20 und 70 Prozent gegenüber weit verbreiteten, nicht energieeffizienten Lösungen.
Innovative Produkte für Wasser- und Luftkreisläufe
Eine ganze Fülle von neuen Produkten präsentiert Siemens im komplett überarbeiteten Ventil- und Stellantriebsortiment Acvatix. Das Portfolio umfasst unter anderem neue Kombiventile, druckkompensierte Ventile, Kugelhähne und thermische Stellantriebe, die sich durch besondere Kompaktheit, eine verbesserte Energieeffizienz und eine einfache Handhabung auszeichnen. Mit den Ventilen und Stellantrieben der neuen Acvatix-Generation lassen sich sämtliche Steuer- und Regelanforderungen im HLK-Bereich abdecken.
Mit dem G120P präsentiert Siemens außerdem einen modularen und besonders energieeffizienten Frequenzumrichter für den Einsatz in HLK-Anlagen. Der Frequenzumrichter G120P wird auf der Messe in einer Lüftungsanwendung gemeinsam mit den kommunikativen Luftklappenantrieben für variable Volumenstromregelung aus dem OpenAir-Sortiment gezeigt. Gesteuert wird die Anlage vom Gebäudeautomationssystem Desigo mit der Anwendung AirOptiControl, welche die Energie optimal einsetzt und höchste Energieeffizienz ermöglicht.
Die an der ISH 2013 vorgestellten Produkte und Systeme für den HLK-Bereich sind Teil des Siemens-Umweltportfolios, mit dem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von rund 33 Milliarden Euro erzielte. Das macht Siemens zu einem der weltweit größten Anbieter von umweltfreundlicher Technologie. Kunden haben mit entsprechenden Produkten und Lösungen des Unternehmens im selben Zeitraum mehr als 330 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart, das ist so viel wie Berlin, Delhi, Hongkong, Istanbul, London, New York, Singapur und Tokio in Summe an CO2 jährlich ausstoßen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens.com/presse/PK-ISH
Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/siemens_press
Der Siemens-Sektor Infrastructure & Cities (München) mit rund 90.000 Mitarbeitern bietet nachhaltige Technologien für urbane Ballungsräume und deren Infrastrukturen. Dazu gehören Produkte, Systeme und Lösungen für intelligentes Verkehrsmanagement, Schienenverkehr, Smart Grids, energieeffiziente Gebäude und Sicherheitslösungen. Der Sektor setzt sich aus den Divisionen Building Technologies, Low and Medium Voltage, Mobility and Logistics, Rail Systems und Smart Grid zusammen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/infrastructure-cities
Die Siemens-Division Building Technologies (Zug, Schweiz) ist weltweit führend auf dem Markt für sichere, energieeffiziente und umweltfreundliche Gebäude und Infrastrukturen. Als Technologiepartner, Dienstleister, Systemintegrator und Produktlieferant verfügt Building Technologies über Angebote für Brandschutz und Sicherheit sowie Gebäudeautomation, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) und Energiemanagement. Mit weltweit etwa 29.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Building Technologies im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Reference Number: ICBT201301005d
Gubelstraße 22
CH-6301 Zug
Schweiz
Tel: +41 (41) 724-5617