Sektor Industry / Metals Technologies
Linz, Österreich, 06. März 2013
Siemens Metals Technologies hat zwei Langproduktewalzwerke der BGH Edelstahlwerke GmbH mit neuer Antriebs- und Automatisierungstechnik ausgerüstet. Bei der BGH Edelstahl Freital GmbH am Standort Freital wurde die Stabstahl-Drahtstraße modernisiert und bei der BGH Polska Sp.z o.o. im polnischen Katowice wurde die Stabstahl-Linie auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Damit verfügen nunmehr beide BGH-Werke über eine durchgängige Automatisierungslösung auf der Basis von Simatic S7 und Siroll LR. Dies vereinfacht die Bedienung und Instandhaltung der Anlagen und erhöht deren Verfügbarkeit. Die Modernisierungsprojekte wurden parallel innerhalb von nur zwölf Monaten durchgeführt, die Umbaumaßnahmen dauerten jeweils nur drei Wochen.
Die BGH Edelstahlwerke GmbH ist ein mittelständischer Stahlerzeuger mit Sitz in Freital. Zur Holding gehören sieben eigenständige Produktionsstandorte in Deutschland und Polen. Im sächsischen Freital betreibt das Unternehmen ein Lichtbogenofen basiertes Kompaktstahlwerk. Der Flüssigstahl kann wahlweise zu Blöcken oder Knüppeln vergossen werden. Zur Weiterverarbeitung dienen eine Grobblockstraße sowie eine Stabstahl-Drahtlinie. Bei dieser ersetzte Siemens an der Kontiwalzstraße und am Kühlbett die bestehende Automatisierung durch speicherprogrammierbare Steuerungen vom Typ Simatic S7 und implementierte neue Anwendungssoftware auf der Basis von Siroll LR. Die Steuerung von Nebenanlagen wie Stabhandhabung, Garrett-Haspel und Legekopf erfolgt jetzt mithilfe von Step-7-Software. Dazu kommen Siroll-LR-Funktionen, beispielsweise für die Antriebssteuerung. Darüber hinaus wurde mit Simatic WinCC ein neues Bedien- und Beobachtungssystem installiert.
Das Walzwerk von BGH in Katowice besteht aus einem Reversierduo, einem 5-gerüstigen Flachwalzblock und einer 16-gerüstigen Kontistraße. Dazu kommen eine Wärmebehandlung und eine Adjustage. In den Walzlinien werden quadratische und flache Stabstähle mit Querschnitten von 15 x 15 bis 250 x 70 Millimeter hergestellt. Die Kontistraße war 1998 von VAI geliefert worden. Die Automatisierung der Walzlinie, des Kühlbetts und des Induktionsofens wurden komplett auf Simatic-S7-Steuerungen umgerüstet und die existierende, Step-5-basierte Anwendungssoft¬ware sowie technologischen Regelsysteme GFM CNC 6000 durch eine Siroll-LR-Lösung ersetzt. Als Prozessleit- und Visualisierungssystem kommt Simatic PCS7 zum Einsatz. Für eine optimale Walzfolgesteuerung wurde das Siroll-LR-Tool Roll Master auf den neuesten Stand gebracht. Die Steuerungs¬einheiten des Antriebssystems wurden gegen Sinamics DCM Controle Modules ausgetauscht: Mithilfe dieser Module können die Antriebe unter Beibehaltung der vorhandenen Leistungsteile einfach in die neue Automatisierungsumgebung integriert werden. Dies senkt die Investitionskosten.
Siemens war bei beiden Projekten für die Projektierung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der neuen Ausrüstungen zuständig.
Weitere Informationen über Lösungen für Thema Stahlwerke, Walzwerke und Behandlungslinien unter www.siemens.com/metals
Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/siemens_press
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter innovativer und umweltfreundlicher Produkte und Lösungen für Industrieunternehmen. Mit durchgängiger Automatisierungstechnik und Industriesoftware, fundierter Branchenexpertise und technologiebasiertem Service steigert der Sektor die Produktivität, Effizienz und die Flexibilität seiner Kunden. Der Sektor Industry hat weltweit mehr als 100.000 Beschäftigte und umfasst die Divisionen Industry Automation, Drive Technologies und Customer Services sowie die Business Unit Metals Technologies. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/industry
Die Business Unit Metals Technologies (Linz, Österreich) im Siemens-Sektor Industry ist ein weltweit führender Lifecycle-Partner für die metallurgische Industrie. Die Business Unit bietet ein umfassendes Technologie-, Modernisierung-, Produkt- und Serviceportfolio und integrierte Automatisierungs- und Umweltlösungen für den gesamten Lebenszyklus von Anlagen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/metals
Reference Number: IMT201303355d
Turmstr. 44
4031 Linz
Österreich
Tel: +49 (9131) 7-44544