Sektor Industry / Division Drive Technologies
Hannover, 04. April 2013
Jugendlichen den Spaß an der Technik zu vermitteln und ihnen interessante Berufsperspektiven aufzuzeigen, das sind die Ziele der Jugendmesse TectoYou, zu der in 2013 erneut rund 10.000 jugendliche Besucher erwartet werden. Auch dieses Jahr beteiligt sich Siemens wieder an der Initiative und ermöglicht rund 1.000 Schülerinnen und Schülern die Reise zur Hannover Messe. TectoYou ist eine bundesweite Nachwuchs-Initiative der Hannover Messe und der Standortinitiative "Deutschland – Land der Ideen" in Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
In der TectoYou-Halle 11 auf dem Messegelände in Hannover finden Schülerinnen und Schüler Informationen rund um den Berufseinstieg bei Siemens. Dort werden zahlreiche Ausbildungsgänge wie etwa die Möglichkeit eines dualen Studiums oder die Ausbildung an der Siemens Technik-Akademie vorgestellt. In einem Test können die Jugendlichen ihre Interessen und Neigungen auswerten und dazu passende Ausbildungsalternativen für sich selbst herausfinden. Außerdem können die Jugendlichen die Technik live erleben: Beim Löten von LED-Herzen ist Fingerfertigkeit gefragt. Und wer wollte nicht schon immer einmal Lokführer sein? Auf dem Siemens-Stand der TectoYou ist das kein Problem – im simulierten Führerstand eines ICE 3 kann der 11.000 PS starke Zug von jedermann per Joystick virtuell, kinderleicht auf 300 km/h Tempo getrieben werden. Zum Vergleich: Ein Formel-1-Wagen bringt es dagegen nur auf etwa 750 PS. Der Sitz, auf dem die TectoYou-Besucher Platz nehmen, ist übrigens kein Modell – hier thronen normalerweise echte Zugführer der Deutschen Bahn. Erstmals haben Schüler die Gelegenheit im Rahmen einer persönlichen Gesprächsrunde "CEOtoYou – Schüler fragen den Chef" interessante Fragen zum Arbeitsalltag, Aufgaben und Herausforderungen an Siemens-CEOs zu stellen.
Geführte Touren über den Siemens-Stand in Halle 9 vermitteln den Schülerinnen und Schülern zudem technische Highlights aus den Bereichen Automatisierungs-, Werkstoff-, Energie- oder Antriebstechnik. Gezeigt werden auch konkrete Automatisierungslösungen, beispielsweise ein Antriebsstrang für eine Vertikalmühle, in der Gesteinsbrocken zu feinem Zementpulver zermahlen werden.
"Mit rund 7.000 eigenen Auszubildenden und dual Studierenden an bundesweit 41 Ausbildungsstandorten ist Siemens einer der größten privaten Ausbildungsbetriebe in Deutschland. Seit Jahren bilden viele kleine und mittelständische, aber auch große Unternehmen im Rahmen einer Kooperation mit Siemens aus – zurzeit sind dies rund 2.700 Nachwuchskräfte. Im Jahr 2012 wurden fast 10 Prozent unserer Auszubildenden und dual Studierenden bei ihrem Abschluss ausgezeichnet", erklärt Gunter Erb, Personalchef des Siemens-Sektors Industry.
Weitere Informationen zum Thema Ausbildung bei Siemens unter www.starte-dein-siemens.de
Finden Sie weitere Informationen: www.siemens.de/ausbildung
Folgen Sie uns auf Facebook: http://www.facebook.com/StarteDeinSiemens
Mehr zur Recruiting-Initiative: www.tectoyou.de
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter innovativer und umweltfreundlicher Produkte und Lösungen für Industrieunternehmen. Mit durchgängiger Automatisierungstechnik und Industriesoftware, fundierter Branchenexpertise und technologiebasiertem Service steigert der Sektor die Produktivität, Effizienz und die Flexibilität seiner Kunden. Der Sektor Industry hat weltweit mehr als 100.000 Beschäftigte und umfasst die Divisionen Industry Automation, Drive Technologies und Customer Services sowie die Business Unit Metals Technologies. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/industry
Die Siemens-Division Drive Technologies (Nürnberg) ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Antriebsystemen: Produkte, Systeme, Applikationen, Lösungen und Services für den kompletten Antriebsstrang mit elektrischen und mechanischen Komponenten ("Integrated Drive Systems"). Drive Technologies beliefert alle Branchen in der Fertigungs- und Prozessindustrie sowie das Segment Infrastruktur/Energie. Mit diesen Leistungen erfüllt die Division die Hauptanforderungen der Kunden nach Produktivität, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/drives
Reference Number: IDT2013044078d
Gleiwitzerstr. 555
90475 Nürnberg
Tel: +49 (911) 895-7944