Sektor Energy / Division Wind Power
Erlangen, 03. Mai 2013
Siemens hat einen Auftrag über ein Windkraftwerk mit einer Leistung von 144 Megawatt (MW) aus Schweden erhalten. Auftraggeber für das Projekt Sidensjö ist Nordisk Vindkraft, Göteborg. Nordik Vindkraft realisiert das Projekt im Auftrag der Stadtwerke München. Siemens liefert 48 getriebelose Windturbinen mit einer Leistung von jeweils 3 MW und einem Rotordurchmesser von 113 Metern. Zudem übernimmt das Unternehmen zunächst für einen Zeitraum von 15 Jahren die Wartung der Turbinen. Nach der für Frühjahr 2015 geplanten Inbetriebnahme wird Sidensjö einer der größten Windparks des Landes sein. Die Leistung des Windkraftwerks reicht aus, um rund 160.000 Münchner Haushalte (2.500 kWh/Jahr) mit sauberem Strom zu versorgen.
Das Windkraftwerk Sidensjö entsteht sechs Kilometer westlich der gleichnamigen Stadt in der Region Västernorrland, etwa 500 Kilometer nördlich von Stockholm. Bis heute hat Siemens in Schweden über 420 Windkraftanlagen mit einer Leistung von knapp 1.200 MW verkauft. Erst im Herbst 2012 erhielt das Unternehmen Aufträge zur Lieferung von 123 Windturbinen für die Windkraftwerke Ögonfägnaden und Björkhöjden mit einer installierten Leistung von 369 MW.
In den vergangenen drei Jahren hat sich die installierte Windkraftleistung in Schweden um 240% auf 3.475 MW erhöht und Energie aus Windkraft gewinnt dort weiter an Bedeutung: Bis 2020 soll die Windstromproduktion dort von heute 7,1 Terawattstunden (TWh) auf 15 bis 20 TWh steigen.
Windenergieanlagen sind Teil des Siemens-Umweltportfolios, mit dem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von rund 33 Milliarden Euro erzielte. Das macht Siemens zu einem der weltweit größten Anbieter von umweltfreundlicher Technologie. Kunden haben mit entsprechenden Produkten und Lösungen des Unternehmens im selben Zeitraum mehr als 330 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart, das ist so viel wie Berlin, Delhi, Hongkong, Istanbul, London, New York, Singapur und Tokio in Summe an CO2 jährlich ausstoßen.
Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/siemens_press
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter eines breit gefächerten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Stromerzeugung mit thermischen Kraftwerken und aus erneuerbaren Energiequellen sowie für die Stromübertragung in Netzen und für die Gewinnung, die Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2012 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy einen Umsatz von 27,5 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 26,9 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug 2,2 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zum 30. September 2012 knapp 86.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: http://www.siemens.com/energy
Reference Number: EWP201305030d
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Tel: +49 (9131) 18-7034