Sektor Energy / Division Fossil Power Generation
Erlangen, 04. April 2013
Siemens hat einen Auftrag für die Errichtung des Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerks Panda Temple II in Texas erhalten. Nach den Aufträgen für Panda Temple I und Panda Sherman ist dies bereits der dritte Auftrag von Panda Power Funds innerhalb eines Jahres. Siemens baut die GuD-Anlage mit 758 Megawatt elektrischer Leistung gemeinsam mit dem Konsortialpartner Bechtel schlüsselfertig. Es handelt sich um ein sogenanntes Flex-Plant-30-das eine elektrische Leistung von 300 MW innerhalb von 10 Minuten und Voll-Last bei einem Heißstart in weniger als 60 Minuten erreichen kann. Damit bietet es ein hohes Maß an Betriebsflexibilität und eignet sich hervorragend, die schwankende Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien auszugleichen. Mit Kohlenmonoxid(CO)-Emissionen unter zehn ppm (parts per million) und Stickoxidemissionen (NOx) unter zwei ppm entsteht in Texas eines der saubersten fossil befeuerten Kraftwerke in den USA. Panda Temple II wird nach der Inbetriebnahme 2015 rund 750.000 Haushalte in Texas mit Strom versorgen können. Der Auftragswert inklusive eines Langzeitservicevertrags für die Hauptkomponenten beläuft sich auf rund 300 Millionen US-Dollar.
Die mit Erdgas befeuerte GuD-Anlage Panda Temple II wird in dem Industriepark der Stadt Temple im US-Bundesstaat Texas aufgebaut. Panda Temple II wird wie Schwesteranlage Panda Temple I als sogenannte Mehrwellenanlage aufgebaut, bei der die Gasturbinen und die Dampfturbine jeweils einen eigenen Generator antreiben. Siemens liefert insgesamt zwei Gasturbinen des Typs SGT6-5000F, eine SST6-5000-Dampfturbine, zwei SGen6-1000A-Generatoren, einen SGen6-2000H-Generator, das Leittechniksystem SPPA-T3000 sowie zwei Benson-Abhitzekessel. Bechtel wird für die Planung und Materialbeschaffung der Hilfs- und Nebenanlagen sowie für die Montage, Errichtung und Inbetriebsetzung der Gesamtanlage verantwortlich sein.
Gasturbinen, Dampfturbine und Generatoren werden im Siemens-Werk in Charlotte in North Carolina hergestellt. Das US-amerikanische Werk ist die zentrale Fertigungsstätte von Siemens für Stromerzeugungskomponenten für den 60-Hertz-Markt.
Hocheffiziente GuD-Kraftwerke sind Teil des Siemens-Umweltportfolios, mit dem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von rund 33 Milliarden Euro erzielte. Das macht Siemens zu einem der weltweit größten Anbieter von umweltfreundlicher Technologie. Kunden haben mit entsprechenden Produkten und Lösungen des Unternehmens im selben Zeitraum mehr als 330 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart, das ist so viel wie Berlin, Delhi, Hongkong, Istanbul, London, New York, Singapur und Tokio in Summe an CO2 jährlich ausstoßen.
Weitere Informationen zum Thema Flex Plant™-Technology unter Link: Kraftwerk SCC6-5000F 2x1 Flex-Plant™ 30
Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/siemens_press
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter eines breit gefächerten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Stromerzeugung mit thermischen Kraftwerken und aus erneuerbaren Energiequellen sowie für die Stromübertragung in Netzen und für die Gewinnung, die Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2012 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy einen Umsatz von 27,5 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 26,9 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug 2,2 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zum 30. September 2012 knapp 86.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: http://www.siemens.com/energy
Panda Power Funds, LP: Panda Power Funds wurde 2010 gegründet. Die Private Equity-Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Dallas, Texas. Das Unternehmen verfügt über die Kompetenz, mit eigenen Ressourcen das Beschaffungsmanagement, die Entwicklung, das Investitionsmanagement und den Betrieb großer Gaskraftwerke durchzuführen. Das Unternehmen baut derzeit das1.516-MW- GuD-Kraftwerk Temple in Texas in zwei Phasen. Ein weiteres 758-MW-GuD-Kraftwerk wird in Sherman, Texas errichtet. Das Unternehmen hat vor kurzem einen 20-MW-Solarpark in Pilesgrove in New Jersey - einen der größten Solarparks im Norden der USA - errichtet. Weitere Informationen zu Panda Power Funds finden Sie unter www.pandafunds.com.
Reference Number: EFP201304026d
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Tel: +49 (9131) 18-85753