Siemens AG
München, 23. Januar 2013
Die Hauptversammlung der Siemens AG war auch in diesem Jahr wieder gut besucht. Trotz Winterwetter kamen bis Mittwochmittag rund 8.100 Aktionäre in die Münchner Olympiahalle. Im Vorjahr waren rund 8.800 Aktionäre zur jährlichen Versammlung gekommen. Insgesamt waren bei der diesjährigen Hauptversammlung 34,67 Prozent des stimmberechtigten Kapitals vertreten. Für die Veranstaltung hatten über 15.000 Aktionäre Eintrittskarten bestellt und über 80.000 ihre Stimmrechte auf einen Bevollmächtigten übertragen oder per Briefwahl ausgeübt. Viele Anteilseigner erledigten ihre Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Übertragung ihrer Stimmrechte vom Computer aus.
Im Foyer der Olympiahalle wurden den Aktionären mit 16 Sonderausstellungen Themen aus dem Geschäftsbericht präsentiert. Publikumsmagnet war ein Original-Modell des Mars-Rovers Curiosity. Die NASA nutzte Siemens Industriesoftware, um den Rover digital zu entwerfen und virtuell zu testen, bevor er gebaut und auf dem Mars eingesetzt wurde. Auch der Formel 1 Rennwagen vom Weltmeisterteam Red Bull Racing wurde mit Software von Siemens entwickelt und gefertigt. Einblicke in die Unternehmensgeschichte zeigten in der Ausstellung in der Olympiahalle, dass schon Firmengründer Werner von Siemens von Anfang an kalkulierbare Risiken einging, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Ein Großteil der Aktionäre nutzte die Gelegenheit, sich vor Ort zu informieren und mit den Experten an den Ständen ins Gespräch zu kommen.
Auch für das leibliche Wohl der Aktionäre war gesorgt: Als kleine Zwischenmahlzeit standen rund 30.400 süße und salzige Snacks und Gebäckstücke bereit. Für den größeren Hunger rund 1,15 Tonnen warme Gerichte wie Fleischpflanzerl, Leberkäse und Würstchen. Abrunden konnten die Aktionäre das Menu dann mit 6.000 Portionen Obst sowie 6.400 Portionen gemischtes Eis. Als Durstlöscher standen mehr als 10.000 Liter Softgetränke bereit. Rund um die Hauptversammlung sorgten nahezu 1.000 Menschen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.
Die Siemens Hauptversammlung ist die erste Großveranstaltung ihrer Art im DAX, die vollständig mit Ökostrom versorgt wird. Laut Zertifikat der Stadtwerke München wird der bezogene M-Ökostrom zu 100 Prozent aus Wasserkraft erzeugt. Die Versorgung aus Wasserkraft wird vom TÜV SÜD geprüft und bescheinigt. Wer Ökostrom-Kunde der Stadtwerke München ist, setzt ein Zeichen für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt und unterstützt diese umweltfreundliche Energiestrategie.
Pressebilder finden Sie ab 13 Uhr unter www.siemens.com/presse/hauptversammlung
Weitere Informationen zum Thema Siemens Hauptversammlung unter http://www.siemens.com/investor/de/
Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/siemens_press
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie, Energie sowie im Gesundheitssektor tätig und liefert Infrastrukturlösungen, insbesondere für Städte und urbane Ballungsräume. Siemens steht seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit der größte Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Rund 40 Prozent des Konzernumsatzes entfallen auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2012 endete, auf fortgeführter Basis einen Umsatz von 78,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,2 Milliarden Euro. Ende September 2012 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 370.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: AXX20130119d
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
Deutschland
Tel: +49 (89) 636-35181