Sektor Infrastructure & Cities / Division Low and Medium Voltage
Frankfurt / Erlangen, 04. April 2012
Auf der diesjährigen Light+Building stellt Siemens Infrastructure & Cities erstmals FI-Schutzschalter des Typs F vor. Die Geräte dieses Typs schützen vor elektrischen Schlägen bei Fehlerströmen, wie sie bei einphasigen elektrischen Verbrauchern mit Frequenzumrichtern entstehen können – beispielsweise bei Waschmaschinen und Pumpen. Diese können Fehlerströme mit Mischfrequenzen erzeugen und erfordern deshalb spezielle Schutzeinrichtungen. Gegenüber herkömmlichen FI-Schutzschaltern bieten die FI-Schutzschalter des Typs F auch eine erhöhte Fehlauslösungs- und Stoßstromfestigkeit. Sie können in Privathaushalten, Büros und öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden.
Beim Überschreiten eines bestimmten Differenzstroms aufgrund eines defekten Elektrogeräts trennen FI-Schutzschalter den überwachten Stromkreis schnell und sicher vom Netz und schützen Personen bei direktem und indirektem Berühren des betroffenen Geräts. Die Schutzschalter tragen zudem dazu bei, Brände durch Erdschlussströme zu verhindern. Für viele Anwendungsbereiche ist der Einsatz von FI-Schutzschaltern in Neubauten bereits vorgeschrieben.
Die neuen FI-Schutzschalter des Typs F von Siemens bieten denselben Schutz- und Funktionsumfang eines Fehlerstrom-Schutzschalters des Typs A, das heißt, sie erfassen sowohl sinusförmige Wechselfehlerströme als auch pulsierende Gleichfehlerströme. Zusätzlich sind sie in der Lage, Fehlerströme aus gemischten Frequenzen bis zu einem Kilohertz (kHz) zu erfassen, wie sie auf der Abgangsseite von einphasigen Frequenzumrichtern auftreten können. Das Auslöseverhalten ist kurzzeitverzögert. Dies verhindert ungewollte Unterbrechungen der elektrischen Versorgung, falls beispielsweise beim Einschalten von Filterkondensatoren temporär impulsförmige Ableitströme bis zehn Millisekunden auftreten.
Die FI-Schutzschalter verfügen über eine Stoßstromfestigkeit von größer drei Kiloampere (kA) und können mit glatten Gleichfehlerströmen von bis zu zehn Milliampere (mA) belastet werden, ohne dass die Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Sie bieten damit eine hohe Sicherheit und lange Lebensdauer. Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen des Typs F werden in den Bauvarianten Fehlerstrom-Schutzschalter, FI-Block und kombinierte FI/LS-Schalter eingeführt.
Weitere Informationen zum Siemens-Auftritt auf der Light+Building 2012 unter: http://www.siemens.com/presse/light-building
Download dieses Pressebildes: http://www.siemens.com/low-medium-voltage/presse/bilder/ICLMV201204006
Der Siemens-Sektor Infrastructure & Cities (München) mit rund 87.000 Mitarbeitern bietet nachhaltige Technologien für urbane Ballungsräume und deren Infrastrukturen. Dazu gehören integrierte Mobilitätslösungen, Gebäude- und Sicherheitstechnik, Stromverteilung, Smart-Grid-Applikationen sowie Nieder- und Mittelspannungsprodukte. Der Sektor setzt sich aus den Divisionen Rail Systems, Mobility and Logistics, Low and Medium Voltage, Smart Grid und Building Technologies zusammen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/infrastructure-cities
Die Siemens-Division Low and Medium Voltage (Erlangen) bedient das komplette Produkt-, System- und Lösungsgeschäft für die Energieverteilungs-Infrastruktur von öffentlichen Versorgern, Stadtwerken und industriellen Einrichtungen. Die Division steht für die Ausrüstung mit zuverlässigen Stromversorgungsanlagen für konventionelle und regenerative Kraftwerke sowie intelligente, kompakte Schaltstationen für die Verteilungsnetze von Ballungszentren und dem ländlichen Raum. Darüber hinaus liefert die Division energieeffiziente Lösungen für die Integration von Erneuerbaren Energien und Energiespeichern in das Netz. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/low-medium-voltage
Reference Number: ICLMV201204006d
Humboldtstr. 59
90459 Nürnberg
Tel: +49 (9131) 18-4974