Sektor Infrastructure & Cities
Berlin, 23. Dezember 2012
Die russische Zulassungsbehörde hat Siemens die Zulassung für den Regionaltriebzug Desiro RUS erteilt. "Wir sind drei Monate früher als geplant im Ziel. Das ist den klaren Rahmenbedingungen und einer engen Zusammenarbeit mit dem Kunden zu verdanken", sagt Jochen Eickholt, CEO der Siemens-Division Rail Systems. Das war möglich, weil der anspruchsvolle Zertifizierungsprozess und die intensiven Abnahmeprüfungen durch die Russische Eisenbahn AG (RZD) parallel abliefen. Außerdem wurden fünf Züge gleichzeitig getestet.
Der Zug, der bei der RZD "Lastotchka" heißt (russisch für "kleine Schwalbe"), ist für den Einsatz in Sotschi vorgesehen. Er muss alle russischen Normen erfüllen und bei einer Umgebungstemperatur von bis zu minus 40 Grad Celsius uneingeschränkt fahren können. Für den Nachweis, dass alle Anforderungen erfüllt sind, musste nicht nur der Gesamtzug, sondern auch über 60 Einzelkomponenten geprüft und zertifiziert werden. Dazu gehören unter anderen die Klimaanlage, Signalhörner, Räder und Achsen. In einem zweiten Schritt wurden zum Beispiel die Entgleisungssicherheit und das Bremsverhalten des Gesamtzuges getestet. Die Zulassung erteilte die russische Behörde "Register zur Zertifizierung im föderalen Eisenbahnverkehr (RS FzhT)".
Seine Wintertauglichkeit bewies der Zug im Klima-Wind-Kanal des Rail Tec Arsenal (RTA) in Wien, Österreich. Die Versuche mit künstlichem Wind, Eis, Regen und Schnee dienen dazu, die Funktionstüchtigkeit beispielsweise der Kupplung, der Türen oder des Scheibenwischers bei extremen Wetterverhältnissen zu prüfen. Während das Fahrzeug außen mit künstlichem Schnee besprüht wird, überwachen rund 150 Sensoren im Inneren die Heizung und die Klimaanlage. Luftbefeuchter auf dem Boden und Heizmatten auf den Sitzen simulieren dabei die Passagiere im Zug. Diese Tests und Auswertungen allein dauerten insgesamt rund zehn Wochen.
Die von RZD im Dezember 2009 bestellten 38 Regionaltriebzüge vom Typ Desiro RUS im Wert von rund 410 Millionen Euro werden seit April 2011 im Siemens-Werk in Krefeld gefertigt. Die Auslieferung startete im Februar 2012. Anfang März 2012 wurde im Fährhafen Sassnitz auf der Insel Rügen der erste Desiro RUS nach Russland verschifft.
Bildmaterial finden Sie im Internet unter:
www.siemens.com/railsystems-bilder/desiro-rus
Der Siemens-Sektor Infrastructure & Cities (München) mit rund 90.000 Mitarbeitern bietet nachhaltige Technologien für urbane Ballungsräume und deren Infrastrukturen. Dazu gehören Produkte, Systeme und Lösungen für intelligentes Verkehrsmanagement, Schienenverkehr, Smart Grids, energieeffiziente Gebäude und Sicherheitslösungen. Der Sektor setzt sich aus den Divisionen Building Technologies, Low and Medium Voltage, Mobility and Logistics, Smart Grid und Rail Systems zusammen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/infrastructure-cities
Reference Number: IC20121223012d
Nonnendammallee 101
13629 Berlin
Tel: +49 (30) 386-22360
Diese Presseinformation wurde am 03.01.2013 um 17:15 Uhr MEZ aktualisiert.