Sektor Infrastructure & Cities / Division Building Technologies
Zug, Schweiz, 17. Januar 2012
Die Siemens-Division Building Technologies erweitert ihr Gamma-Gebäudesystemtechnik-Sortiment um neue Raumtemperaturregler. Diese zeichnen sich durch eine benutzerfreundliche Visualisierung und eine verbesserte Bediensicherheit aus und tragen durch energiesparende Funktionen zur Nachhaltigkeit eines Gebäudes bei.
Die Siemens-Division Building Technologies bringt die neuen Gamma-Raumtemperaturregler UP237K und UP254K in unterschiedlichen Designvarianten passend zum Delta-Rahmenprogramm auf den Markt. Sie unterstützen die Regelvarianten Heizen und Kühlen. Die beiden Raumtemperaturregler lassen sich als 2-Punkt-Regler oder als stetige Regler konfigurieren und unterstützen 2-stufiges Heizen und/oder Kühlen. Stellsignale für die unterschiedlichsten Stellantriebe sind ebenfalls konfigurierbar.
Ein wesentliches Merkmal der neuen Raumtemperaturregler sind die übersichtlich angeordneten LED-Anzeigen von Betriebs- und Störzuständen. Der Raumnutzer kann nicht nur erkennen, dass der Raum nicht im optimalen Temperaturbereich betrieben wird, sondern auch den Grund dafür. So wird ihm beispielsweise angezeigt, wenn ein Fenster geöffnet ist und die Raumtemperatur den Sollbereich verlassen hat. Der Nutzer kann somit unmittelbar reagieren und den optimalen Raumzustand wieder herstellen. Voraussetzung für diese Funktionalität ist die neu geschaffene Möglichkeit, Fensterkontakte mit dem Temperaturregler zu verknüpfen und somit zu visualisieren. Erkennt der Gamma-Raumtemperaturregler offene Fenster, wird nicht nur die erwähnte LED-Anzeige aktiviert, sondern auch die Heizung/Kühlung auf Schutzbetrieb umgeschaltet, was Heiz- oder Kühlkosten spart und die Umwelt schont.
Neu verfügen die Gamma-Raumtemperaturregler über austauschbare Drehknöpfe zur Sollwerteinstellung. Je nachdem kann damit der absolute Temperaturwert (in Grad Celsius) oder die relative Sollwertverschiebung (in +/-) eingestellt werden. Dies erhöht für den Raumnutzer den Bedienkomfort.
Beide neuen Raumthermostate unterstützen das offene und normierte KNX-Kommunikationsprotokoll für Haus- und Gebäudesystemtechnik und bieten damit eine hohe Flexibilität bei der Einbindung in übergeordnete intelligente Gebäudeautomationssysteme.
Die Gamma-Raumtemperaturregler sind Teil des Siemens-Umweltportfolios, mit dem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von rund 30 Milliarden Euro erzielte. Das macht Siemens zu einem der weltweit größten Anbieter von umweltfreundlicher Technologie. Kunden haben mit entsprechenden Produkten und Lösungen des Unternehmens im selben Zeitraum fast 320 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart, das ist so viel, wie Berlin, Delhi, Hongkong, Istanbul, London, New York, Singapur und Tokio in Summe an CO2 jährlich ausstoßen.
Weitere Informationen über die Gamma-Raumtemperaturregler und das Gamma-Gebäudesystemtechnik-Portfolio finden Sie unter www.siemens.de/gamma .
Der Siemens-Sektor Infrastructure & Cities (München) mit rund 87.000 Mitarbeitern bietet nachhaltige Technologien für urbane Ballungsräume und deren Infrastrukturen. Dazu gehören integrierte Mobilitätslösungen, Gebäude- und Sicherheitstechnik, Stromverteilung, Smart-Grid-Applikationen sowie Nieder- und Mittelspannungsprodukte. Der Sektor setzt sich aus den Divisionen Rail Systems, Mobility and Logistics, Low and Medium Voltage, Smart Grid, Building Technologies sowie der Osram AG zusammen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/infrastructure-cities
Die Siemens-Division Building Technologies (Zug, Schweiz) ist weltweit führend auf dem Markt für sichere und energieeffiziente Gebäude ("Green Buildings") und Infrastrukturen. Als Dienstleister, Systemintegrator und Produktlieferant verfügt Building Technologies über Angebote für Gebäudeautomation, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) sowie Brandschutz und Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Reference Number: ICBT201201010d
Gubelstrasse 22
CH-6300 Zug
Schweiz
Tel: +41 (41) 724-5617