Sektor Energy / Division Wind Power
Erlangen, 30. Januar 2012
Siemens ist der Einstieg in den afrikanischen Windenergiemarkt gelungen: Für den Auftraggeber Nareva Holding wird das Unternehmen insgesamt 44 Windenergieanlagen für zwei Windkraftwerke in Marokko liefern. Die beiden Windkraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 100 Megawatt (MW) sollen im Norden bzw. im Südosten des Landes im Jahr 2013 in Betrieb gehen.
"Marokko ist eines der viel versprechendsten Länder für die Nutzung der Windenergie in Afrika", sagte Felix Ferlemann, CEO der Division Wind Power bei Siemens Energy. "Die ersten beiden Aufträge aus Afrika zeigen, dass unsere Internationalisierungsstrategie greift. Erst vor kurzem haben wir in Südafrika ein Center of Competence für Windenergie eröffnet, um die Märkte in Afrika und dem Nahen Osten besser bedienen zu können." Seit Oktober hat Siemens sein Windenergiegeschäft neu aufgestellt und mit drei Business Units in den Regionen Europa, den Nahen Osten und Afrika (EUMEA), Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik sein internationales Vertriebsnetz gestärkt.
Windkraft hat im Königreich Marokko großes Potenzial, vor allem an Standorten an der Atlantikküste mit hervorragenden Windbedingungen. Ziel der marokkanischen Regierung ist es, bis zum Jahr 2020 den Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung auf 20 Prozent zu steigern. Windenergie wird dabei einen wesentlichen Beitrag leisten. Für die beiden Windparks Haouma und Foum El Qued übernimmt Siemens die Lieferung, Installation und Inbetriebsetzung der Windenergieanlagen mit einer Leistung von je 2,3 MW.
Windenergieanlagen sind Teil des Siemens-Umweltportfolios, mit dem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von rund 30 Milliarden Euro erzielte. Das macht Siemens zu einem der weltweit größten Anbieter von umweltfreundlicher Technologie. Kunden haben mit entsprechenden Produkten und Lösungen des Unternehmens im selben Zeitraum fast 320 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart, das ist so viel wie Berlin, Delhi, Hongkong, Istanbul, London, New York, Singapur und Tokio in Summe an CO2 jährlich ausstoßen.
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter des kompletten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Stromerzeugung mit thermischen Kraftwerken und aus erneuerbaren Energiequellen sowie für die Stromübertragung in Netzen und für die Gewinnung, die Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2011 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy einen Umsatz von 27,6 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 34,8 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug über 4,1 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zum 30. September 2011 über 97.000 Mitarbeiter. Zum 1. Oktober 2011 wurde die Division Power Distribution mit gut 15.000 Mitarbeitern in den neuen Sektor Infrastructure & Cities überführt. Weitere Informationen unter: http://www.siemens.com/energy
Reference Number: EWP201201025d_wp
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Tel: +49 (9131) 18-3700