Sektor Energy / Division Oil & Gas
Erlangen, 22. Februar 2012
Siemens Energy hat aus Großbritannien einen Auftrag über die Lieferung eines Dampfturbosatzes erhalten, der in einer Müllverbrennungsanlage mit kombinierter Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt werden soll. Auftraggeber ist die Imtech Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Planegg bei München, ein führender Anbieter für technische Gebäudeausrüstung. Als Generalunternehmer wird Imtech die Anlage für den Mannheimer Energieversorger MVV Umwelt in Plymouth, Großbritannien, errichten. Nach der Inbetriebnahme im Jahr 2014 soll das Kraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 25 Megawatt (MW) den Energiebedarf des dortigen Marinestützpunkts wirtschaftlich und CO2-arm decken.
In der Müllverbrennungsanlage des Marinestützpunkts in Plymouth sollen jährlich rund 245.000 Tonnen Abfälle aus Haushalten, Gewerbe und Industrie mittels Kraft-Wärme-Kopplung zur Erzeugung von Strom und Wärme genutzt werden. Bereits im Frühjahr 2012 soll mit dem Bau des Kraftwerks mit einer installierten Leistung von 25 MW und einer Prozessdampfauskopplung von maximal 30 Tonnen pro Stunde begonnen werden. Die Inbetriebnahme ist für 2014 geplant. Siemens ist für die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der Dampfturbine des Typs SST-400 einschließlich Getriebe und Ölsystem, Generator sowie Hilfssystemen verantwortlich. Die Anlage wird auf dem Marinestützpunkt des britischen Verteidigungsministeriums in Plymouth in der Grafschaft Devon errichtet, dem größten Marinehafen Westeuropas und zugleich wichtigsten Arbeitgeber der Stadt.
"Die SST-400 ist eine unserer vielseitigsten Industriedampfturbinen", sagte Markus Tacke, CEO der Business Unit Industrial Power bei Siemens Energy. "Mit einer installierten Leistung von bis zu 65 Megawatt hat sich die flexible Dampfturbine als wirtschaftliche und umweltverträgliche Lösung in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen bewährt."
Download des Pressebildes:
http://www.siemens.com/oilgas/bild/EOG201202032
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter des kompletten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Stromerzeugung mit thermischen Kraftwerken und aus erneuerbaren Energiequellen sowie für die Stromübertragung in Netzen und für die Gewinnung, die Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2011 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy einen Umsatz von 27,6 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 34,8 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug über 4,1 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zum 30. September 2011 über 97.000 Mitarbeiter. Zum 1. Oktober 2011 wurde die Division Power Distribution mit gut 15.000 Mitarbeitern in den neuen Sektor Infrastructure & Cities überführt. Weitere Informationen unter: http://www.siemens.com/energy
Reference Number: EOG201202032d
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Tel: +49 (9131) 18-3700