Sektor Energy / Division Fossil Power Generation
Erlangen, 17. Dezember 2012
Siemens Energy hat von Florida Power & Light (FPL) einen Auftrag für weitere drei Gasturbinen des Typs SGT6-8000H inklusive der zugehörenden Generatoren erhalten. Der Kunde hatte bereits 2010 sechs Gasturbinen des gleichen Typs bestellt. FPL ist ein Tochterunternehmen des drittgrößten US-amerikanischen Stromversorgers NextEra Energy Inc, das rund 4,6 Millionen Stromkunden beliefert. Die Turbinen, mit jeweils einer Leistung von 274 MW, werden zur Modernisierung des FPL-Kraftwerks Port Everglades Next Generation Clean Energy Center in Florida genutzt. Gegenüber den alten Anlagen verbrauchen die neuen Kraftwerke pro erzeugter Kilowattstunde rund ein Drittel weniger Brennstoff. Über den gesamten Lebenszyklus von 30 Jahren hinweg werden diese Nettoeinsparungen für die Kunden von FPL auf mehr als 400 Millionen US-Dollar veranschlagt. Die Anlage in den Everglades soll 2016 den Betrieb aufnehmen.
Mit dem neuen Auftrag für das Kraftwerk Port Everglades Next Generation Clean Energy Center in Florida hat FPL nun insgesamt neun Gasturbinen der H-Klasse bei Siemens bestellt. Im Kraftwerk Cape Canaveral Next Generation Clean Energy Center ging am 21. November 2012 die erste der neun Gasturbinen des Typs SGT6-8000H erfolgreich in Betrieb. Die Anlage, die 2013 in kommerziellen Betrieb geht, besteht aus drei Blöcken und liegt in Port St. John in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kennedy Space Center der NASA in Florida. Drei weitere Gasturbinen des gleichen Typs liefert Siemens für die FPL-Anlage Riviera Beach, Florida. Diese Anlage besteht ebenfalls aus drei Blöcken und soll 2014 Strom liefern.
Die SGT6-8000H ist die skalierte 60-Hertz-Version der erfolgreichen SGT5-8000H-Gasturbine von Siemens, die bereits im Mai 2011 Kraftwerksgeschichte geschrieben hat: Im kombinierten Betrieb mit einer Dampfturbine erreichte sie im Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerk im bayerischen Irsching einen Weltrekord-Wirkungsgrad von 60,75 Prozent. "Die Gasturbine der H-Klasse steht für höchste Ingenieurskunst und für Effizienz pur. Seit der Inbetriebnahme im Ulrich-Hartmann-Kraftwerk in Irsching läuft diese - in mehr als 18.000 Betriebsstunden erprobte Maschine - äußerst erfolgreich. Die 60-Hz-Version wird auch in Florida zu einer sauberen Stromerzeugung beitragen", sagte Michael Süß, Mitglied des Vorstandes der Siemens AG und CEO des Sektors Energy. Weltweit konnten bisher 20 Maschinen der H-Klasse verkauft werden.
Hocheffiziente Gasturbinen sind Teil des Siemens-Umweltportfolios, mit dem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von rund 30 Milliarden Euro erzielte. Das macht Siemens zu einem der weltweit größten Anbieter von umweltfreundlicher Technologie. Kunden haben mit entsprechenden Produkten und Lösungen des Unternehmens im selben Zeitraum fast 320 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart, das ist so viel wie Berlin, Delhi, Hongkong, Istanbul, London, New York, Singapur und Tokio in Summe an CO2 jährlich ausstoßen.
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter eines breit gefächerten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Stromerzeugung mit thermischen Kraftwerken und aus erneuerbaren Energiequellen sowie für die Stromübertragung in Netzen und für die Gewinnung, die Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2012 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy einen Umsatz von 27,5 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 26,9 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug 2,2 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zum 30. September 2012 knapp 86.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: http://www.siemens.com/energy
Reference Number: EFP201212011d
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Tel: +49 (9131) 18-85753