Sektor Energy / Division Fossil Power Generation
Erlangen, 27. März 2012
Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin hat am 23. März 2012 das erste Repowering-Projekt von Siemens in Russland offiziell eingeweiht. Im Rahmen dieses Projekts wurde am Kraftwerksstandort Kirishi ein ehemals mit Gas befeuertes Dampfkraftwerk zu einem effizienten Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerk umgerüstet. Dadurch erhöht sich die installierte Leistung von rund 300 Megawatt (MW) auf jetzt 800 MW um fast das Dreifache. Der wertvolle Rohstoff Erdgas wird damit wesentlich effizienter genutzt, und der Kunde profitiert von erheblichen Kostenvorteilen. Auftraggeber und Betreiber der Anlage ist der russische Energieversorger OGK-2 JSC, dessen Mehrheitseigner das russische Erdgasförderunternehmen Gazprom Energo Holding OOO/LLC ist.
Kirishi liegt rund 150 Kilometer südöstlich von St. Petersburg und ist als Zentrum für die Petrochemische Industrie bekannt. Der dortige Kraftwerksstandort besteht aus sechs gasbefeuerten Dampfkraftwerken mit einem Wirkungsgrad von unter 40 Prozent. Block 6 der Anlage wurde nun im Rahmen eines Repowering-Projektes zu einer modernen GuD-Anlage umgerüstet. Siemens lieferte dafür zwei SGT5-4000F-Gasturbinen, zwei Generatoren des Typs SGen5-1000A und die Leittechnik SPPA-T3000. Darüber hinaus unterstützte Siemens das Projekt mit technischen Beratungs- und Serviceleistungen. Die bereits bestehenden Dampfturbinen konnten nach einer Anpassung an die neuen Dampfparameter weiter genutzt werden.
Weltweit, aber insbesondere auf dem stark wachsenden russischen Markt ist das Umrüsten von Altanlagen eine attraktive Möglichkeit, sowohl die Lebensdauer zu verlängern als auch die Betriebskosten zu senken. So bleiben diese Anlagen gegenüber neu auf den Markt kommenden Kraftwerken wettbewerbsfähig.
Außerdem verfügt Russland über ein erhebliches Einsparpotential bei den im Land vorhandenen Rohstoffen und misst der Steigerung der Energieeffizienz große Bedeutung bei. "Mit unserer Lösung für Kirishi konnten wir zusammen mit unserem Partner Power Machines zeigen, welch gewaltigen Einsparungen durch Repowering möglich sind", sagte Ralph Schneider, CEO von Siemens Gas Turbine Technologies in Russland. "Unser Kunde profitiert nicht nur von einer längeren Lebensdauer seiner Anlage, sonder auch durch deutlich gesunkene Kosten bei der Stromproduktion, dem Betrieb und der Instandhaltung".
Hocheffiziente GuD-Kraftwerke sind Teil des Siemens-Umweltportfolios, mit dem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von rund 30 Milliarden Euro erzielte. Das macht Siemens zu einem der weltweit größten Anbieter von umweltfreundlicher Technologie. Kunden haben mit entsprechenden Produkten und Lösungen des Unternehmens im selben Zeitraum fast 320 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart, das ist so viel wie Berlin, Delhi, Hongkong, Istanbul, London, New York, Singapur und Tokio in Summe an CO2 jährlich ausstoßen.
Download des Pressebildes: http://www.siemens.com/fossilpower/bild/EFP201203038
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter des kompletten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Stromerzeugung mit thermischen Kraftwerken und aus erneuerbaren Energiequellen sowie für die Stromübertragung in Netzen und für die Gewinnung, die Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2011 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy einen Umsatz von 27,6 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 34,8 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug über 4,1 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zum 30. September 2011 über 97.000 Mitarbeiter. Zum 1. Oktober 2011 wurde die Division Power Distribution mit gut 15.000 Mitarbeitern in den neuen Sektor Infrastructure & Cities überführt. Weitere Informationen unter: http://www.siemens.com/energy
Reference Number: EFP201203038d
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Tel: +49 (9131) 18-85753