Sektor Energy
Erlangen, 27. April 2012
Die elektronische Anwendung "Siemens Explorer" ist bei der Preisverleihung zum Best of Business-to-Business (BoB) Communication Award 2011 am 25. April 2012 mit Bronze ausgezeichnet worden. Die Applikation ist eine von drei prämierten Einreichungen in der Kategorie Digital Communication. Mit dem "Siemens Explorer" sind alle wichtigen Produkte und Leistungen der Siemens AG in einer Applikation vereint. Die Anwendung kann sowohl mit dem PC als auch mit dem iPad genutzt werden.
Im "Siemens Explorer" erscheint als Einstiegsseite eine künstliche Landschaft aus der Vogelperspektive. In diese Landschaft sind die Themengebiete Energie, Mobilität, industrielle Produktion, Wasser, Gesundheitswesen, Gebäude und Beleuchtung sowie Finanzierung integriert. Klicks auf diese Themen geben den Anwendern in rund 430 Inhaltsfeldern und fast 50 Filmen einen umfangreichen Überblick über die technologischen Antworten, die Siemens zu den jeweiligen Fragen anbietet. "Siemens liefert Lösungen für die Herausforderungen der Megatrends demografischer Wandel, Urbanisierung, Klimawandel und Globalisierung. In unserer Computeranwendung haben wir diese "Produkt-Welt" praxisbezogen optisch ansprechend dargestellt", sagt Thorsten Uhlendorff, Vice President Online Communication in der Kommunikationsabteilung im Energy Sector und Projektleiter für die Entwicklung der Applikation.
Der "Siemens Explorer" will durch seine Mischung aus Information und Unterhaltung eine breite Zielgruppe ansprechen: von Kunden oder Mitarbeitern über Journalisten bis hin zu Schülern und Studenten. Der "Siemens Explorer" steht als Onlineversion in deutsch und englisch auf der Siemens-Homepage oder als Applikation im Apple AppStore kostenlos zur Verfügung. Weitere Sprachen werden im Laufe der Zeit ergänzt.
Der "Siemens Explorer" ist erreichbar unter dem Link: www.siemens.com/se
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter des kompletten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Stromerzeugung mit thermischen Kraftwerken und aus erneuerbaren Energiequellen sowie für die Stromübertragung in Netzen und für die Gewinnung, die Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2011 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy einen Umsatz von 24,9 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 31,8 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug 3,9 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zum 1. Oktober 2011 über 82.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: http://www.siemens.com/energy
Reference Number: E201204046d
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Tel: +49 (9131) 18-4974