Energy Sector / Fossil Power Generation Division
Erlangen, 17. November 2011
Siemens Energy hat am 21. Oktober 2011 das Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerk Enecogen in den Niederlanden offiziell an das Gemeinschaftsunternehmen des niederländischen Energieversorgers Eneco und der dänischen DONG übergeben. Nach einer Bauzeit von nur 30 Monaten wurde die Anlage mit einer installierten Leistung von rund 870 Megawatt (MW) 20 Tage früher als geplant fertig gestellt. Mit einem sehr hohen Wirkungsgrad, großer Flexibilität und gleichzeitig niedrigen Stickoxidwerten wird die Anlage rund 1,4 Millionen holländische Haushalte mit klima- und umweltfreundlichem Strom versorgen.
Das Bild zeigt das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk Enecogen in den Niederlanden. Mit einem sehr hohen Wirkungsgrad von mehr als 59,5 Prozent, großer Flexibilität und gleichzeitig niedrigen Stickoxidwerten wird die Anlage rund 1,4 Millionen holländische Haushalte mit klima- und umweltfreundlichem Strom versorgen.
Das mit Erdgas befeuerte GuD-Kraftwerk Enecogen liegt in der Industriezone im Hafen von Rotterdam. Bestehend aus zwei Einwellen-Kraftwerksblöcken erreicht die Anlage einen Wirkungsgrad von deutlich größer als 59,5 Prozent und hat dadurch auch sehr niedrige CO2-Emissionen. Die Kraftwerksblöcke sind für 290 Starts pro Jahr ausgelegt und erbringen in 50 Minuten volle Leistung. Damit können sie im Verbund mit CO2-freien Windanlagen, deren Einspeiseleistung je nach Windaufkommen schwankend ist, die benötigte Kapazität schnell ausgleichen. "An diesem neuen Kraftwerk zeigt sich eindrucksvoll, wie sich Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit in Einklang bringen lassen", sagte Lothar Balling, Leiter Gas Turbine Power Plant Solutions der Siemens-Division Fossil Power Generation.
Enecogen besteht aus zwei Einwellenanlagen, bei denen die Hauptkomponenten auf einem Strang angeordnet sind. Siemens errichtete die Anlage schlüsselfertig und lieferte zwei Gasturbinen des Typs SGT5-4000F, zwei SST5-5000-Dampfturbinen, zwei mit Wasserstoff gekühlte Generatoren sowie die komplette Elektro- und SPPA-T3000-Leittechnik. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Langzeitservicevertrag für die Hauptkomponenten erhalten.
Hocheffiziente Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerke sind Teil des Siemens-Umweltportfolios, mit dem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von rund 30 Mrd. EUR erzielte. Das macht Siemens zum weltweit größten Anbieter von umweltfreundlicher Technologie.
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter des kompletten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Stromerzeugung mit thermischen Kraftwerken und aus erneuerbaren Energiequellen sowie für die Stromübertragung in Netzen und für die Gewinnung, die Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2011 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy einen Umsatz von 27,6 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 34,8 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug über 4,1 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zum 30. September 2011 über 97.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: http://www.siemens.com/energy
Reference Number: EFP201111012d
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Tel: +49 (9131) 18-85753